Obtener navegación

El fabricante de herramientas portugués Tecnimol aprovecha las ventajas de la ROBOCUT.


Tarea: Modernizar las instalaciones de producción y hallar una alternativa eficiente al proceso de fresado de matrices que utilizaba hasta entonces para producir troqueles de corte, punzones, soportes de punzado y otras herramientas.

Solución: Invertir en aptitudes técnicas, profesionales cualificados, equipamiento y nuevas tecnologías. Dentro de este proceso, Tecnimol adquirió una EDM de corte por hilo ROBOCUT “para garantizar la calidad, velocidad y precisión absoluta de su trabajo”.

Resultado:
En Tecnimol se han mejorado la calidad y los tiempos de ciclo. La empresa disfruta de ventajas adicionales por la “velocidad y la facilidad de uso” de esta máquina fiable cuyas funciones básicas se pueden aprender en solo unos días.

Sobre Tecnimol

Fundada en noviembre de 1984, Tecnimol está especializada en la fabricación de herramientas de alta calidad y precisión, así como en la producción masiva de piezas para la industria metalúrgica. En 1999, amplió su cartera de productos a las herramientas progresivas, los troqueles y el corte. Este nuevo enfoque aumentó la productividad y dio lugar a la construcción de nuevas instalaciones que ofrecen mejores condiciones, organización y técnicas de trabajo, además de aportar mayores posibilidades para aumentar la capacidad de innovación, mejorar la calidad y acelerar la velocidad de la producción. En la actualidad, tras obtener la certificación de calidad en 2002, la empresa sigue buscando la excelencia. En 2010, se adquirieron nuevas instalaciones y equipos de producción para satisfacer la demanda de los clientes de herramientas de mayor tamaño.

En los últimos años, Tecnimol ha desarrollado y mejorado sus aptitudes técnicas. También ha invertido en profesionales cualificados, equipamiento y nuevas tecnologías.

Compromiso con la plena satisfacción del cliente: una prioridad constante

¿Qué le ofrece la FANUC ROBOCUT?
Fabricamos troqueles de corte, punzones, soportes de punzón, etc. Cualquier herramienta que se pueda fabricar utilizando la erosión por hilo.

¿Cómo fabricaban los productos antes de tener la ROBOCUT?
Antes de utilizar la erosión por hilo, utilizábamos el fresado de matrices.

¿Por qué adquirieron una ROBOCUT?
Para mantenernos al día con la tecnología más avanzada de forma rápida y eficiente. FANUC nos proporcionó la confianza que necesitábamos para trabajar.

¿Qué ventajas aporta el uso de esta máquina?
Garantiza la calidad, velocidad y precisión absoluta de nuestro trabajo.

¿Su trabajo ha mejorado desde que empezaron a usar la FANUC ROBOCUT?
Sí.

¿Cuánto se tarda en formar a un trabajador para usar esta máquina?
Para aprender a usar las funciones básicas, solo se necesitan unos días. Puesto que la máquina presenta numerosas opciones y funciones, para aprenderlas todas se requiere más tiempo, que depende también del nivel de experiencia del trabajador.

¿Qué ventajas tiene usar esta máquina en concreto en comparación con otras parecidas?
Diría que la velocidad y la facilidad de uso. Se trata de una máquina fiable y sabemos que nos puede aportar exactamente lo que necesitamos.

¿Qué opina del enhebrado automático?
Es un sistema útil y eficiente. Su velocidad y fiabilidad son excelentes.

¿Qué opina del hardware y la tecnología de corte de la FANUC ROBOCUT?
Es fácil de usar y eficiente. Por el número de opciones que tiene, resulta versátil y fácil de adaptar a cada necesidad específica.

¿Le parece fácil de usar y programar?
Sí.

¿Comprar una FANUC ROBOCUT ha sido una buena inversión?
Sí, absolutamente.

¿Volvería a comprar una FANUC ROBOCUT?
Sin duda alguna.


Productos FANUC utilizados