Skip to main content
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks flying.
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks
steel, assemble, conveyor, mechanical, high-tech, robots, metal, equipment, conveyer, hydraulics, workshop, engineer, technology, industry, welding, service, machine, automated, row, working, assembly, modern, futuristic, machinery, manufacture, engineering, manufacturing, electronics, auto, linefactory, robot, industrial, production, sparks, welder, robotic, arm, closeup, portrait, vertical, automation, plant, warehouse, precision
Arc welding application of a robot

Spawanie łukowe

Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.

Zwiększ możliwości spawania łukowego dzięki rozwiązaniom FANUC do spawania łukowego

FANUC oferuje zróżnicowaną gamę robotów do spawania łukowego dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych. Nasza gama produktów jest szeroka, co zapewnia szeroki wybór rozwiązań do wyjątkowych celów.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek

Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Bezpieczne spawanie z robotem spawalniczym FANUC ARC

Roboty idealnie nadają się do automatyzacji procesów spawalniczych. Ich wysoka jakość pracy staje się jeszcze bardziej imponująca w przypadku dużych elementów spawanych.

Nasze rozwiązania dla innych zastosowań

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań

Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.