Skip to main content
Axzion

Bezpieczne spawanie z robotem spawalniczym FANUC ARC

Roboty idealnie nadają się do automatyzacji procesów spawalniczych. Ich wysoka jakość pracy staje się jeszcze bardziej imponująca w przypadku dużych elementów spawanych.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Firma Axzion chciała zainstalować system portalowy do spawania elementów o długości do 10 m i masie do 5 000 kg. Robot miał pracować zarówno z pojedynczym drutem, jak i palnikiem tandemowym, a cały pakiet powinien umożliwiać programowanie offline.

Rozwiązanie

Firma EWM‑Euen opracowała system z robotem FANUC ARC Mate, który w wydajny sposób wykonuje spoiny elementów chwytających.

Wyniki

Po wdrożeniu robota skrócono czasy realizacji dostaw, a uzyskane oszczędności mieszczą się w dwucyfrowym przedziale procentowym w porównaniu do spawania ręcznego.

Axzion

Axzion z Neustrelitz w Szwajcarii jest producentem urządzeń dźwigowych. Za pomocą ich chwytaków i trawers obsługiwane są ładunki o masie przekraczającej 1000 ton. Jakość musi być wyjątkowa, ponieważ gdy fundamenty morskich farm wiatrowych, ważące setki ton, muszą zostać bezpiecznie opuszczone na dno morza, nie ma miejsca na drugą szansę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AXIZON
Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Robot Arc Mate wykorzystywany w produkcji sprzętu do podnoszenia

Głównym obszarem działalności produkcyjnej firmy Axzion w Neustrelitz są urządzenia dźwigowe oraz łoża transportowe o dużych gabarytach. Takie łoża są potrzebne na przykład do bezpiecznego transportu łopat wirników turbin wiatrowych na lądzie i na morzu. Chwytaki należą do najbardziej spektakularnych urządzeń dźwigowych — wykorzystuje się je m.in. do podnoszenia ogromnych rur o średnicy do sześciu metrów i długości 30, 40, a nawet 60 metrów.


Dla firmy Axzion ważne było, aby rozwiązanie spawalnicze stanowił system portalowy umożliwiający spawanie elementów o długości do 10 m i masie do 5 000 kg. Planowano wykorzystanie źródła prądu spawalniczego EWM, ponieważ najlepsze doświadczenia w spawaniu ręcznym uzyskano dzięki procesowi EWM „forceArc”. Dodatkowo robot miał pracować zarówno z pojedynczym drutem, jak i palnikiem tandemowym, a system powinien oferować możliwość programowania offline.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Pozycjoner, na którym zamocowane detale mogą być również obracane, jest odpowiednio duży. Osie przesuwu i obrotu są zintegrowane jako osie serwo bezpośrednio w sterowniku robota i mogą być sterowane przez kontroler R-30𝑖B. Inżynier spawalnictwa Ray Baumann określa sterowanie osią obrotu detalu jako „bardzo wymagające”. Nawet gdy środek ciężkości znajduje się poza osią obrotu, oś obraca się całkowicie równomiernie, dzięki czemu robot spawalniczy może wykonywać swoją pracę w sposób stabilny i jednolity.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann: „Nie wykonujemy spawania w pozycjach przymusowych.” Niemal wszystkie spoiny są wykonywane w pozycjach PA i PB. W tym celu na robocie stosowany jest palnik z pojedynczym drutem lub palnik tandemowy, które znajdują się w urządzeniu do ich wymiany na portalu. Dostępne są również dwie odpowiednie stacje czyszczenia palników. Proces czyszczenia palnika tandemowego odbywa się mniej więcej raz na godzinę.
Do umieszczenia wstępnie sczepionego detalu na stole obrotowym wykorzystywany jest suwnicowy dźwig hali. Różne mocowania, uchwyty i elementy zaciskowe utrzymują detal w taki sposób, aby można było spawać go bez odkształceń. Aby mieć całkowitą pewność, operator Ronny Hahn czasami wykonuje dodatkowy punkt spawalniczy.

 

 

>

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture

"Fakt, że FANUC jest największym na świecie producentem robotów, również dodał nam pewności siebie".

Cytat z referencji

Ray Baumann

Inżynier ds. spawania

Na koniec należy zadbać o to, aby swobodny dostęp robota do detalu nie był utrudniony przez elementy mocujące. Operator musi zapewnić takie zamocowanie, które będzie odpowiednie dla robota, tak aby mógł on dotrzeć do spoiny z możliwie najlepszym kątem ustawienia palnika.
Podczas gdy robot pracuje nad jedną częścią systemu, druga część może być wyposażana w niezbyt duże komponenty lub może na niej odbywać się sczepianie kolejnego detalu. Czasami robot ARC Mate firmy FANUC wciąż potrzebuje niewielkiego wsparcia i nadzoru ze strony Ronnego Hahna. Obserwując proces przez okulary spawalnicze, może on lokalnie skorygować kąt palnika lub wspomóc czujnik śledzenia spoiny za pomocą programatora ręcznego iPendant.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Zainspiruj się

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek

Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.