Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów dotyczącymi jeszcze większej elastyczności, specjalista w zakresie spawania kontraktowego, Bonvicini Carpenteria, chciał rozwijać swoje długoletnie doświadczenie w wykorzystywaniu automatyzacji do rozwiązywania wymagających wyzwań produkcyjnych. Oprócz inwestycji w nową technologię robotów przemysłowych, firma planowała również wprowadzenie swojego pierwszego robota współpracującego (kobota).

Rozwiązanie

Firma Bonvicini Carpenteria korzysta z robotów FANUC od ponad 20 lat, więc wiedziała, do kogo zwrócić się w sprawie najnowszych potrzeb. Oprócz nowych robotów do spawania łukowego FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L, firma wykorzystuje zalety swojego pierwszego robota współpracującego, FANUC CRX-10𝑖A/L, który obecnie spawa rury parasolowe jako część systemu opartego na celi, dostarczonego przez wiodącego integratora systemów, firmę Tecnorobot.

 

Wyniki

Dziś firma Bonvicini Carpenteria cieszy się jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Może swobodnie przełączać się między różnymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi w zależności od wielkości produkcji. W szczególności firma korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki funkcjom takim jak „przeciągnij i upuść” oraz prostej obsłudze za pomocą tabletu.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Firma Bonvicini Carpenteria, zlokalizowana na powierzchni 2200 m² w pobliżu Werony we Włoszech, rozpoczęła działalność w 1998 roku. Ta rodzinna firma, obecnie zatrudniająca 15 osób, specjalizuje się w produkcji kontraktowej ze szczególnym uwzględnieniem spawania, w tym procesów MIG, MAG i TIG. Bonvicini Carpenteria cechuje silny duch przedsiębiorczości, który przejawia się w ciągłych inwestycjach w najnowsze technologie produkcyjne, co przekłada się na doskonałą reputację wśród klientów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Dzięki długiej historii inwestowania w innowacje i automatyzację, Bonvicini Carpenteria nabyła swojego pierwszego robota przemysłowego FANUC już w 2001 roku. Ten ciężko pracujący robot jest nadal w użyciu i ma na swoim koncie ponad 60 000 godzin operacji spawalniczych. Jednak w ostatnich latach firma zauważyła zmiany w zapotrzebowaniu klientów.

"Dzisiejszy rynek wymaga od nas znacznie większej elastyczności, więc naszym wyborem, który pomógłby spełnić to zapotrzebowanie, był robot współpracujący FANUC CRX-10𝑖A/L" - stwierdza Alessandro Bonvicini, dyrektor ds. produkcji w firmie. "Po złożeniu zamówienia dotarł do nas w ciągu zaledwie jednego miesiąca jako część zintegrowanego rozwiązania dostarczonego przez Tecnorobot."

Od momentu powstania w 1993 roku firma Tecnorobot zainstalowała ponad 2200 robotów. Współpracując z firmą FANUC od samego początku, duża liczba robotów jest aktywna w aplikacjach cięcia i spawania, takich jak te w Bonvicini Carpenteria.

 

 

 

 

 

 

>

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"Początkowo aplikacja opierała się tylko na jednym stole podporowym, ale wkrótce dodaliśmy drugi, aby spawać większe części zgodnie z wymaganiami klienta", mówi Bonvicini.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" programowanie robota CRX-10𝑖A/L jest łatwe dla każdego operatora, dodatkowo wspierane przez możliwości ręcznego prowadzenia robota i prosty interfejs tabletu.

 

 

 

 

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Dzięki prostemu programowaniu, przygotowanie robota współpracującego FANUC CRX-10iA/L do spawania rurek parasoli zajęło zaledwie godzinę.

Cytat z referencji

Alessandro Bonvicini

Dyrektor naczelny i ds. produkcji

„Kiedy musimy produkować większe serie, polegamy na naszych tradycyjnych robotach spawalniczych FANUC” – dodaje Bonvicini. „Obecnie mamy jedną komórkę, w której robot ARC Mate jest zamontowany na szynie. Składa się ona z czterech stanowisk w linii, co pozwala nam produkować cztery różne typy produktów.”

Ponadto, firma posiada dwie inne bliźniacze ceie spawalnicze wyposażone w roboty ARC Mate 100𝑖D/8L, które również pozwalają firmie Bonvicini Carpenteria zwiększać wolumeny produkcji w razie potrzeby.

Ostatnie słowo należy do Chiary Bonvicini, współpracownika ds. administracyjnych, która podkreśla konieczność ciągłego pokonywania wyzwań przy użyciu najnowszych technologii automatyzacji: „Dzisiejszy rynek wymaga od nas oferowania coraz większej elastyczności i jakości produktów, dlatego naszą misją jest kontynuowanie automatyzacji i instalacja produktów FANUC.”

 

 

 

 

 

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Zainspiruj się

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Łączymy siły: Kobot FANUC to optymalne rozwiązanie dla klejów AS

Automatyzacja nie jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań wielkoseryjnych. AS Adhesive Solutions, specjalistyczny konsultant i partner w branży klejów, zdaje sobie sprawę, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkujących małe partie może odnieść korzyści z pełnej lub częściowej automatyzacji procesów. W takich przypadkach robot współpracujący (kobot) często stanowi optymalne rozwiązanie.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek

Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.