Skip to main content
AS Adhesive Solutions

Łączymy siły: Kobot FANUC to optymalne rozwiązanie dla klejów AS

Automatyzacja nie jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań wielkoseryjnych. AS Adhesive Solutions, specjalistyczny konsultant i partner w branży klejów, zdaje sobie sprawę, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkujących małe partie może odnieść korzyści z pełnej lub częściowej automatyzacji procesów. W takich przypadkach robot współpracujący (kobot) często stanowi optymalne rozwiązanie.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

W obliczu ewolucji rynku firma AS Adhesive Solutions chciała znaleźć rozwiązanie do automatyzacji, które ułatwiłoby jej świadczenie szerokiej gamy usług dla branży klejów. Usługi te obejmują opracowywanie nowych procesów łączenia, świadczenie usług klejenia na zlecenie i opracowywanie koncepcji szkoleniowych, które pomagają klientom szkolić pracowników w zakresie stosowania najnowszych klejów.

Rozwiązanie

AS Adhesive Solutions zwróciła się ku technologii robotów współpracujących (kobotów), a konkretnie FANUC CRX-10𝑖A. Czynniki, które wpłynęły na decyzję o zakupie, to innowacyjny ruch robota CRX under-flip, Teach Pendant w formie tabletu z funkcją programowania "przeciągnij i upuść" oraz możliwość ręcznego prowadzenia robota CRX w celu łatwego "nauczenia" go serii wymaganych pozycji.


Rezultat

Obecnie FANUC CRX-10𝑖A w pełni zaangażowany w pracę w firmie AS Adhesive Solutions, pomaga dostarczać klientom obszerną listę usług, ułatwiając precyzyjne i niezawodne nakładanie klejów na złożone elementy. Firma opracowała również niestandardowy system sterowania i zaimplementowała w CRX własne ikony, które umożliwiają jeszcze łatwiejsze programowanie i integrację.

AS Adhesive Solutions

Firma AS Adhesive Solutions, z siedzibą w Dreieich, tuż na południe od Frankfurtu, w Niemczech, jest wyspecjalizowanym konsultantem i partnerem dla branży klejów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie w zakresie klejów i oferowaniu usług klejenia kontraktowego, firma zapewnia swoim klientom szeroką gamę rozwiązań w zakresie klejów dla każdego wymagania. AS Adhesive Solutions wspiera również klientów w pracach labora-toryjnych i testowych oraz oferuje koncepcje pomagające firmom szkolić swoich pracowników w zakresie stosowania najnowszych klejów. W ostatnich latach firma coraz bardziej angażuje się w klejenie za pomocą robotów współpracujących (kobotów).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AS Adhesive Solutions
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Bezproblemowe koboty CRX firmy FANUC

"Koboty są interesujące, ponieważ oferują wiele korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi 
robotami przemysłowymi", stwierdza Marco Rodriguez, dyrektor zarządzający AS Adhesive Solutions. "Możemy zrealizować łatwą integrację w MŚP, by przetwarzać małe ilości w sposób w pełni lub częściowo zautomatyzowany. Zauważamy, że MŚP są zaangażowane i gotowe do przyjęcia tej innowacyjnej technologii."

Rodriguez mówi, że pandemia pokazała wszystkim, że przemysł musi się automatyzować, nawet te firmy, które przetwarzają małe ilości, jeśli świat ma zagwarantować dostawy wytwarzanych produktów.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

"Są to rzeczy, które możemy bardzo dobrze rozwiązać za pomocą kobotów", dodaje. "W szczególności cobot CRX firmy FANUC ma kilka zalet z mojego punktu widzenia. Jedną z jego głównych zalet jest wysoce funkcjonalny ruch under-flip. FANUC CRX może obracać się wokół własnej osi jednym, płynnym ruchem, niemal podwajając dostępny zakres ruchu. W rezultacie może pracować jednocześnie z przodu i z tyłu, bez konieczności obracania się nad głową. Ta możliwość oszczędza nam dużo czasu, ponieważ praca jest realizowana szybko".

Rodriguez chwali również tablet teach pendant, który ułatwia programowanie metodą "przeciągnij i upuść". Ta funkcjonalność pozwala użytkownikom łatwo zaprogramować aplikację w zaledwie kilka minut, zapewniając jednocześnie dobry przegląd procesu programowania.

"Dodatkowo mogę dostosować dokładną pozycję za pomocą tabletu uczącego, co jest bardzo ważne, ponieważ musimy zwracać uwagę na bardzo precyzyjne wymiary", mówi Rodriguez

.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

Opracowaliśmy własny system sterowania, który współpracuje z kobotem CRX firmy FANUC. Ponadto zaimplementowaliśmy w CRX własne ikony, które umożliwiają łatwe programowanie i integrację. To znacząca zaleta, która zapewnia nam przewagę rynkową.

Cytat z referencji

Marco Rodriguez

Dyrektor zarządzający, Adhesive Solutions

Kolejną imponującą cechą CRX jest to, że użytkownicy mogą prowadzić go ręcznie, aby "nauczyć" robota serii pozycji. Operatorzy po prostu przesuwają ramię kobota do pozycji, potwierdzają ją i przesuwają do następnej pozycji.

AS Adhesive Solutions informuje, że współpraca z firmą FANUC była pierwszorzędna przez cały czas trwania projektu, od pierwszego kontaktu po uruchomienie i wsparcie posprzedażowe.

"Po uruchomieniu mieliśmy dostępną pomoc przez telefon, jeśli mieliśmy jakiekolwiek pytania", podsumowuje Rodriguez. "FANUC zawsze udzielał szybkiej odpowiedzi. Mogę tylko pochwalić naprawdę dobrą współpracę przy projekcie".

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i
usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.