Skip to main content
Food and beverage industry

Żywność i napoje

Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.

Automatyzacja FANUC dla przemysłu spożywczego

Rozwiązania automatyzacji FANUC zapewniają przemysłowi spożywczemu niezrównaną wydajność i precyzję. Nasze aplikacje obejmujące depaletyzację, załadunek linii, produkcję opakowań, kompletację, obsługę, przetwarzanie, pakowanie i paletyzację poprawiają bezpieczeństwo procesów produkcji żywności.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depaletyzacja

Zaopatrywanie linii

Produkcja opakowań

Wybieranie

Obsługa

Przetwarzanie

Pakowanie

Paletyzacja

Automatyzacja pierwszej linii

Zoptymalizuj swój łańcuch wartości od samego początku procesu produkcyjnego dzięki automatyzacji front-of-line firmy FANUC. Niezależnie od tego, czy chodzi o depaletyzację, załadunek, zaopatrywanie linii, czy nawet termoformowanie opakowań za pomocą wtryskarki, dowolną liczbę zadań można łatwo zautomatyzować, aby usprawnić procesy produkcji żywności i obniżyć koszty.

Depaletyzacja

Roboty przemysłowe zapewniają niezwykle wydajny sposób obsługi towarów na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Zaopatrywanie linii

Niezależnie od tego, co przetwarzasz, wszechstronność rozwiązań automatyzacji oznacza, że przeniesienie surowców na linię produkcyjną jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.

Produkcja opakowań

FANUC ROBOSHOT to wszechstronna maszyna CNC do formowania wtryskowego, która może być używana do produkcji opakowań na miejscu.

Automatyzacja obsługi, przetwarzania i kompletacji

Producenci żywności i napojów muszą nadążać za aktualnymi trendami. Automatyzacja zadań związanych z pobieraniem, umieszczaniem, obsługą, przetwarzaniem lub sortowaniem nie tylko pozwala zoptymalizować procesy produkcyjne, ale także elastycznie reagować na nowe rozwiązania, wyprzedzając w ten sposób konkurencję. Można to dodatkowo poprawić dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii rozpoznawania wizualnego i systemów czujników.

Pobieranie produktów

Roboty i koboty FANUC zostały zaprojektowane z maksymalną powtarzalnością, aby zapewnić bardziej precyzyjne, wydajne i zrównoważone rozwiązania do automatycznego pobierania produktów.

 

Obsługa

Bezpiecznie obsługuj żywność wtórną lub pierwotną za pomocą dedykowanych robotów do żywności i pomieszczeń czystych, wyposażonych w smar klasy spożywczej i specjalne powłoki.

Przetwarzanie

Zyskaj większą elastyczność, automatyzując przetwarzanie żywności za pomocą robotów i kobotów FANUC.

Automatyzacja procesów na końcu linii

Automatyzacja procesów na końcu linii produkcyjnej zwiększa elastyczność, umożliwiając szybkie reagowanie na trendy i wyzwania związane z inteligentnym i bezpiecznym pakowaniem, magazynowaniem i logistyką. Owijanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja wiążą się z uciążliwą i powtarzalną pracą ręczną - coś, co można łatwo wykonać za pomocą zautomatyzowanych systemów w celu uzyskania zoptymalizowanych i opłacalnych wyników.

Pakowanie

Zwiększ wydajność, precyzję i higienę, zapewniając szybsze, spójne i wolne od zanieczyszczeń procesy pakowania z FANUC.

Paletyzacja

FANUC oferuje najbardziej kompletną w branży gamę robotów paletyzujących i kobotów, zaprojektowanych i zbudowanych z myślą o wysokiej wydajności i najkrótszych na świecie czasach cykli.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Roboty do obsługi żywności i pomieszczeń czystych

Bezpieczne, czyste, wydajne: Odkryj wszystkie roboty FANUC Food & Clean.

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Asortyment robotów

Wiedza i technologia FANUC na każde wyzwanie

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa Group

Elsa Group na szczycie łańcucha dostaw dzięki usługom FANUC

Określenie i zakup robota przemysłowego jest często pierwszym krokiem firmy na drodze do zautomatyzowanej przyszłości opartej na wyższej produktywności i powtarzalności. Jednak współpraca z dostawcą robotów, który jest w stanie zaoferować najwyższy poziom obsługi klienta, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełnego sukcesu projektu, od uruchomienia i szkolenia po serwis i konserwację maszyny.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zwiększa wydajność paletyzacji w fabryce mąki

Odciążanie pracowników podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów to klasyczne zastosowanie robotów przemysłowych. Jednak wdrożenie robotów do zadań związanych z podnoszeniem nie tylko zapewnia fizyczną ulgę pracownikom, ale także może zwiększyć wydajność, nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Przykładem jest producent mąki Lindmühle, gdzie oprogramowanie symulacyjne FANUC wskazało optymalnego robota dla dostępnej przestrzeni roboczej.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC uwalnia od upałów w piekarniach sklepowych

Dzięki systemowi opartemu na kobotach FANUC piekarnie sklepowe mogą zwiększyć swoją produktywność w bezpieczny i niezawodny sposób. Zautomatyzowany system to skuteczny sposób na wzrost produktywności i obniżenie kosztów w powtarzalnych zastosowaniach związanych z obsługą produktów.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde

W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cięcie ciast z ultradźwiękową precyzją

Wąskie gardła w produkcji są często spowodowane czasochłonnymi, manualnymi operacjami wymagającymi wysokiej precyzji. W takich przypadkach innowacyjny, ale prosty krok w kierunku automatyzacji może wielokrotnie zwiększyć wolumen produkcji.

Nasze rozwiązania dla innych branż

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego

Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.