Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Bezpieczne, elastyczne, szybkie do wdrożenia i łatwe w programowaniu. Nasze roboty współpracujące oferują niezawodność FANUC oraz 8 lat pracy bez konieczności pełnych przeglądów, spełniając potrzeby produkcyjne współczesnych producentów.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Urządzenia CRX

Seria robotów współpracujących CRX umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie automatyzacji. Prosta integracja urządzeń peryferyjnych dzięki zatwierdzonym przez FANUC narzędziom końcowym (EOAT), akcesoriom i wtyczkom. Odkryj naszą ofertę już teraz.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Nauka robotów współpracujących

Dzięki bezpłatnym filmom szkoleniowym dotyczącym robotów współpracujących, dowiesz się, jak łatwo rozpocząć pracę z robotami CRX. Zarejestruj się już dziś i zacznij oglądać filmy szkoleniowe poświęcone cobotom CRX, demonstrujące łatwość obsługi i prostą konfigurację zaprojektowaną w celu szybkiego uruchomienia produkcji.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC

Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Łączymy siły: Kobot FANUC to optymalne rozwiązanie dla klejów AS

Automatyzacja nie jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań wielkoseryjnych. AS Adhesive Solutions, specjalistyczny konsultant i partner w branży klejów, zdaje sobie sprawę, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkujących małe partie może odnieść korzyści z pełnej lub częściowej automatyzacji procesów. W takich przypadkach robot współpracujący (kobot) często stanowi optymalne rozwiązanie.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

Od sali szkoleniowej do hali produkcyjnej: KUNZMANN wdraża kobota FANUC CRX

KUNZMANN Maschinenbau, niemiecki producent wysokiej jakości uniwersalnych frezarek i centrów obróbczych, wdrożył robota współpracującego FANUC CRX, aby wspierać zarówno szkolenia, jak i działalność produkcyjną. Łatwość programowania, elastyczna integracja oraz bezpieczna współpraca człowieka z robotem sprawiają, że system jest idealnym rozwiązaniem dla firm rozpoczynających automatyzację. Kobot CRX w firmie KUNZMANN pomaga obecnie prezentować możliwości robotyki, a jednocześnie wspiera obsługę maszyn na linii produkcyjnej.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Kobot FANUC pomaga firmie GER4TECH zrobić krok naprzód

Opracowanie nowego robota wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, a często także współpracy z partnerami posiadającymi ekspercką wiedzę w określonych dziedzinach technologii. Dlatego, gdy firma GER4TECH poszukiwała partnera w zakresie robotów współpracujących, który mógłby wprowadzić zaawansowane funkcje do jej nowego autonomicznego robota mobilnego (AMR), zwróciła się do FANUC.


Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.