Skip to main content
close-up-metal-piece-with-screw-itmetal-drill-industrial-drilling-machine-billet-drillin

Szybkie wiercenie i gwintowanie

Szybkie wiercenie i gwintowanie to niezbędne procesy w przemyśle wytwórczym i budo-wlanym. Techniki te polegają na szybkim i wydajnym wierceniu otworów i tworzeniu gwintów, co pozwala na zwiększenie produktywności i precyzji w różnych zastosowaniach. Wykorzystując szybkie wiercenie i gwintowanie, firmy mogą usprawnić swoje ope-racje i osiągnąć krótsze czasy cyklu bez utraty jakości.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maksymalna elastyczność obróbki i niezawodność dzięki FANUC ROBODRILL

Firma ARCUS ELEKTROTECHNIK wykorzystuje zautomatyzowane gniazdo obróbcze FANUC ROBODRILL Plus-K do ekonomicznej produkcji złożonych, wysoko precyzyjnych komponentów dla sektora energetycznego, nawet w partiach jednostkowych. Rozwiązanie, łączące centrum obróbcze CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus ze zintegrowanym systemem obsługi narzędzi i detali realizowanym przez robota FANUC LR Mate 200𝑖D, umożliwia elastyczną, bezobsługową produkcję, szybkie przezbrojenia oraz minimalizację przestojów.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL

Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Pewny chwyt w obróbce: ROBODRILL zapewnia sześciokrotny wzrost wydajności

Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na roboty, firma Grip GmbH potrzebowała większej mocy centrów obróbczych, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Wybrano zaawansowane maszyny ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV firmy FANUC, znane z szybkości, precyzji, niezawodności i elastyczności, nawet w przypadku pojedynczych partii komponentów. Maszyny te, wyposażone w robota FANUC oraz innowacyjny system obsługi narzędzi i detali, umożliwiają bezobsługową produkcję małych serii i pojedynczych części. Rozwiązanie to zwiększyło wydajność obróbki Grip GmbH prawie sześciokrotnie.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC

Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.

Nasze rozwiązania dla innych aplikacji

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań

Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.