Skip to main content
Grip GmbH Handhabungstechnik

Pewny chwyt w obróbce: ROBODRILL zapewnia sześciokrotny wzrost wydajności

Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na roboty, firma Grip GmbH potrzebowała większej mocy centrów obróbczych, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Wybrano zaawansowane maszyny ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV firmy FANUC, znane z szybkości, precyzji, niezawodności i elastyczności, nawet w przypadku pojedynczych partii komponentów. Maszyny te, wyposażone w robota FANUC oraz innowacyjny system obsługi narzędzi i detali, umożliwiają bezobsługową produkcję małych serii i pojedynczych części. Rozwiązanie to zwiększyło wydajność obróbki Grip GmbH prawie sześciokrotnie.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Przy dynamicznie rosnącym zapotrzebowaniu na roboty na całym świecie, wiodący producent akcesoriów do robotów Grip GmbH potrzebował większej wydajności centrum obróbczego, nie tylko w celu dotrzymania kroku zamówieniom, ale także w celu zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów. Oprócz szybkości, precyzji i niezawodności, nowe centra obróbcze musiały oferować elastyczność wielkości partii: aż do partii pojedynczych komponentów, jeśli było to konieczne.

Rozwiązanie

Po dokładnym rozważeniu i ocenie rynku, firma Grip GmbH zdecydowała się na maszyny FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, zaawansowaną wersję najnowszej serii D ROBODRILL. Wysokiej klasy maszyny zakupione przez Grip GmbH obejmują innowacyjny system obsługi narzędzi i detali (dostarczony przez partnera systemowego FANUC), który jest wyposażony w robota FANUC.

Rezultat

Kompletny pakiet maszyny FANUC z systemem obsługi narzędzi i detali w kompaktowej komórce imponuje szybkością, elastycznością i stosunkiem ceny do wydajności, umożliwiając Grip GmbH bezobsługową produkcję małych serii i pojedynczych części. Firma oblicza, że jej wydajność obróbki wzrosła prawie sześciokrotnie

Grip GmbH Handhabungstechnik

Założona w 1989 roku firma Grip GmbH z siedzibą w Dortmundzie produkuje innowacyjne i skoncentrowane na rozwiązaniach technologie wymiany narzędzi dla robotów. Produkcja odbywa się w rozbudowanych warsztatach firmy, wyposażonych w elastyczne, nowoczesne maszyny CNC wspierane systemami CAM oraz zatrudniających 40 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Standardowo Grip GmbH testuje każdy produkt na własnych stanowiskach testowych, co stanowi gwarancję funkcjonalności dla klientów.

Dowiedz się więcej o firmie Grip Gmbh
Image of GRIP success story FANUC Germany

ROBODRILL zapewnia sześciokrotny wzrost wydajności

„Projektujemy komponenty do peryferiów robotów” — mówi Hasan Canti, CEO Grip GmbH. „Naszym głównym obszarem działalności są manualne i pneumatyczne systemy wymiany chwytaków, które produkujemy dla niemal wszystkich producentów robotów.”

Firma wytwarza także automatyczne systemy wymiany oraz złącza elektryczne, a w zaawansowanym zakładzie produkcyjnym posiada osobny dział o nazwie „kompletne rozwiązania robotyczne”. Dzięki tak szerokiej ofercie zapotrzebowanie na produkty Grip GmbH gwałtownie rośnie.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Rynek robotów przeżywa boom, a ponieważ opracowujemy akcesoria do robotów, nasza firma odnotowuje coraz większą liczbę zamówień na coraz szybsze i bardziej elastyczne dostawy", mówi Canti. "Wiedzieliśmy, że musimy zwiększyć nasze moce produkcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki skrawaniem. Po kompleksowych badaniach i porównaniu głównych graczy rynkowych wybraliśmy FANUC i ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. Dzięki dodatkom od Häberle była to po prostu idealna maszyna."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle jest producentem maszyn specjalnych i partnerem systemowym FANUC Germany. Häberle RobodrillPlus-K to ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus wyposażony w obsługę narzędzi i detali w kompaktowej komórce, zapewniającej nowoczesną bezzałogową produkcję. Wyjątkowy magazynek rozszerza możliwości maszyny do 65 obrabiarek i 60 palet detali, co pozwala zaspokoić każde zapotrzebowanie produkcyjne, w tym produkcję małych serii i pojedynczych części. Automatyczna zmiana urządzeń mocujących i narzędzi w zależności od zamówienia jest możliwa dzięki systemowi mocowania z punktem zerowym LANG uzupełnionemu o robota przemysłowego FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Mój początkowy plan zakładał wykorzystanie pierwszego roku na testowanie naszych nowych maszyn FANUC ROBODRILL" - wyjaśnia Canti. "Jednak po trzech miesiącach używaliśmy ich w pełnym zakresie. Dziś, 10 miesięcy po instalacji, możemy powiedzieć, że maszyny pracują z optymalną wydajnością. FANUC spełnił nasze oczekiwania z nawiązką, wspierany przez wyjątkową kreatywność pracowników. Rezultaty są naprawdę doskonałe i udało nam się zwiększyć wydajność prawie sześciokrotnie". podsumowuje: "Gdybym ponownie stanął przed tą decyzją, bez wahania dokonałbym tego samego wyboru".

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.