Skip to main content
Food and beverage industry

Élelmiszerek és italok

Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.

FANUC automatizálás az élelmiszeripar számára

A FANUC automatizálási megoldásai páratlan hatékonysággal és pontossággal ruházzák fel az élelmiszeripart. Alkalmazásaink közé tartozik a palettázás, a gyártósori adagolás, a csomagolóanyag-gyártás, a komissiózás, a kezelés, a feldolgozás, a csomagolás és a palettázás, amelyek javítják az élelmiszer-termelési folyamatok biztonságát.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depalletising

Line Charging

Packaging Production

Picking

Handling

Processing

Packing

Palletising

Gyártósor eleji automatizálás

Optimalizálja értékláncát már a gyártási folyamat kezdetétől a FANUC gyártósori automatizálási megoldásaival. Legyen szó palettáról való leszedésről, berakodásról, gyártósori adagolásról vagy akár a csomagolás hőformázásáról egy fröccsöntőgéppel, számos feladat könnyen automatizálható, ami segít javítani az élelmiszer-gyártási folyamatokat és csökkenteni a költségeket.

Raklapról való leszedés

Az ipari robotok hihetetlenül hatékony módon kezelik az árukat a gyártási folyamat különböző szakaszaiban.

Gyártósori adagolás

Nem számít, mit dolgoz fel, az automatizálási megoldások sokoldalúsága azt jelenti, hogy a nyersanyagokat könnyebb a gyártósorra juttatni, mint gondolná.

Csomagolás gyártása

A FANUC ROBOSHOT egy sokoldalú CNC fröccsöntőgép, amely csomagolóanyagok gyártásra használható helyben.

A kezelés, feldolgozás és komissiózás automatizálása

Az élelmiszer- és italgyártóknak lépést kell tartaniuk az aktuális trendekkel. A komissiózási, elhelyezési, kezelési, feldolgozási vagy válogatási feladatok automatizálása nem csak a termelési folyamatok optimalizálását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy rugalmasan reagáljon az új fejleményekre, így megelőzve a versenytársakat. Ez tovább fokozható intelligens vizuális felismerő technológia és érzékelőrendszerek alkalmazásával.

Felszedés

A FANUC robotjai és kobotjait maximális ismétlési pontosságra tervezték a pontosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb automatizálási megoldások érdekében.

Anyagkezelés

Biztonságosan kezelheti a feldolgozott vagy nyers élelmiszereket az élelmiszeripari és tisztateres robotokkal, amelyek élelmiszeripari-minősítésű zsírral és speciális bevonatokkal vannak ellátva.

Feldolgozás

Növelje az élelmiszer-feldolgozási alkalmazások automatizálásának rugalmasságát FANUC robotokkal és kobotokkal.

Gyártósor végi automatizálás

A gyártósor végének automatizálása növeli a rugalmasságot, lehetővé téve, hogy gyorsan reagáljon az intelligens és biztonságos, jó minőségű csomagolás, tárolás és logisztika biztosításával járó trendekre és kihívásokra. A fóliázás, címkézés, csomagolás és palettázás mind megerőltető és ismétlődő kézi munkát igényel – ezt az automatizált rendszerek könnyen elvégezhetik az optimalizált, költséghatékony eredmények érdekében.

Csomagolás

Növelje a hatékonyságot, a pontosságot és a higiéniát, biztosítva a gyorsabb, következetesebb és szennyeződésmentes csomagolási folyamatokat a FANUC segítségével.

Raklapozás

A FANUC az iparág legteljesebb palettázó robotjainak és kobotjainak választékát kínálja, amelyeket nagy teljesítményű és a világ leggyorsabb ciklusidejű szolgáltatásaira terveztek és építettek.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Élelmiszeripari és tsztateres robotok

Biztonságos, tiszta, hatékony: Fedezze fel a FANUC Élelmiszeripari és Tisztateres robotjait

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Robot választék

A FANUC szakértelme és technológiája minden kihíváshoz

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa Group

Az Elsa Group a tápláléklánc csúcsán a FANUC szervizzel

Egy ipari robot specifikálása és beszerzése gyakran az első lépés egy vállalat számára az automatizált jövő felé vezető úton, amely a nagyobb termelékenységen és ismételhetőségen alapul. Azonban a projekt teljes sikeréhez elengedhetetlen egy olyan robotgyártóval való partnerség, amely a legmagasabb szintű ügyféltámogatást képes nyújtani, az üzembe helyezéstől és a képzéstől a gépek szervizeléséig és karbantartásáig.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

A FANUC robot emeli a raklapozó kapacitást a lisztüzemben

A nehéz emelési műveleteknél a teherfelvétel az ipari robotok klasszikus alkalmazási területe. A robotok alkalmazása az emelési feladatokban azonban nem csak fizikai tehermentesítést jelent a dolgozók számára, hanem a teljesítmény növelésére is lehetőséget ad, még ott is, ahol a hely korlátozott. A lisztet gyártó Lindmühle egy jó példa erre, ahol a FANUC szimulációs szoftvere választotta a rendelkezésre álló munkaterülethez az optimális robotot.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

A FANUC enyhíti a hőséget a bolti pékségek számára

A FANUC kobot-alapú rendszerrel a bolti pékségek biztonságos és megbízható módon növelhetik termelékenységüket. Az automatizált rendszer hatékony módot kínál a termelékenység növelésére és a költségek csökkentésére az ismétlődő termékkezelési alkalmazásokban.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

FANUC robotok triója növeli a csomagolási hatékonyságot az Inoverde-nél

Egy gyorsan forgó, friss élelmiszereket forgalmazó üzemben az automatizált csomagolási műveleteken keresztüli hatékonyság a legfontosabb, hogy lépést tartson a kereslettel. E megközelítés melléktermékeként a robotokat alkalmazók az alkalmazottak fizikai megterhelésének csökkenését, a kényes termékek, például a gyümölcsök és zöldségek kíméletesebb kezelését, valamint az egységesebb és megismételhetőbb folyamatot is élvezhetik. A legújabb gyárak között, amelyek mindezen hozzáadott értéket kihasználják, van az Inoverde, a nagy élelmiszer-forgalmazó cég Bätterkindenben (Svájc) található létesítménye, ahol a sárgarépa töltési, csomagolási és raklapozási műveleteit három FANUC ipari robot bevezetésével javították.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.

Megoldásaink más iparágak számára

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz

Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.