Skip to main content
Robot application
Triple arm
High res

FANUC ívhegesztő robotok és kobotok

A FANUC ívhegesztő robotok és kobotok iparágvezető pontosságot és ismételhetőséget biztosítanak, hibátlan hegesztési varratokat biztosítva minden ívhegesztési alkalmazásban. Az ívhegesztő robotok és kobotok átfogó választékát kínáljuk, hogy a művelet minden szakaszát támogassuk, a zökkenőmentes integrációtól a kezdő automatizálók számára a tapasztalt felhasználóknak szánt fejlett megoldásokig.

Letöltés további információkért

Tölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítenek Önnek a helyes döntések meghozatalában és abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Nehéz emelés a teherautó-építéshez

Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot

A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.