Hírek és Média
- Esettanulmányok
- Médiatár
- Hírek és sajtóközlemények
Esettanulmányok
Ismerje meg a FANUC gyártásautomatizálási megoldásainak köszönhetően elért figyelemre méltó eredményeket. Nézze meg, hogyan alakítja át technológiánk az iparágakat és hogyan segíti a sikert.
Az ESOMA FANUC retrofit megoldásokkal újszerű állapotba hozta CNC köszörűgépeit
A hagyományos szerszámgépek retrofitje stratégiai lehetőséget kínál az élettartam meghosszabbítására, a teljesítmény javítására és a hosszú távú termelékenység biztosítására. Az ESOMA számára, amely retrofit szolgáltatásokra specializálódott, a mérnöki szakértelem és a fejlett FANUC CNC-technológia ötvözése lehetővé teszi a meglévő köszörűgépek korszerű, nagy pontosságú megoldásokká történő átalakítását.
A raklaptól a kész termékig: a FANUC kollaboratív robotjai új szintre emelik a gyógyszeripari csomagolást
A növényi alapú gyógyszeripari és kozmetikai termékek piacán vezető Phytopharm Klęka S.A. két FANUC kollaboratív robot (kobot) alkalmazásával javította csomagolási folyamatai ergonómiáját, rugalmasságát és megbízhatóságát. A vállalat a palackok lerakodásának (depalletizálás) és a kartondobozok raklapra helyezésének automatizálásával – a ZW Automation-nel együttműködésben – nemcsak túlszárnyalta a kobotokkal kapcsolatos kezdeti teljesítményvárakozásokat, hanem növelte a biztonságot és csökkentette a munkavállalók monoton terhelését is.
A FANUC palettázó szoftver és az intuitív kezelhetőség támogatásával a kobotok rugalmasabb és hatékonyabb, három műszakos gyártási környezetet tesznek lehetővé.
FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT
Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.
Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.
Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése
Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.
A többfunkciós FANUC CNC új magasságokba emeli a függőleges esztergálást
Egy olyan ősrégi folyamat újragondolása, mint az esztergálás, emberfeletti kreativitást és innovációt igényel. Ráadásul ezen új gépi elképzelések és koncepciók valósággá alakítása rendkívül fejlett vezérlési technológiát igényel. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a szerszámgépgyártó FFG Werke pontosan tudta, hová kell fordulnia egy olyan CNC-rendszerért, amely a szükséges képességekkel és teljesítménnyel rendelkezik, hogy kiegészítse úttörő új függőleges esztergaközpontját: a FANUC-hoz.
Médiatár
Fedezze fel és töltse le a FANUC hivatalos képeit, videóit és dokumentumait Médiatárunkból.
Médiakapcsolatok keresése
Lépjen kapcsolatba a FANUC Europe PR- és kommunikációs szakembereivel