Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Műanyagok

Fedezze fel a FANUC megoldásait a hatékonyabb műanyag- és gumigyártási folyamatokhoz.

Robotok és automatizálás a műanyagipar számára

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Material Removal

Painting & Coating

End-of-the-Line Automation

Injection Moulding

Wire EDM Cutting

Picking & Placing

Assembly

Felszedés és elhelyezés

A felszedési, elhelyezési és válogatási feladatok automatizálása optimalizálja a gyártási folyamatokat és növeli a rugalmasságot, segítve ezzel a műanyaggyártókat abban, hogy versenyképesek maradjanak. A FANUC intelligens vizuális felismerő és érzékelőrendszerei a szalagkövetési és felszedési feladatokhoz jelentősen javítják a műanyaggyártás kezelését.

Összeszerelés

A FANUC robotjainak és kobotjainak széles választéka precíz és megbízható automatizálást biztosít, amely növeli az összeszerelés sebességét, pontosságát és az általános termelési hatékonyságot.

Felületmegmunkálás

A fejlett erőérzékelőkkel felszerelt FANUC robotok kiválóan teljesítenek a műanyagok felületmegmunkálásában. Az erőérzékelők biztosítják a pontos sorjázást és polírozást, amely kiváló minőségű felületet és konzisztens eredményeket biztosít, minimalizálja a kézi beavatkozást és csökkenti a hulladékot.

Festés és bevonatolás

A FANUC festőrobotjai széles körben alkalmazhatók különféle festési, por- és folyékony bevonási, valamint üvegszállal erősített műanyag (FRP Chop/Gel) eljárásokhoz. A FANUC kínálja az iparág legszélesebb festőrobot-választékát, amelyek növelik a termelés hatékonyságát és biztonságban tartják a dolgozókat azáltal, hogy automatizálják azokat a feladatokat, amelyek potenciálisan veszélyes vegyi anyagoknak tehetnék ki őket.

Sorvégi automatizálás

A sor végi folyamatok, például a címkézés, a csomagolás és a palettázás automatizálása nagy sebességű és adaptálható FANUC robotokkal javítja az általános hatékonyságot és az egységességet a műanyaggyártás utolsó szakaszaiban.

Fröccsöntés

A FANUC a legmodernebb CNC technológiát alkalmazza a ROBOSHOT gépeiben, hogy páratlan elektromos fröccsöntési megoldást kínáljon. Az eredmény: hatalmas sokoldalúság, maximális mozgáspontosság és rendkívül rövid ciklusidők, amelyek lehetővé teszik nagyobb mennyiségű, következetesen kiváló minőségű alkatrészek előállítását.


 

Huzalszikraforgácsolás

A ROBOCUT a makulátlan felületeket és az alkatrészek hihetetlen pontosságát biztosító széleskörű opcióival a műanyagipar tökéletes univerzális eszköze. A FANUC huzalszikraforgácsoló gépei rendkívül nagy pontosságot mutatnak a szerszámokon, például az öntőformákon. A gép hihetetlen ismétlési pontossága tovább garantálja, hogy következetesen ugyanazt a magas színvonalat érjék el.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

Megoldásaink más iparágak számára

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz

Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.