Skip to main content
Lindmühle

A FANUC robot emeli a raklapozó kapacitást a lisztüzemben

A nehéz emelési műveleteknél a teherfelvétel az ipari robotok klasszikus alkalmazási területe. A robotok alkalmazása az emelési feladatokban azonban nem csak fizikai tehermentesítést jelent a dolgozók számára, hanem a teljesítmény növelésére is lehetőséget ad, még ott is, ahol a hely korlátozott. A lisztet gyártó Lindmühle egy jó példa erre, ahol a FANUC szimulációs szoftvere választotta a rendelkezésre álló munkaterülethez az optimális robotot.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Lindmühle, egy nagy múltú és elismert lisztgyártó vállalat szerette volna enyhíteni a nehéz zsákok raklapokra emelésével járó fizikai terheket. Miután a robotizált automatizálást azonosították az optimális megoldásként, a vállalat elkezdte felmérni a lehetőségeit. Azonban a legnagyobb kihívást a raklapozó terület (mind alapterület, mind magasság) hiánya jelentette.

A megoldás

A vállalat a helyi automatizálási specialistához, az Imperia Systemshez fordult, amely a FANUC ROBOGUIDE szoftver segítségével szimulálta a különböző robotok használatát a rendelkezésre álló munkaterületen. A vállalat azonnal kizárta a portálrobotot, helyette egy FANUC M-710𝑖C hattengelyes csuklós robotot választott.

Az eredmény

A FANUC robot nemcsak a Lindmühle dolgozóit mentesítette az 5-25 kg-os lisztes zsákok raklapokra emelésének fizikai munkájától, hanem a vállalat raklapozási kapacitásának 50%-os növekedését is elősegítette.

Lindmühle

1632 óta a Lindmühle a nap 24 órájában, az év 365 napján őröl búzát, tiszta tönkölyt és rozst különféle lisztekké. Ma a svájci Baden közelében található Birmenstorfban a Lehmann család 17. generációja vezeti ezt a rendkívül progresszív malomüzletet. Az Európa-szerte szabadalmaztatott LH2 őrlési eljárásnak köszönhetően a Lindmühle kiemelkedő különleges liszteket kínál ügyfeleinek. A vállalat különös figyelmet fordít a tiszta tönkölylisztre és az új termékek fejlesztésére. Fejlesztőlaboratóriumával, tesztpékségével és Fiona Weber-Lehmann molnárral és élelmiszer-technológussal a Lindmühle teljes mértékben felkészült a jövő kihívásaira.

TUDJON MEG TÖBBET A Lindmühle-ről
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

FANUC robot emeli a tétet a Lindmühle-nél

Fiona Weber-Lehmann termelési vezető és nővére, Jeannine Lehmann a vezető lisztgyártó, a Lindmühle 17. generációs vezetői csapatát alkotják. A 40 alkalmazottat foglalkoztató vállalat több mint 300 féle lisztkeveréket gyárt svájci malmában, és rendkívül sikeres termékeit pékségeknek, éttermeknek és pizzériáknak értékesíti.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.
Ügyfélvélemény

Fiona Weber-Lehmann

Gyártásvezető

Ez a megoldás egy FANUC M-710𝑖C hattengelyes ipari robot formájában érkezett a helyi automatizálási specialista és rendszerintegrátor, az Imperia Systems jóvoltából.

„A legnagyobb kihívásunk a Lindmühle-nél a helyhiány volt, nemcsak az alapterület, hanem a magasság is, amely maximum 2,9 m volt” – magyarázza Calogero Imperia, az Imperia Systems vezérigazgatója. „Egyértelmű volt, hogy nem használhatunk portálrobotot, ezért inkább egy csuklós karú roboton kezdtünk gondolkodni. Figyelemre méltó, hogy a FANUC ROBOGUIDE szoftverének segítségével a legkülönfélébb robotopciókat tudjuk szimulálni az árajánlatkérés szakaszában, ellenőrizni a ciklusidőt, és kiválasztani az optimális megoldást ügyfelünk számára. Ebben az esetben a FANUC M-710𝑖C volt.”

A FANUC M-710𝑖C vizuálisan kellemes módon rakja egymásra a Lindmühle egyes liszteszsákjait. A munkatársak által szeretetteljesen „Erwin”-nek nevezett üzem fizikai tehermentesítést biztosít a dolgozóknak, és már 35 tonnára növelte a zsákolási és palettázási kapacitását – ami 50%-os növekedést jelent –, a jövőben pedig további kapacitásbővítési lehetőség is fennáll.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

A projektfolyamat során az Imperia felismerte, hogy a lisztes zsákok tiszta lerakásához és egymásra helyezéséhez egy további szervovezérelt tengelyre van szükség.

"Mivel a FANUC segítségével könnyű további tengelyeket bevezetni, programozóink néhány óra alatt üzembe tudták helyezni" - mondja Calogero Imperia, aki hozzáteszi: "A FANUC-kal való együttműködés ebben a projektben az elejétől a végéig teljes siker volt."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.