Skip to main content
Sitech

Roboty FANUC zapewniają firmie Brose Sitech przewagę konkurencyjną

Branża motoryzacyjna stawia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie wydajności, jakości i efektywności kosztowej. Aby zapewnić niezawodną, powtarzalną i ekonomiczną produkcję przy maksymalnej dostępności maszyn, automatyzacja odgrywa kluczową rolę. W takim środowisku wybór odpowiedniego dostawcy robotów ma strategiczne znaczenie.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Zakład Brose Sitech w Polkowicach w zachodniej Polsce produkuje każdego dnia aż 49 000 kompletnych konstrukcji foteli samochodowych. Przy tak wysokiej skali produkcji, obejmującej procesy tłoczenia, spawania i montażu, konieczny był partner w zakresie automatyzacji, który zapewni niezawodne roboty oraz kompleksowe wsparcie techniczne na najwyższym poziomie.

Rozwiązanie

W 2002 roku Brose Sitech nawiązał współpracę z firmą FANUC – wiodącym dostawcą robotów przemysłowych – która trwa do dziś. W zakładzie wykorzystywanych jest wiele modeli robotów FANUC, w tym m.in.: wszechstronny robot przemysłowy R-2000𝑖C/165F o dużym udźwigu i i robot do spawania łukowego Arc Mate 100𝑖D.

Rezultaty

Dzięki współpracy z FANUC, Brose Sitech – jako dostawca dla branży motoryzacyjnej realizujący produkcję wielkoseryjną – zyskał kluczową przewagę w zakresie wydajności i niezawodności. Firma korzysta również z eksperckiego wsparcia technicznego FANUC, wysokiej dostępności części zamiennych, profesjonalnych szkoleń dla pracowników realizowanych w FANUC Academy. To kompleksowe wsparcie pozwala utrzymać wysoką efektywność produkcji oraz spełniać rygorystyczne wymagania branży automotive.

 

Informacje o Brose Sitech

Założona w 1998 roku jako Sitech, firma obecnie działa jako spółka joint venture należąca w równych częściach (50/50) do Grupy Volkswagen oraz Brose. Specjalizując się w produkcji kompletnych systemów siedzeń samochodowych oraz komponentów konstrukcji foteli, Brose Sitech posiada swoją siedzibę główną i największy zakład produkcyjny w Polkowicach.
Firma dostarcza rozwiązania dla marek takich jak Volkswagen, Audi, Volkswagen Samochody Dostawcze, Škoda, SEAT i Porsche, zapewniając terminowe dostawy komponentów na linie produkcyjne w odpowiedniej sekwencji. Łącznie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 5000 pracowników w swoich zakładach w Polsce, Niemczech, Chinach oraz Czechach.

Dowiedz się więcej o Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Producent foteli samochodowych zyskuje komfort dzięki robotom FANUC

Obecne trendy, takie jak elektromobilność, połączenia międzysystemowe oraz jazda autonomiczna, zmieniają wymagania stawiane wnętrzom pojazdów przyszłości. Wnętrza samochodów przekształcają się w mobilne przestrzenie życiowe, łączące tradycyjne potrzeby w zakresie komfortu i bezpieczeństwa z nowymi, elastycznymi i spersonalizowanymi rozwiązaniami projektowymi.

W obliczu rosnących wymagań dotyczących zarówno wydajności, jak i elastyczności produkcji, Brose Sitech w dużym stopniu opiera się na szerokim wykorzystaniu robotów przemysłowych. Zakład w Polkowicach produkuje każdego dnia 49 000 kompletnych konstrukcji foteli, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

„Nasza współpraca z firmą FANUC rozpoczęła się w 2002 roku” – mówi Jarosław Junak, specjalista elektryk odpowiedzialny za utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcyjnych.
„Od tego czasu wykorzystujemy możliwości oferowane przez FANUC, a także ich kompleksowe wsparcie techniczne, które pozwala nam utrzymywać nasze roboty w doskonałym stanie.”

Sitech success story images for automotive industry

W naszej opinii FANUC jest synonimem najwyższej jakości produktów i usług, zapewniając nam bezproblemowe bezpieczeństwo produkcji.

Cytat z referencji

Jarosław Junak

Inżynier specjalista ds. elektrycznych w Sitech

Wszechstronny robot przemysłowy FANUC R-2000𝑖C/165F i robot do spawania łukowego Arc Mate 100𝑖D to jedne z najnowszych modeli w firmie Brose Sitech.

"To samo dotyczy części zamiennych. FANUC zawsze ma wysoką dostępność części zamiennych, a zamawiając bezpośrednio z centrali, cieszymy się krótkim czasem dostawy. Szybka reakcja, jaką otrzymujemy od firmy FANUC, znacznie zwiększa wydajność naszego personelu konserwacyjnego".

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Szkolenie i rozwój personelu to podstawowa funkcja firmy Brose Sitech, która stara się nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem klientów w branży motoryzacyjnej.

"Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń, ponieważ wiemy, że kompetencje pracowników przekładają się na korzyści produkcyjne" - mówi Junak. "Dzięki temu, że nasi pracownicy są częstymi uczestnikami szkoleń w FANUC Academy, możemy pochwalić się wyjątkowym zespołem. Nasi pracownicy mają wiedzę na temat robotyzacji i wysoką świadomość korzyści, jakie  roboty oferują produkcji. Przekłada się to na codzienną efektywność pracy i zadowolenie klientów, a także wymierne sukcesy produkcyjne."

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Zainspiruj się

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatyzują precyzyjne procesy motoryzacyjne

Aplikacje motoryzacyjne należą do najbardziej wymagających zadań automatyzacyjnych w całym przemyśle. Oczywiście, duże prędkości osi i wysoka wydajność są kluczowymi wskaźnikami, ale w tym konkretnym projekcie równie ważne były precyzja i powtarzalność. Przy tak wielu wymaganiach, to właśnie przemysłowe roboty FANUC stanęły na wysokości zadania.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE wdraża roboty FANUC, aby odnieść sukces w Nexteer

Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.