Skip to main content
Joseph Martin

Rozwiązania FANUC – wspólny mianownik u specjalisty w gwintowaniu śrub

Przejście z produkcji opartej na pracy ludzkiej na zautomatyzowaną może wydawać się czasami przytłaczające. Jednak z odpowiednim partnerem technologicznym na pokładzie, procesy takie jak automatyzacja procesu obróbki i montażu mogą zostać zrealizowane względnie łatwo, natychmiast zapewniając nowe poziomy produktywności i niezawodności.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Joseph Martin uznaje, że jego inwestycje i innowacje pozwalają mu sprostać przemysłowym wyzwaniom jutra. Jednak pomyślny wynik tego założenia zależy od przemyślanego wyboru optymalnych technologii. W latach 90-tych firma chciała rozpocząć program inwestycyjny, który wprowadziłby ją na kurs zautomatyzowanej produkcji wspierającej rosnące zapotrzebowanie klientów.

Rozwiązanie

W 1990 roku firma Joseph Martin zainwestowała w swoją pierwszą maszynę FANUC, elektrodrążarkę drutową ROBOCUT, a wkrótce potem przeszła na frezowanie na maszynach FANUC ROBODRILL. Ponadto Joseph Martin korzysta dziś z wielu sześcioosiowych robotów FANUC, które wykonują kluczowe operacje montażu i przenoszenia części.

Rezultat

Większa część produkcji Joseph Martin jest obecnie zautomatyzowana przez FANUC, zarówno w operacjach obróbki skrawaniem, jak i montażu. Zapewniając zwiększoną produktywność, powtarzalność i efektywność kosztową przez wiele lat, firma odnotowuje wyjątkowo niski wskaźnik awaryjności w całym pakiecie produktów FANUC. Firma chwali również wysoce reaktywny i kompetentny zespół serwisowy FANUC, z pomocy którego korzysta w rzadkich przypadkach.

Joseph Martin

Joseph Martin jest światowym liderem w dziedzinie gwintowania śrub do elementów układów przenoszenia napędu w pojazdach. Założona w 1946 roku i mieszcząca się w obiekcie o powierzchni 20,000 m2 w Vougy, niedaleko Chamonix w regionie Alp Francuskich, firma zajmuje się precyzyjnym toczeniem prętów w produkcji kluczowych komponentów samochodowych, takich jak elektromagnesy (które napędzają sprzęgła i aktywują zmiany biegów). Joseph Martin specjalizuje się również w produkcji kompletnych podzespołów. Zatrudnia około 200 pracowników, którzy pomagają generować roczny obrót w wysokości około 25 milionów euro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Joseph Martin
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Automatyzacja do akumulacji

"W 1990 roku nabyliśmy naszą pierwszą maszynę FANUC, elektrodrążarkę drutową CNC ROBOCUT, niezwykle niezawodny produkt, który działa do dziś" - informuje Alexandre Pessey, kierownik techniczny w Joseph Martin. "W latach 90. dodaliśmy więcej obrabiarek CNC, wybierając maszyny z systemami sterowania FANUC, takie jak wielowrzecionowe tokarki automatyczne Tornos MultiSwiss".

Dziś produkcja w zakładzie produkcyjnym Joseph Martin w Vougy obejmuje nowoczesne elektrodrążarki drutowe ROBOCUT, centra obróbcze ROBODRILL i sześcioosiowe roboty FANUC, takie jak LR Mate 200𝑖D/7L.

"Kiedy w 2015 roku musieliśmy zautomatyzować nasze własne maszyny kontrolne i montażowe, zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą FANUC w zakresie naszych wymagań dotyczących robotów sześcioosiowch", wyjaśnia Pessey. "Zawsze docenialiśmy niezawodność produktów FANUC, a także jakość obsługi posprzedażowej firmy".

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Zespół serwisowy i naprawczy FANUC jest bardzo elastyczny, a firma jest jedynym producentem w swojej branży, który utrzymuje dostawy części zamiennych przez cały okres eksploatacji swoich maszyn.

Cytat z referencji

Alexandre Pessey

Kierownik techniczny

Siedziba FANUC France w Marnaz znajduje się niecałe 3 km od siedziby firmy Joseph Martin w Vougy.

"Chociaż obserwujemy niezwykle niski wskaźnik awaryjności całej gamy produktów FANUC, cieszymy się bardzo dobrą reaktywnością w rzadkich przypadkach przestoju", mówi Pessey. "Zespół serwisowy i naprawczy FANUC jest bardzo elastyczny, a firma jest jedynym producentem w swojej branży, który zapewnia dostawy części zamiennych przez cały okres eksploatacji swoich maszyn".

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Chociaż Joseph Martin ma szczęście cieszyć się bliskością placówki FANUC, FANUC Europe wyróżnia się wsparciem technicznym i serwisem, niezależnie od lokalizacji. Firma zatrudnia około 1000 osób zajmujących się obsługą klienta i naprawami, zapewniając wsparcie tak długo, jak klient korzysta z produktów FANUC, bez ograniczeń czasowych.

Zadowolony Pessey podsumowuje: "Dziś poleciłbym firmę FANUC ze względu na ich obsługę klienta, doradztwo w zakresie wyboru produktów, serwis naprawczy i dostępność części zamiennych".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego