Fastlog

Fastlog AG wykorzystuje roboty FANUC do polerowania przemysłowego

Ręczne polerowanie to precyzyjne i wymagające fizycznie zadanie. W firmie Fastlog proces ten często prowadził do nieobecności związanych ze stanem zdrowia pracowników, dlatego podjęto decyzję o jego automatyzacji, aby odciążyć personel i poprawić warunki pracy.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Fizycznie wymagające i monotonne zadania, takie jak usuwanie starych etykiet samoprzylepnych, polerowanie i pakowanie, miały zostać przekazane robotom przemysłowym. Podczas gdy roboty polerujące musiały spełniać wymagania firmy dotyczące wydajności, robot paletyzujący musiał być w stanie pakować różne opakowania o nieregularnych wymiarach.

Rozwiązanie

Fastlog wykorzystuje robota FANUC M-20𝑖A/10L wyposażonego w 𝑖RVision i chwytaki ssące do paletyzacji oraz robota FANUC M-10𝑖A wyposażonego w czujnik siły do polerowania.

Wyniki

Paletyzacja w Fastlog jest teraz w pełni zautomatyzowana, a PALETTI, jak pracownicy nazywają M-20, okazał się mile widzianym dodatkiem do zespołu, a M-10 wykonuje teraz uciążliwy proces polerowania non-stop w dedykowanej celi. Niezmiennie wysoka jakość jest osiągana dzięki czujnikowi siły FANUC.

Fastlog

Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Fastlog AG to firma reaktywowana w 2009 roku, kontynuująca ponad 100-letnią tradycję wywodzącą się z dawnej Grupy PTT. Obecnie zatrudnia 140 pracowników i specjalizuje się w usługach logistycznych oraz serwisie części zamiennych dla klientów biznesowych.
Celem działalności tej niszowej firmy jest wydłużanie cyklu życia używanych urządzeń elektronicznych, takich jak modemy czy dekodery z sektora IT i telekomunikacji, poprzez ich dokładne testowanie, kontrolę jakości i ponowne wprowadzanie na rynek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FASTLOG

Automatyzacja odciąża pracowników

Współczesne przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na kompromisy w zakresie szybkości i jakości, dlatego automatyzacja złożonych lub indywidualnych procesów staje się niezbędna. Roboty doskonale sprawdzają się w wymagających fizycznie zadaniach, stanowiąc istotne wsparcie dla pracowników. W firmie Fastlog AG w Gwatt (Szwajcaria) roboty FANUC pomagają wydłużać cykl życia urządzeń elektronicznych, takich jak modemy, przejmując zadania związane m.in. z polerowaniem oraz paletyzacją odnowionych produktów

Wszystkie urządzenia w Fastlog przechodzą szczegółową kontrolę oraz otrzymują najnowsze aktualizacje oprogramowania na nowoczesnych stanowiskach pomiarowych. Ostatnim etapem jest renowacja obudów, które muszą być polerowane w sposób delikatny, aby uniknąć uszkodzeń i niedoskonałości. Ręczna naprawa każdego urządzenia oraz usuwanie starych etykiet klejących to zadania wymagające fizycznie i jednocześnie monotonne

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Cytat z referencji

Marcel Hadorn

Kierownik operacyjny w Fastlog

We współpracy z integratorem Derap AG firma Fastlog opracowała szczegółową specyfikację wymagań. Na początku skupiono się na robocie paletyzującym M-20𝑖A/10L, który szybko osiągnął oczekiwaną wydajność na poziomie 12 urządzeń na minutę.

Głównym wyzwaniem było optymalne układanie na paletach paczek urządzeń o różnych kształtach, owiniętych folią termokurczliwą, przy wykorzystaniu mimośrodowych chwytaków podciśnieniowych, tak aby zapewnić stabilny transport. Rozwiązaniem okazał się system 𝑖RVision firmy FANUC.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

W porównaniu z paletyzacją wdrożenie systemu polerowania okazało się prostsze. Jak podkreśla Marcel Hadorn, kierownik operacyjny w Fastlog: "Dzięki systemowi polerowania osiągnęliśmy nasze cele zgodnie z harmonogramem, uzyskując jeszcze większe oszczędności kadrowe niż w przypadku systemu paletyzacji."

Fastlog zbudował znaczące kompetencje wewnętrzne, co pozwala firmie samodzielnie programować nowy system paletyzacji. Umiejętność ta ma kluczowe znaczenie przy dostosowywaniu aplikacji, a Hadorn z optymizmem patrzy na dalszą współpracę z firmami Derap i FANUC.

Z kolei robot do polerowania M-10𝑖A wymagał ciągłego utrzymywania odpowiedniej siły nacisku podczas automatycznego polerowania, aby zagwarantować powtarzalną jakość. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu czujnika momentu siły FANUC, który komunikuje się bezpośrednio ze sterownikiem robota M-10𝑖A zapewniając stałą siłę polerowania. Pozwoliło to uzyskać jednolitą jakość oraz znacząco skrócić czas programowania.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Cały proces polerowania plastikowych obudów zawierających wrażliwą elektronikę jest delikatny, podobnie jak szybkie pakowanie gotowych urządzeń na palety. "Nasi pracownicy są wdzięczni, że te zadania mogą dziś przejąć roboty" - zapewnia Hadorn, podkreślając korzyści płynące z pomocy robotów w zwiększaniu wydajności i zmniejszaniu fizycznego obciążenia pracowników.

Zainspiruj się

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Producent umywalek i wanien czerpie korzyści z automatyzacji FANUC

Wiele zadań w przemyśle jest dosłownie stworzonych do automatyzacji. Do takich należą m.in. szlifowanie i polerowanie, zwłaszcza gdy trudne w obróbce materiały sprawiają, że procesy te są powolne i uciążliwe dla pracowników.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Zakład ceramiczny zachwycony możliwościami robotów FANUC

Gdy fabryka zainstaluje swojego pierwszego robota FANUC, korzyści są na tyle widoczne, że zwykle wkrótce pojawiają się kolejne roboty. Potwierdzeniem tego jest czołowy producent ceramiki, firma Apulum. Po zainstalowaniu pierwszego robota FANUC w 2014 roku, w procesie wykańczania produkcji pojawiło się kilka kolejnych. Obecnie Apulum planuje usprawnić swoje operacje pakowania, wykorzystując roboty FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.