Robot application
Triple arm
High res

Roboty pro obloukové svařování a koboty FANUC

Roboty a koboty pro obloukové svařování FANUC poskytují špičkovou přesnost a opakovatelnost v oboru a zajišťují bezchybné svary ve všech aplikacích obloukového svařování. Nabízíme ucelenou řadu obloukových svařovacích robotů a kobotů, které podpoří každou fázi vašeho provozu, od bezproblémové integrace pro začátečníky v automatizaci až po pokročilá řešení pro zkušené uživatele.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí a získat z výrobků FANUC maximum.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů

Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboty FANUC dávají společnosti Brose Sitech volný průchod

Automobilový průmysl je známý svými vysokými nároky na produktivitu, nízkými ziskovými maržemi a přísnými standardy kvality. Automatizace je nezbytná pro zajištění spolehlivé, opakovatelné a nákladově efektivní výroby s maximální dobou provozuschopnosti. Výběr dodavatele robotů je proto doslova klíčový.