Skip to main content
Bonvicini Carpenteria s.r.o.

CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Hlavní poznatky z procesu „Od úkolu k výsledku“

Úkol

V souladu s poptávkou zákazníků na ještě vyšší úroveň flexibility se společnost Bonvicini Carpenteria, specializující se na svařování na zakázku, rozhodla navázat na svou dlouholetou tradici využívání automatizace k řešení náročných výrobních výzev. Kromě investic do nové technologie průmyslových robotů chtěla společnost také zavést svého prvního kolaborativního robota (kobota).

Řešení

Společnost Bonvicini Carpenteria používá Roboty FANUC již více než 20 let, a proto věděla, na koho se obrátit s nejnovějšími požadavky. Kromě nových obloukových svařovacích robotů FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L využívá společnost také výhody svého prvního kolaborativního robota, modelu FANUC CRX-10𝑖A/L, který nyní svařuje trubky deštníků jako součást buněčného systému dodaného předním systémovým integrátorem, společností Tecnorobot.

Výsledek

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Společnost může podle aktuálních objemů výroby flexibilně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhod snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je drag-and-drop, a jednoduchému rozhraní na tabletu.

Bonvicini Carpenteria s.r.o.

Společnost Bonvicini Carpenteria, sídlící v areálu o rozloze 2200 m² nedaleko italské Verony, zahájila svou činnost v roce 1998. Tato rodinná firma, kterou řídí samotná rodina a která dnes zaměstnává 15 lidí, se specializuje na zakázkovou výrobu se zvláštním zaměřením na svařování, včetně procesů MIG, MAG a TIG. Společnost Bonvicini Carpenteria se vyznačuje silným podnikatelským elánem, který se promítá do neustálých investic do nejmodernějších výrobních technologií, což jí pomáhá budovat vynikající pověst mezi zákazníky.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria, která se dlouhodobě věnuje investicím do inovací a automatizace, pořídila svůj první průmyslový robot FANUC již v roce 2001. Tento pilný robot je stále v provozu a má za sebou více než 60 000 hodin svařovacích operací. V posledních letech však společnost zaznamenala změnu v poptávce zákazníků.

„Dnešní trh od nás vyžaduje mnohem větší flexibilitu, a proto jsme se rozhodli pro kolaborativní robota FANUC CRX-10𝑖A/L, který nám pomůže tyto požadavky splnit,“ uvádí Alessandro Bonvicini, generální ředitel a výrobní ředitel společnosti. „Po zadání objednávky trvalo pouhý měsíc, než byl robot dodán jako součást integrovaného řešení poskytnutého společností Tecnorobot.“

Od svého založení v roce 1993 nainstalovala společnost Tecnorobot více než 2 200 robotů. Společnost od samého počátku spolupracuje s firmou FANUC a velká část těchto robotů se využívá v aplikacích pro řezání a svařování, jako je tomu například v případě společnosti Bonvicini Carpenteria.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

„Zpočátku aplikace využívala pouze jeden podpěrný stůl, ale brzy jsme přidali druhý, abychom mohli provádět svařování větších dílů v souladu s požadavky zákazníků,“ říká Bonvicini.

Díky funkci drag and drop je programování robota CRX-10𝑖A/L snadné pro každého operátora, k čemuž přispívají také možnosti ručního vedení robota a jednoduché rozhraní na tabletu.

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Díky jednoduchému programování nám stačila pouhá jedna hodina, abychom připravili náš kolaborativní robot FANUC CRX-10𝑖A/L k svařování trubek na deštníky.

Citace z referencí

Alessandro Bonvicini

Ředitel a vedoucí výroby

„Když potřebujeme vyrábět větší sériové šarže, spoléháme se na naše konvenční svařovací roboty FANUC,“ dodává Bonvicini. „V současné době máme jednu buňku, ve které je robot ARC Mate namontován na kolejnici. Skládá se ze čtyř za sebou řazených stanic, což nám umožňuje vyrábět čtyři různé typy výrobků.“

Kromě toho má společnost k dispozici další dvě dvojité svařovací buňky vybavené roboty ARC Mate 100𝑖D/8L, které rovněž umožňují společnosti Bonvicini Carpenteria podle potřeby zvyšovat objemy výroby.

Závěrečné slovo patří administrativní referentce Chiáře Bonvicini, která zdůrazňuje nutnost neustále překonávat výzvy pomocí nejnovějších automatizačních technologií: „Dnešní trh od nás vyžaduje stále větší flexibilitu a kvalitu výrobků, proto je naším posláním pokračovat v automatizaci a instalaci produktů FANUC.“

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Nechte se inspirovat

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Spojení sil: FANUC Kobot je optimálním řešením pro AS Adhesive Solutions

Automatizace není určena pouze pro velkoobjemové aplikace. Společnost AS Adhesive Solutions, specializovaný poradce a partner pro průmysl lepidel, si uvědomuje, že mnoho malých a středních podniků, které zpracovávají malá množství, může mít prospěch z plně nebo částečně automatizovaných procesů. V takových případech představuje kolaborativní robot (kobot) často optimální řešení.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů

Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prohlédněte si naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.