Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Elektronika

Poskytujeme automatizovaná řešení pro výrobu elektroniky a čisté prostory.

Robotika a automatizace pro elektronický průmysl

Zvyšte efektivitu výroby elektroniky pomocí automatizačních řešení FANUC, která nabízejí přesnost, spolehlivost a dynamickou reakci na trhu.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Montáž

FANUC nabízí řadu vysoce spolehlivých montážních robotů, které jsou obratné, opakovatelné, kompaktní a rychlé. Od kloubových robotů s 5 až 6 osami, přes 3-6osé roboty Delta až po naši řadu SCARA a kolaborativní roboty - máme roboty a inteligentní funkce potřebné k tomu, abyste mohli plnit své výrobní cíle.

Vyzvedávání a umisťování

Roboty FANUC vybavené 𝑖RVision a 3D Area Sensor vybírají, třídí, umisťují a uspořádávají produkty na pohyblivém dopravníku. Například delta roboty jsou ideální volbou pro vychystávání, třídění, kontrolu, umísťování a vkládání dílů. To lze provádět vysokou rychlostí na pohyblivých dopravnících.

Pájení

Roboty používané pro pájení a svařování zajišťují konzistentní a přesné nanášení pájky nebo svařovacího materiálu, což přispívá ke kvalitě a spolehlivosti elektronických výrobků.

Automatizace na konci linky

S našimi roboty vybavenými systémem robotického vidění roztřídíte své výrobky pro doručení. Automatizace procesů na konci linky, jako je balení, etiketování, balení a paletizace, zefektivňuje proces balení a zvyšuje celkovou efektivitu logistiky.

Vstřikování plastů

Výroba velkého počtu malých elektrických součástek vyžaduje rychlost a opakovatelnost. Zrychlení, které poskytují elektrické servomotory ROBOSHOT, je ideální pro vytváření tenkých stěn, které elektrické součástky často poptávají. Inteligentní funkce ROBOSHOT navíc kompenzují změny viskozity a aktivní odvzdušňování plynu dále zvyšuje kvalitu.

Drátové elektroerozivní obrábění

S rozsáhlými možnostmi, které zajišťují dokonalý povrch a neuvěřitelnou přesnost dílů, se ROBOCUT vyznačuje jako dokonalé univerzální zařízení pro elektronický průmysl. Drátové elektroerozivní obrábění FANUC vykazuje extrémně vysokou přesnost u nástrojů, jako jsou například formy. Neuvěřitelná úroveň opakovatelnosti stroje dále zaručuje, že bude trvale dosahováno stejně vysokých standardů.

Vysoce přesné vrtání

V elektrotechnickém průmyslu je často nutné vrtat malé otvory v přesných součástech. Za tímto účelem je FANUC ROBODRILL vybaven přesně vyváženým vřetenem, které zajišťuje velmi vysokou míru opakovatelné přesnosti. Pro maximalizaci přesnosti u aplikací tohoto druhu je součástí systému ROBODRILL také jednotka pro čištění nástrojů. Tato funkce, která čistí nástroj i vřeteno při výměně nástroje, výrazně zlepšuje opakovatelnost.

Komplexní obrábění

FANUC CNC vám umožní dosáhnout vysokého výrobního výkonu a nejvyšších standardů kvality při rychlém a přesném pětiosém frézování, soustružení, broušení nebo řezání složitých krytů dílů všeho druhu, od spotřební až po leteckou elektroniku. FANUC ROBODRILL nabízí simultánní řízení a pokročilé funkce, jako je look-ahead, interpolace a funkce inteligentního vyhlazování, pro přesnou a rychlou výrobu složitých forem, elektrod a 3D dílů.

Tvrdé soustružení

Pro výrobu elektrických a elektronických součástek je rychlá ultrarychlá technologie tvrdého soustružení s využitím pohonů a řízení FANUC ekonomickou alternativou ke kruhovému broušení a dosahuje přesnosti v řádu mikronů.

Frézování

FANUC vylepšuje frézování elektronických součástek pomocí centra ROBODRILL a robotizace stroje pro dosažení nejvyšší efektivity. Naše Řídicí jednotka CNC zajišťuje snadnou obsluhu a vynikající výsledky v širokém spektru aplikací.

Řezání laserem, plazmou a vodním paprskem

Vyspělé CNC Řídicí jednotky FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) jsou špičkou v aplikacích řezání laserem, plazmou a vodním paprskem a nabízejí bezkonkurenční přesnost a účinnost. Ve spojení s robotizací povyšuje společnost FANUC tyto řezné procesy na vyšší úroveň a zajišťuje vynikající kvalitu a rychlost v nejnáročnějších výrobních prostředích.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximalizace flexibility a spolehlivosti obrábění s FANUC ROBODRILL

Společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK využívá automatizovanou obráběcí buňku FANUC ROBODRILL Plus-K k ekonomické výrobě složitých, vysoce přesných komponentů pro energetický sektor již od sérií o velikosti jednoho kusu. Díky kombinaci CNC obráběcího centra FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipulací s nástroji a obrobky pomocí robota FANUC LR Mate 200𝑖D umožňuje flexibilní, bezobslužnou výrobu s rychlými přestavbami a minimálními prostoji.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plně automatizovaná montáž mlýnků na kávu

Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG používá roboty FANUC pro průmyslové leštění

Ruční leštění je jemné a fyzicky náročné. Ve společnosti Fastlog měl tento systém často za následek zdravotní absence, a proto se společnost rozhodla tento proces automatizovat, aby ulevila zaměstnancům.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Vychystávání montážních zakázek pomocí dvou robotů na 13metrové pojezdové ose

Automatizace výrobní linky může být provedena flexibilně a na malém prostoru. Klíčovým prvkem pro úspěšnou implementaci jsou řešení na míru a bezpečnostní softwarové funkce.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.