Skip to main content
Sitech

Roboty FANUC dávají společnosti Brose Sitech volný průchod

Automobilový průmysl je známý svými vysokými nároky na produktivitu, nízkými ziskovými maržemi a přísnými standardy kvality. Automatizace je nezbytná pro zajištění spolehlivé, opakovatelné a nákladově efektivní výroby s maximální dobou provozuschopnosti. Výběr dodavatele robotů je proto doslova klíčový.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Závod Brose Sitech v Polkowicích na západě Polska vyrobí denně 49 000 kompletních konstrukcí autosedaček. Vzhledem k velkoobjemovým výrobním procesům, které zahrnují lisování, svařování a montáž, vyžadoval závod partnera pro automatizaci, který by byl schopen nabídnout vysoce spolehlivé roboty podpořené zkušenou a komplexní technickou podporou.

Řešení

V roce 2002 zahájila společnost Brose Sitech spolupráci s předním specialistou na roboty, společností FANUC, která trvá dodnes. Mezi mnoha modely FANUC na stavbě jsou všestranný průmyslový robot R-2000𝑖C/165F s vysokou nosností a obloukový svařovací robot ARC Mate 100𝑖D.

Výsledek

Jako dodavatel automobilového průmyslu s vysokými objemy v celém rozsahu požadavků má společnost Brose Sitech díky spolupráci se společností FANUC velmi důležitou výhodu. Společnost rovněž využívá odbornou technickou podporu společnosti FANUC, vysokou dostupnost náhradních dílů a kvalifikované školení svých zaměstnanců prostřednictvím Akademie FANUC.

O společnosti Brose Sitech

Společnost byla založena v roce 1998 pod názvem Sitech a dnes je společným podnikem, který patří rovným dílem (50/50) koncernu VW a společnosti Brose. Společnost Brose Sitech, která se specializuje na výrobu kompletních sad autosedaček a komponentů konstrukce sedadel, má sídlo a hlavní továrnu v Polkowicích v Polsku. Dodávky pro značky Volkswagen, AUDI, Volkswagen Užitkové vozy, SKODA, SEAT a Porsche zajišťují, že sady dílů přicházejí na výrobní linky ve správný čas a v optimálním pořadí. Celkem má společnost více než 5 000 zaměstnanců v závodech v Polsku, Německu, Číně a České republice.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Výrobce automobilů si rozumí s roboty FANUC

Současné trendy, jako je e-mobilita, propojení mezi systémy a autonomní řízení, mění požadavky na interiéry vozidel budoucnosti. Interiéry automobilů se vyvíjejí v mobilní obytné prostory, které kombinují konvenční potřeby komfortu a bezpečnosti s novými, flexibilními a personalizovanými možnostmi designu. Polkowický závod denně vyrobí 49 000 kompletních konstrukcí sedadel, aby splnil požadavky svých zákazníků. Od té doby využíváme možnosti, které nám společnost FANUC poskytuje, a také její komplexní technickou podporu, která nám umožňuje udržovat naše roboty v bezvadném stavu.

Sitech success story images for automotive industry

Podle našeho názoru je společnost FANUC synonymem pro výrobky a služby nejvyšší kvality, které nám poskytují jistotu bezstarostné výroby.

Citace z referencí

Jarosław Junak

Inženýr specialista na elektrotechniku ve společnosti Sitech

Mezi nejnovější modely na stavbě Brose Sitech patří univerzální průmyslový robot FANUC R-2000𝑖C/165F a obloukový svařovací robot ARC Mate 100𝑖D.

FANUC má vždy vysokou dostupnost náhradních dílů a díky objednávání přímo z centrály máme krátké dodací lhůty. Rychlá reakce, kterou dostáváme od společnosti FANUC, výrazně urychluje výkon našich pracovníků údržby.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Školení a rozvoj zaměstnanců je klíčovou funkcí společnosti Brose Sitech, která se snaží držet krok s vyvíjející se poptávkou zákazníků v automobilovém průmyslu.

"Školení přikládáme velký význam, protože víme, že kompetence zaměstnanců se promítají do přínosů výroby," říká Junak. Díky tomu, že naši zaměstnanci často navštěvují FANUC Academy, se můžeme pochlubit výjimečným týmem. Naši zaměstnanci mají znalosti o robotizaci a vysoké povědomí o výhodách, které výrobní roboty poskytují. To se převádí do každodenní efektivity práce a spokojenosti zákazníků, stejně jako do měřitelných výrobních úspěchů.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Inspirujte se

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizují přesné procesy v automobilovém průmyslu

Automobilové aplikace patří mezi nejvyšší poptávku po automatizaci v celém průmyslu. Klíčovými ukazateli jsou samozřejmě vysoké rychlosti os a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétním projektu byly na seznamu priorit také přesnost a opakovatelnost. Při takovém množství poptávky byly průmyslové roboty FANUC těmi, které splnily všechny požadavky.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Společnost AKE využila roboty FANUC k úspěšnému řízení společnosti Nexteer

Společnost Nexteer Automotive využívá devět vysoce výkonných průmyslových robotů od společnosti FANUC k automatizaci výroby komponentů převodky řízení potřebných pro BMW. Díky instalaci, kterou provedla společnost AKE Robotics, specialista na automatizaci procesů, dosahuje závod nové úrovně produktivity a spolehlivosti procesů.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria s.r.o.

CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.