Skip to main content
Dovy Keukens

Producent kuchni rozwija się dzięki robotom FANUC

Dovy Keukens to prawdziwa historia sukcesu: od start-upu działającego w stodole w 1980 roku do nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 55 000 m² i zatrudniającego około 430 pracowników. Ten nowoczesny producent kuchni na zamówienie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w branży, a w sercu jego zakładu produkcyjnego pracuje kilka sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Wraz z rosnącym portfelem zamówień, wiodący producent kuchni na zamówienie chciał zwiększyć zarówno jakość, jak i ilość swojej produkcji. Belgijska firma Dovy Keukens zdecydowała, że najlepszym sposobem na spełnienie tych ambicji będzie inwestycja w roboty do różnych zadań produkcyjnych. Pozostawało tylko jedno pytanie: którego producenta robotów wybrać?

Rozwiązanie

Około 10 lat temu firma Dovy zdecydowała się na współpracę z FANUC, instalując swojego pierwszego robota przemysłowego o sześciu osiach. Obecnie fabryka w Roeselare o powierzchni 55 000 m2 wyposażona jest w szereg robotów FANUC, w tym modele M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 i M-710𝑖C/70. Niektóre z nich są wyposażone w szynę liniową w siódmej osi.

Rezultat

Dzięki szybkiemu, wydajnemu i niezawodnemu działaniu roboty FANUC przyczyniają się do tego, co Dovy określa jako "poważny wzrost zarówno jakości, jak i skali produkcji". Ponadto, w ciągu ponad 10 lat współpracy, firma zgłasza pełne zadowolenie z zespołu serwisowego FANUC.

 

Dovy Keukens

W 1980 roku pierwsza kuchnia Dovy powstała w starej stodole na len, należącej do wykwalifikowanego stolarza Donalda Muylle i jego żony Yvette Claeys. Rodzina i znajomi szybko zaczęli prosić parę o stworzenie wymarzonej kuchni, a zadowoleni klienci szybko przyciągali nowych zamawiających. Po około 44 latach Dovy Keukens stało się jednym z największych producentów wysokiej jakości kuchni na zamówienie. Firma zatrudnia około 430 osób w swojej siedzibie i zakładzie produkcyjnym w Roeselare w Belgii i codziennie produkuje oraz montuje około 25 kuchni na indywidualne zamówienie.

Dowiedz się więcej o Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Roboty FANUC zapewniają przepustkę do sukcesu producentowi kuchni

Dovy Keukens to firma rodzinna z ponad 40-letnim doświadczeniem rzemieślniczym, które pomogło ukształtować nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie producenta kuchni na zamówienie. Firma realizuje procesy produkcyjne we własnym zakresie, obejmujące cięcie, frezowanie, montaż, malowanie oraz instalację dla klientów z całej Belgii.

Pełna kontrola nad wszystkimi etapami produkcji pozwala Dovy utrzymać przystępne ceny dla swoich klientów. W ciągu ostatniej dekady podejście to zaowocowało coraz szerszym wdrożeniem robotów FANUC w procesach produkcyjnych, co zwiększyło zarówno jakość, jak i skalę produkcji.

Christ Muylle, który zarządza firmą wraz z ojcem i bratem, mówi, że ciągły rozwój w kolejnych latach powoduje potrzebę szybszej i bardziej efektywnej produkcji.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Jesteśmy zadowoleni z usług serwisu. Również z faktu, że potrzebowaliśmy ich tylko raz. Dzięki zastosowaniu robotów w naszej produkcji udało nam się znacznie zwiększyć zarówno jakość, jak i skalę.

Cytat z referencji

Chris Muylle

Właściciel Dovy Keukens

„Wybraliśmy roboty, ponieważ byliśmy przekonani, że oferują one najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie dla naszych potrzeb” — mówi. „Uważam za niezwykłe, jak szybko, efektywnie i z bardzo wysoką niezawodnością potrafią pracować roboty. Wykorzystujemy je w różnych zastosowaniach. Na przykład robot malarski FANUC nakłada wysokopołyskowy lakier na fronty naszych szafek kuchennych. Trzy kolejne roboty FANUC wspierają system zwrotny, gdzie elementy kuchenne wychodzące z maszyn są ustawiane w odpowiedniej orientacji i zwracane operatorowi.”

Wśród kilku sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC na miejscu znajdują się modele M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 oraz M-710𝑖C/70. Niektóre z nich korzystają z dodatkowej siódmej osi na szynie liniowej.

 

 

 

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Dzięki wykorzystaniu robotów w naszej produkcji byliśmy w stanie osiągnąć znaczny wzrost jakości i ilości, nie wspominając o tym, że roboty nie potrzebują pensji", mówi Muylle. "Robot jest idealnym pracownikiem dla Dovy, który nigdy nie choruje ani nie jest nieobecny."

Wreszcie, po ponad dekadzie pracy z tymi robotami, firma zgłasza pełne zadowolenie z zespołu serwisowego FANUC. W rzeczywistości, ze względu na przyjęcie strategii konserwacji zapobiegawczej, firma Dovy przez cały ten czas wezwała serwis FANUC tylko raz.

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.