Skip to main content
Phentagon Lab

Wysokoprecyzyjna, elastyczna obróbka wyrobów stomatologicznych

Phentagon Lab Srl, włoski specjalista w dziedzinie implantologii stomatologicznej, zwiększył swoje możliwości obróbcze dzięki technologii centrów obróbczych CNC FANUC ROBODRILL. Inwestycja ta umożliwia firmie osiąganie szybszej produkcji, większej elastyczności oraz utrzymywanie niezmiennie wysokiej jakości przy wytwarzaniu złożonych rozwiązań stomatologicznych z wymagających materiałów.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Jako mała, ale ambitna firma, Phentagon Lab dążyła do podniesienia swoich możliwości obróbczych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony sektora stomatologicznego. Kluczowymi celami były zwiększenie konkurencyjności, poprawa szybkości reagowania na wymagania klientów oraz zapewnienie niezmiennie wysokiej precyzji.

Rozwiązanie

Phentagon Lab wybrała centrum obróbcze CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus. Wyposażony w stół obrotowy oraz system pomiarowy w maszynie, ROBODRILL zapewnia firmie wysokoprecyzyjną obróbkę wieloosiową oraz lepszą kontrolę procesu. Co istotne, oferuje optymalną adaptacyjność w szerokim zakresie zastosowań obróbczych.

Wyniki

Maszyna FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus zoptymalizowała produkcję urządzeń stomatologicznych w firmie Phentagon Lab, zapewniając krótsze czasy cyklu, większą elastyczność oraz niezmiennie wysoką jakość podczas obróbki złożonych geometrii z zaawansowanych materiałów. W efekcie inwestycja wzmocniła konkurencyjność firmy oraz jej zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku.
 

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl to zaawansowany technologicznie producent z siedzibą w Rieti, w środkowych Włoszech. Firma specjalizuje się w profesjonalnych implantach oraz rozwiązaniach protetycznych dla dentystów i techników dentystycznych. Założona przez Riccardo Loretiego, Phentagon Lab bazuje na ponad 30-letnim doświadczeniu w dziedzinie precyzyjnej mikromechaniki. Ciągłe inwestycje w nowoczesne maszyny oraz monitorowanie procesów zapewniają pełną zgodność z normami ISO 9001 i ISO 13485, gwarantując powtarzalną jakość oraz identyfikowalność produkcji.

dowiedz się więcej o Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Bardziej konkurencyjna i responsywna obróbka maszyn dentystycznych

Dla Phentagon Lab precyzja stanowi fundament filozofii produkcji. Działając w wymagającym obszarze implantów i rozwiązań protetycznych, firma musi spełniać rygorystyczne wymagania jakościowe, jednocześnie zachowując elastyczność pozwalającą na realizację indywidualnych zamówień.

„Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych dla stomatologii, które charakteryzują się bardzo wąskimi tolerancjami” – wyjaśnia Riccardo Loreti, założyciel i jedyny dyrektor Phentagon Lab. „To sprawia, że wybór technologii obróbki ma absolutnie kluczowe znaczenie.”

Aby wesprzeć kolejny etap rozwoju, firma zainwestowała w centrum obróbcze CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus. Decyzja ta była podyktowana potrzebą połączenia obróbki wysokich prędkości z niezawodnością oraz możliwością długoterminowego skalowania produkcji.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website

„Uznaliśmy FANUC ROBODRILL D21 Plus za doskonałą platformę do wsparcia produkcji tych wyrobów, która zapewni wysoką satysfakcję naszym klientom. Byłem przekonany, że zagwarantuje ona elastyczność, krótkie czasy realizacji oraz możliwość dalszego skalowania w przyszłości.”

Cytat z referencji

Riccardo Loreti

Założyciel i dyrektor

W konfiguracji ze stołem obrotowym oraz systemem pomiarowym w maszynie, ROBODRILL umożliwia firmie Phentagon Lab obróbkę złożonych komponentów stomatologicznych, takich jak belki, mosty i korony, z zaawansowanych materiałów, w tym tytanu oraz stopów kobaltowo-chromowych.

„Wybrana konfiguracja pozwala nam sprostać wszystkim złożonym wymaganiom obróbczym związanym z tymi produktami” – stwierdza. „Zapewnia nam precyzję oraz kontrolę procesu niezbędną w wysoko wyspecjalizowanych zastosowaniach.”

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Kluczową zaletą inwestycji jest możliwość wewnętrznej produkcji oprzyrządowania. Dzięki wykorzystaniu ROBODRILL, Phentagon Lab może projektować i wytwarzać narzędzia niezbędne do własnych procesów, co dodatkowo zwiększa efektywność i skraca czasy realizacji.


„Dzięki tej konfiguracji możemy wytwarzać całe potrzebne oprzyrządowanie do naszych wyrobów stomatologicznych bezpośrednio na maszynie FANUC ROBODRILL” – wyjaśnia Loreti. „To znacząco zwiększa naszą niezależność i szybkość reagowania.”


Korzyści są zarówno realne, jak i mierzalne. Phentagon Lab odnotowuje wzrost efektywności, stabilną jakość produktów oraz większą satysfakcję klientów.

„Rezultaty te wzmacniają naszą konkurencyjność i poprawiają zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku” – dodaje.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Współpraca z firmą FANUC zapewnia również solidną platformę dla przyszłego rozwoju.
„Nasze partnerstwo z FANUC stanowi ważne wsparcie technologiczne oraz mocny fundament dla ciągłego wzrostu” – podsumowuje Loreti.

Zainspiruj się

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL

Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Pewny chwyt w obróbce: ROBODRILL zapewnia sześciokrotny wzrost wydajności

Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na roboty, firma Grip GmbH potrzebowała większej mocy centrów obróbczych, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Wybrano zaawansowane maszyny ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV firmy FANUC, znane z szybkości, precyzji, niezawodności i elastyczności, nawet w przypadku pojedynczych partii komponentów. Maszyny te, wyposażone w robota FANUC oraz innowacyjny system obsługi narzędzi i detali, umożliwiają bezobsługową produkcję małych serii i pojedynczych części. Rozwiązanie to zwiększyło wydajność obróbki Grip GmbH prawie sześciokrotnie.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.