Skip to main content
SIMLOGIC

Roboty w produkcji mleczarskiej

Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

ELVI Ltd, firma produkująca produkty mleczne, chciała zautomatyzować proces paletyzacji jogurtów i zwróciła się o pomoc do SIMLOGIC.

Rozwiązanie

SIMLOGIC opracował rozwiązania oparte na robotach FANUC specjalnie dla tej aplikacji. 
W przypadku producenta nabiału czteroosiowy robot przemysłowy FANUC M-410𝑖C/185 paletyzuje teraz plastikowe skrzynki zawierające produkty jogurtowe na końcu dwóch oddzielnych linii.

Rezultat

Robot FANUC M-410 paletyzuje skrzynki z wydajnością 720 skrzynek na godzinę, z różnymi opcjami paletyzacji zgodnie z wyborem operatora.

SIMLOGIC

SIMLOGIC Ltd to firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie automatyzacji procesów produkcji dyskretnej i ciągłej dla różnych branż, takich jak rafinacja ropy naftowej, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, metalurgiczny i inne. Firma koncentruje się na budowie linii robotycznych do paletyzacji i transportu materiałów i z sukcesem zrealizowała znaczną liczbę projektów w kraju i za granicą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SIMLOGIC
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Indywidualna paletyzacja dla maksymalnej wydajności

"Aby zwiększyć swoją wydajność i konkurencyjność, bułgarskie firmy coraz częściej zwracają się ku robotyzacji produkcji" - mówi Plamen Penev, menedżer SIMLOGIC. "Aby zrealizować tak duże i złożone projekty, potrzebne jest ściśle indywidualne podejście do projektu i rozwoju kompletnego rozwiązania przez wyspecjalizowane firmy inżynieryjne, takie jak nasza".

Na potrzeby ELVI Ltd, producenta wyrobów mleczarskich, SIMLOGIC zaprojektował i opracował zrobotyzowaną instalację do paletyzacji plastikowych skrzynek zawierających jogurt.

Zautomatyzowana linia oparta jest na czteroosiowym robocie przemysłowym FANUC M-410 o udźwigu 185 kg, który paletyzuje gotowe produkty pochodzące z dwóch oddzielnych linii.

Cytat z referencji

Plamen Penev

Menedżer ELVI

Firma ELVI opracowała specjalny chwytak do jednoczesnego podnoszenia czterech skrzynek , którego główne elementy konstrukcyjne i detale zostały zaprojektowane, wyprodukowane i zmontowane przez jej własny zespół.

Wydajność dwóch linii produkcyjnych wynosi około 720 skrzynek na godzinę. Co ważne, instalacja ma możliwość paletyzacji skrzynek zgodnie z życzeniem operatora: z dwóch linii na tej samej palecie; z jednej linii na dwóch paletach; lub z każdej linii na odpowiadającej jej palecie.

Kontroler przemysłowy zapewnia ogólne sterowanie systemem, a przemysłowy ekran dotykowy ułatwia ustawianie parametrów paletyzacji. Wizualizacje na panelu są w całości w języku bułgarskim - opracowane przez SIMLOGIC specjalnie dla tej aplikacji. Jako przyszłe rozszerzenie systemu, ELVI chciałoby, aby robot przemysłowy umieszczał puste palety w określonych pozycjach.

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.