Skip to main content
Deplast

Maszyny FANUC osiągają wysoką wydajność podczas formowania wtryskowego

Przemysł tworzyw sztucznych znajduje się pod presją, aby zwiększyć swój zrównoważony rozwój. W tym kontekście cakowicie elektryczne wtryskarki FANUC ROBOSHOT zyskują na popularności jako skuteczne i proaktywne rozwiązanie dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) oraz firm zajmujących się formowaniem kontraktowym, pomagając im zmniejszyć zużycie energii, obniżyć koszty i ograniczyć ślad węglowy.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Wiodący specjalista w dziedzinie formowania wtryskowego, firma Deplast, chciała zwiększyć wydajność swojej coraz bardziej zautomatyzowanej fabryki na Węgrzech, jednocześnie zwiększając ekologiczność swojej działalności produkcyjnej akredytowanej zgodnie z normą ISO14001.

Rozwiązanie

Od 2017 r. firma Deplast zainstalowała pięć wysokowydajnych, w pełni elektrycznych maszyn do formowania wtryskowego ROBOSHOT firmy FANUC, które zużywają do 70% mniej energii niż porównywalne wtryskarki hydrauliczne. Maszyny ROBOSHOT na miejscu obejmują modele 𝛼-S50𝑖A (dwa), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A i 𝛼-S220𝑖A.

Rezultat

Własne pomiary i analizy firmy Deplast dowodzą, że całkowicie elektryczne maszyny FANUC do formowania wtryskowego są znacznie bardziej energooszczędne niż hydrauliczne modele firmy. Obecnie pięć maszyn ROBOSHOT pomaga tej postępowej firmie produkcyjnej sprostać rosnącym zapotrzebowaniom klientów, w tym zamówieniom na ostatnią chwilę z dostawą na następny dzień.

Deplast

Deplast, mająca siedzibę w Tatabánya, około 50 km na zachód od Budapesztu na Węgrzech, ma 30 lat doświadczenia w formowaniu wtryskowym tworzyw konstrukcyjnych. Około 60% produkcji firmy stanowi wytwarzanie kontraktowe, a pozostałe 40% to własna gama produktów z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego i gospodarstw domowych. Obecnie Deplast dysponuje na miejscu 11 wtryskarkami, z czego pięć to modele FANUC ROBOSHOT. Firma obsługuje siły zamykania od 35 do 220 ton oraz masy wsadów od 0,5 do 330 gramów. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów zbudowanej przez wiele lat, Deplast oferuje kompleksową obsługę od projektu po realizację.

Dowiedz się więcej o Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Maszyny ROBOSHOT pomagają kształtować przyszłość w Moulding Specialist

Jako doświadczony i ceniony dostawca części formowanych metodą wtrysku, Deplast posiada certyfikaty MSZ EN ISO 9001:2009 oraz MSZ EN ISO 14001:2005, które gwarantują wysoką jakość, szybką i elastyczną obsługę opartą na podejściu proekologicznym. Wybór wtryskarek w firmie odzwierciedla tę strategię.

„Zawsze kładziemy duży nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną przy wyborze technologii wtryskowych,” potwierdza Dettre Kadosa, dyrektor wykonawczy Deplast.

Obecnie rosnąca liczba (pięć) z 11 wtryskarek na terenie Deplast to całkowicie elektryczne modele ROBOSHOT firmy FANUC. Wszystkie pięć zostało zakupionych od 2017 roku, oferując stabilność produkcji i perspektywiczne rozwiązania w zakresie wtrysku. Firma dysponuje modelami ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dwa), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A i 𝛼-S220𝑖A.

Dzięki całkowicie elektrycznym osiom, maszyny ROBOSHOT zużywają o 10–15% mniej energii niż porównywalne maszyny elektryczne oraz do 70% mniej niż maszyny hydrauliczne, co jest w dużej mierze efektem inteligentnego odzysku energii oraz zaawansowanej technologii serw FANUC.

 

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Wewnętrzne pomiary pokazują, że nasze w pełni elektryczne maszyny FANUC do formowania wtryskowego są znacznie bardziej energooszczędne niż nasze modele hydrauliczne.

Cytat z referencji

Dettre Kadosa

Dyrektor wykonawczy w Deplast

"Ponadto, moim zdaniem, ich wydajność wzrasta wielokrotnie, jeśli weźmiemy pod uwagę dłuższy okres, powiedzmy 15 lat. Główną zaletą firmy FANUC jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji elektrycznych maszyn do formowania wtryskowego i związanych z nimi części. Firma nie zleca produkcji zewnętrznym dostawcom, co oznacza, że zgromadziła ogromną wiedzę na temat w pełni elektrycznych maszyn. Co więcej, proaktywna postawa FANUC oznacza, że zawsze są w stanie nam pomóc."

Jako stosunkowo mała firma, Deplast uważa swój rozmiar za zaletę, pomagającą szybko reagować w przypadku zamówień składanych w ostatniej chwili. W takich przypadkach Deplast twierdzi, że klienci otrzymają części następnego dnia, za każdym razem, dzięki wysoce zautomatyzowanej produkcji i pracy na dwie zmiany. Ta struktura oznacza również, że firma stale odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży, podczas gdy liczba pracowników pozostaje niezmieniona.

"Mam nadzieję, że będziemy nadal utrzymywać dobre relacje z firmą FANUC i jestem pewien, że będziemy współpracować przy przyszłych projektach automatyzacji" - podsumowuje.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.