Skip to main content
Wyjątkowa metoda Kft

FANUC CNC pomaga zamienić marzenia w rzeczywistość

Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Kiedy firma Metz Művek, specjalizująca się w produkcji systemów mocowania taśm, potrzebowała zbudowanej na zamówienie maszyny do cięcia laserowego rur, która pomogłaby zwiększyć możliwości produkcyjne firmy, zwróciła się do węgierskiego producenta maszyn Unique Method. Podczas fazy koncepcyjnej i rozwojowej, firma musiała zdecydować się na optymalny system CNC dla maszyny.

Rozwiązanie

Firma Unique Method zdecydowała, że sterowanie CNC FANUC 31𝑖-LBbędzie najlepszym rozwiązaniem dla maszyny UMET UniTube 6000. Model 31𝑖-LB jest idealny do bardzo skomplikowanych maszyn, które wymagają wieloosiowej, wielościeżkowej, szybkiej i precyzyjnej obróbki. Ponadto duża pamięć SRAM umożliwia bardziej elastyczną konfigurację funkcji opcjonalnych oraz daje większe możliwości personalizacji.

Rezultat

Dzięki wykorzystaniu wydajności systemu CNC FANUC 31𝑖-LB, maszyna CNC UMET UniTube 6000 do cięcia laserowego rur w firmie Metz Művek jest w stanie wykonywać wiele zaawansowanych funkcji, które pozwalają zaoszczędzić kluczowy czas. Na przykład, sterowanie może łączyć złożone kontury, skracając czas cięcia o połowę i drastycznie zmniejszając całkowity czas cyklu.

Unique Method

Unique Method z siedzibą na Węgrzech jest wiodącym producentem maszyn, który specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji maszyn spełniających potrzeby konkretnych zastosowań klientów. Wiele z nich koncentruje się na przemysłowych maszynach do cięcia laserowego. Przykładem może być marka UMET UniTube, produkująca maszyny do cięcia laserowego rur, zapewniająca wyjątkową ofertę na rynku.

dowiedz się więcej o Unique Method
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Unique Method staje się liderem w cięciu laserowym dzięki CNC FANUC

W celu wyprodukowania pięcioosiowej wycinarki laserowej do rur dla swojego klienta, firmy Metz Művek, specjalizującej się w produkcji systemów mocowania taśm, producent maszyn Unique Method wybrał firmę FANUC jako partnera w zakresie rozwiązań automatyzacji. Bazując na swoim doświadczeniu, firma Unique Method korzysta wyłącznie z produktów wiodących na rynku dostawców, aby zapewnić wysoką jakość i trwałość. Firma wiedziała, że wybór FANUC oznacza niezawodność, produktywność, wsparcie w zakresie części zamiennych i kompleksowe usługi serwisowe.

Adam Horvath, dyrektor zarządzający Unique Method, mówi: "Pomysł opracowania maszyny do cięcia rur laserem pojawił się podczas rozmów z przedstawicielami firmy Metz Művek, którzy przedstawili swoje specyficzne potrzeby. Po dopasowaniu tych wymagań do możliwości zgodziliśmy się na projekt i rozwój maszyny, którą nazwaliśmy UMET UniTube 6000".

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

W przypadku systemu CNC wyświetlacz oparty na systemie Windows był głównym wymaganiem klienta, ponieważ oferowałby możliwość tworzenia niestandardowych ekranów. W związku z tym i kilkoma innymi zapotrzebowaniami, FANUC polecił swoje rozwiązanie CNC 31𝑖-LB, które jest idealne dla złożonych maszyn. W tym przypadku funkcja taka jak łączenie konturów przynosi konkretne korzyści.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"Produkcja klienta wykorzystuje specjalną funkcję dostarczoną przez FANUC, która zszywa złożone kontury, skracając o połowę czas cięcia i znacznie zmniejszając całkowity czas cyklu" - wyjaśnia Horvath. "Dzięki tej funkcji udało nam się zapewnić czasy cyklu równe tym oferowanym przez droższe maszyny o znacznie większych możliwościach wyjściowych".

Ważne funkcje UMET UniTube 6000, które zapewniają szybkie prędkości cięcia do 90 m/min i dokładność pozycjonowania 0,05 mm, obejmują kalibrację śledzenia powierzchni i automatyczne podawanie prętów z pomiarem długości, zapewniając zarówno minimalne straty cięcia, jak i bezpieczną pracę. Co więcej, dokładne śledzenie obrabianego przedmiotu jest możliwe dzięki funkcji "3D gap control". FANUC 31𝑖-LB zapewnia poziom kontroli niezbędny dla tak zaawansowanej maszyny.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Cytat z referencji

Adam Horvath

Dyrektor zarządzający

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.