Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitro izvedljivo in enostavno za programiranje. Naši sodelujoči roboti se ponašajo s priznano zanesljivostjo FANUC in 8 let delovanja brez vzdrževanja, kar ustreza proizvodnim potrebam današnjih proizvajalcev.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Prenesi za dodatne informacije

Dostop do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali sprejeti prave odločitve in kar najbolje izkoristiti izdelke FANUC.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Sodelujoči robot

Z brezplačnimi videoposnetki za usposabljanje o sodelujočih robotih se lahko naučite, kako preprosto je začeti uporabljati kobote CRX. Registrirajte se še danes in začnite gledati spletne videoposnetke za usposabljanje s CRX koboti, ki prikazujejo enostavnost uporabe in preprosto konfiguracijo, oblikovano tako, da se vaša proizvodnja hitro zagonu.

Navdihnite se

Navdihujte se pri uspehu drugih

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC

Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Združevanje moči: FANUC Kobot je optimalna rešitev za lepilne rešitve AS

Avtomatizacija ni namenjena le aplikacijam z velikim obsegom. Podjetje AS Adhesive Solutions, specializirano svetovalno podjetje in partner za industrijo lepil, se zaveda, da imajo lahko številna mala in srednje velika podjetja, ki obdelujejo majhne količine, koristi od popolnoma ali delno avtomatiziranih postopkov. V takšnih primerih je sodelujoč robot (kobot) pogosto optimalna rešitev.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

Od učnega okolja do proizvodnje: KUNZMANN uvaja kolaborativnega robota FANUC CRX

KUNZMANN Maschinenbau, nemški proizvajalec visokokakovostnih univerzalnih rezkalnih strojev in obdelovalnih centrov, je uvedel kolaborativnega robota FANUC CRX za lažje usposabljanje in proizvodnjo. Zaradi enostavnega programiranja, prilagodljive integracije in varne interakcije med človekom in robotom je sistem idealen za začetnike na področju avtomatizacije. CRX kobot v podjetju KUNZMANN zdaj pomaga pri prikazu zmogljivosti robotike ter hkrati podpira aplikacije upravljanja strojev v proizvodni liniji.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.