ROBODRILL D21LiB5 detail picture.

Napredni obdelovalni stroji CNC

Dvignite raven svojih strojnih orodij na naslednjo raven s serijo FANUC CNC 30𝑖-B Plus, izboljšano za 5-osne operacije in hitrejše čase ciklov. Napredna serija CNC 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus družbe FANUC je najnovejši dodatek k našemu vrhunskemu razredu krmilnikov, ki so oblikovani za povečanje in poenostavitev delovanja naprednih strojev za obdelavo orodij. Pridobite vse prednosti predhodnika CNC serije 30𝑖-B Plus in še več.

Prednosti za vaše podjetje

text

Vrhunska natančnost: Do 96 osi in 24 osi vretena

Dosegajte neprimerljivo natančnost in učinkovitost z do 96 osmi in 24 vretenskimi osmi. S FANUC-om izboljšajte svojo strojno obdelavo.
Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Obvladovanje 5-osne obdelave: Široka paleta možnosti

Z našim 5-osnim strokovnim znanjem sprostite široko paleto možnosti. Izkusite natančnost in vsestranskost kot še nikoli prej.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje: 𝑖HMI & ROČNI VODNIK 𝑖

Poenostavite programiranje CNC z našim intuitivnim 𝑖vmesnikom HMI in ROČNIM VODNIKOM 𝑖. Povečajte produktivnost v delavnicah.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Varnost na prvem mestu: integrirana varnost FANUC z dvojnim preverjanjem

Prednost dajete varnosti brez kompromisov. Naša integrirana funkcija Dual Check Safety zagotavlja varno delovanje.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Neprimerljiva natančnost: Funkcije dinamične kompenzacije

Z dinamičnimi kompenzacijskimi funkcijami dosežete neprimerljivo natančnost obdelave. Natančnost je naša obljuba.
Pictogram for Customer Cases (Navigation)  in black. SVG format.

Rešitve po meri: Paketi in kompleti za posebne potrebe

Z našimi paketi in kompleti poiščite prilagojene rešitve CNC za svojo panogo. FANUC zagotavlja natančnost za vaše edinstvene zahteve.

Prenesi za dodatne informacije

Dostop do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali sprejeti prave odločitve in kar najbolje izkoristiti izdelke FANUC.

Pridobite navdih

Navdihujte se pri uspehu drugih

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements
Erdrich

Total control with FANUC CNC technology

To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se zanaša na visoko kakovost opreme in storitev FANUC

Pri avtomatizaciji tovarne je zanesljivost sistemov enako pomembna kot njihova učinkovitost. Odlične storitve vzdrževanja in popravil lahko naredijo veliko razliko.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC pomaga spremeniti sanje v realnost

Vsak izdelovalec strojev po meri bo povedal, da je izbira pravega nadzornega sistema ključnega pomena za uspeh projekta. Kadar ima zadevni stroj več osi, ki zahtevajo hkratni nadzor pri visokih hitrostih z izjemno natančnostjo, ima FANUC na voljo optimalne rešitve CNC. Unique Method Kft, madžarski izdelovalec strojev za laserski razrez po meri, je med vedno večjim številom podjetij, ki je to dejstvo odkril sam.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

FANUC CNC z več zmogljivostmi dviguje vertikalno struženje na novo raven

Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.