Elektronika
Večja produktivnost na celotnem območju vrednostne verige
V hitro razvijajoči se in konkurenčni elektronski industriji je bistvena sposobnost združevanja dosledno visokih standardov kakovosti in natančnosti s povečano produktivnostjo, nizkimi proizvodnimi stroški in hitrimi procesnimi časi. Z rešitvami za avtomatizacijo, ki zagotavljajo veliko prilagodljivost v številnih proizvodnih procesih, je doseganje te sinteze razmeroma enostavno. Stroji FANUC so oblikovani tako, da zagotavljajo izjemno ponovljivo natančnost, trdno zanesljivost in ustvarjajo učinkovitost, ki znatno zmanjša vaše stroške. Poleg tega vam zagotavljajo prilagodljivost za dinamično odzivanje na tržne trende in povpraševanje. Ne glede na to, ali želite avtomatizirati celoten proizvodni scenarij ali le njegov majhen del, ima FANUC na voljo rešitev, ki ne bo le ustrezala vašim potrebam, temveč bo tudi pomagala zagotoviti prihodnost vašega podjetja.
- Aplikacija
- Sorodni izdelki
- Prednosti
- Case Studies
Robotika in avtomatizacija za elektronsko industrijo
Povečajte učinkovitost proizvodnje elektronike z rešitvami za avtomatizacijo FANUC, ki zagotavljajo natančnost, zanesljivost in dinamično odzivnost na trgu.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Montaža
Robot FANUC ponuja različne zelo zanesljive montažne robote, ki so spretni, ponovljivi, kompaktni in hitri. Od 5- do 6-osnih členkastih robotov, 3- do 6-osnih robotov Delta do serije SCARA in sodelujočih robotov - na voljo so vam roboti in inteligentne funkcije, ki jih potrebujete, da bodo vaši proizvodni cilji ostali na pravi poti.
Pobiranje in nameščanje
Roboti FANUC, opremljeni z 𝑖RVision in 3D Area Sensor, pobirajo, razvrščajo, postavljajo in urejajo izdelke na gibljivem transporterju. Roboti delta so na primer odlična izbira za pobiranje, razvrščanje, pregledovanje, nameščanje in vstavljanje delov. To lahko počnete z veliko hitrostjo na premikajočih se transporterjih.
Spajkanje
Roboti za spajkanje in varjenje zagotavljajo dosleden in natančen nanos spajkalnega ali varilnega materiala ter prispevajo h kakovosti in zanesljivosti elektronskih izdelkov.
Avtomatizacija na koncu linije
Pripravite svoje izdelke za dostavo z našimi roboti, opremljenimi z vidnim sistemom. Avtomatizacija postopkov na koncu linije, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, poenostavi postopek embalaže in poveča splošno logistično učinkovitost.
Brizganje
Za izdelavo velikega števila majhnih električnih komponent sta potrebni hitrost in ponovljivost. Pospešek, ki ga zagotavljajo električni servomotorji ROBOSHOT, je idealen za izdelavo tankih sten, ki jih pogosto povprašujejo električni deli. Poleg tega pametne funkcije ROBOSHOT izravnavajo spremembe viskoznosti, aktivno odzračevanje plinov pa dodatno izboljšuje kakovost.
Žična erozija EDM
S široko paleto možnosti, ki zagotavljajo brezhibne površine in neverjetno natančnost delov, je ROBOCUT odličen vsestranski pripomoček za elektronsko industrijo. Žična erozija FANUC izkazuje izjemno visoko natančnost na orodjih, kot so kalupi. Neverjetna raven ponovljivosti stroja dodatno zagotavlja, da se dosledno dosegajo enako visoki standardi.
Zelo natančno vrtanje
V elektroindustriji je pogosto treba izvrtati majhne luknje v natančne komponente. V ta namen je ROBODRILL FANUC opremljen z natančno uravnoteženim vretenom, ki zagotavlja zelo visoko stopnjo ponovljivosti. Za povečanje natančnosti pri tovrstnih aplikacijah ROBODRILL vključuje tudi enoto za čiščenje orodja. Ta funkcija med menjavo orodja očisti tako orodje kot vreteno in tako znatno izboljša ponovljivost.
Kompleksna strojna obdelava
FANUC CNC vam omogoča doseganje visoke proizvodne zmogljivosti in najvišjih standardov kakovosti za hitro in natančno 5-osno rezkanje, struženje, brušenje ali rezanje kompleksnih ohišij za vse vrste delov, od potrošniške do vesoljske elektronike. FANUC ROBODRILL ponuja hkratno krmiljenje in napredne funkcije, kot so funkcije look-ahead, interpolacija in pametno glajenje, za natančno in hitro izdelavo kompleksnih kalupov, elektrod in 3D-delov.
Težko obračanje
Pri proizvodnji električnih in elektronskih komponent je hitra izjemno natančna tehnologija trdega struženja z uporabo pogonov in krmilnikov FANUC ekonomična alternativa krožnemu brušenju in omogoča natančnost v območju mikronov.
Rezkanje
FANUC izboljšuje rezkanje elektronskih komponent s centrom ROBODRILL in robotizacijo stroja za vrhunsko učinkovitost. Naše krmilnike CNC zagotavlja enostavno upravljanje in vrhunske rezultate pri različnih aplikacijah.
Lasersko, plazemsko in vodno rezanje
FANUC-ovi napredni krmilniki CNC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) so vodilni pri laserskem, plazemskem in vodnem rezanju ter zagotavljajo neprimerljivo natančnost in učinkovitost. V povezavi z robotizacijo FANUC povzdiguje te postopke rezanja ter zagotavlja vrhunsko kakovost in hitrost v najzahtevnejših okoljih povpraševanja.
Naša ponudba robotov
Serija SCARA
Serija Delta
Serija LR Mate
Roboti za čiste prostore
Sodelujoči roboti
Naša ponudba strojne obdelave
CNC-ji
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Poudarki
Visokokakovostna površinska obdelava
Lastna servo tehnologija za visoko natančnost
Roboti za čiste prostore
Sodelujoči roboti
𝑖RVision
Prednosti za vašo panogo
Natančnost in natančnost
Visoka hitrost in učinkovitost
Vsestranskost
Zanesljivost in vzdržljivost
Enostavno vključevanje
Prilagodljivost programiranja
Kompaktni obseg
Energetska učinkovitost
Nadzor kakovosti
Podpora v življenjskem ciklu
Povečanje prilagodljivosti in zanesljivosti obdelave z uporabo stroja FANUC ROBODRILL
Podjetje ARCUS ELEKTROTECHNIK uporablja avtomatizirano obdelovalno celico FANUC ROBODRILL Plus-K za stroškovno učinkovito proizvodnjo kompleksnih, visoko natančnih komponent za energetski sektor, tudi pri serijah z velikostjo že enega samega kosa. Rešitev združuje CNC-obdelovalni center FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus z integriranim upravljanjem orodij in obdelovancev prek robota FANUC LR Mate 200𝑖D. Takšna kombinacija omogoča prilagodljivo nenadzorovano proizvodnjo, hitre menjave izdelkov ter minimalne zastoje, kar zagotavlja visoko učinkovitost in zanesljivost proizvodnega procesa.
Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo
Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing
Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Naše rešitve za druge panoge
Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.