Skip to main content
Factory Digitalization: Two Industrial Engineers Use Tablet Computer, Big Data Statistics Visualization, Optimization of High-Tech Electronics Facility. Industry 4.0 Machinery Manufacturing Products
1481351201
advanced, assembly, cyber, information technology, machine vision, process, smart, stats, virtualization, visualization
Innovative Production line in a fully automated industry with IiOT applications

Pametne tovarniške rešitve za povečanje učinkovitosti proizvodnje

Z rešitvami IoT družbe FANUC za vašo panogo na novo opredelite odličnost proizvodnje.
Service engineer is using FANUC FAR on a tablet

Industrijski IoT za storitve

Spoznajte, kako lahko rešitve IoT omogočijo diagnosticiranje težav na daljavo ter zmanjšajo nepotrebna fizična potovanja in slepe naloge, s čimer pomagajo serviserjem na terenu izboljšati stopnjo prvih popravkov.

POGOSTA VPRAŠANJA

Industrija 4.0 je ime za četrto industrijsko revolucijo. Vsaka industrijska revolucija, ki temelji na praktični uporabi najnovejših tehnoloških dosežkov, pomeni veliko spremembo v proizvodnji z namenom, da se dosežejo pomembne in obsežne izboljšave.

Za kratek zgodovinski pregled naj omenimo, da prva industrijska revolucija, ki je temeljila na parni in vodni energiji, sega v šestdeseta leta 17. stoletja. Minilo je več kot stoletje, preden se je konec 19. stoletja začela druga industrijska revolucija, ki je izkoristila prednosti elektrifikacije.

Tretja industrijska revolucija, katere začetki segajo v leto 1969, je izkoristila napredek na področju elektronike, računalništva in avtomatizacije. Četrta industrijska revolucija (industrija 4.0), ki je bila prvič predstavljena leta 2011, pa v proizvodni sektor uvaja tehnologije in koncepte, kot so internet stvari (IoT), kibernetski fizični sistemi (CPS), omrežja, računalništvo v oblaku, kognitivno računalništvo in umetna inteligenca.

Uspeh družbe FANUC temelji na njenem pionirstvu. Podjetje je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v svoje izdelke uvedlo ethernetni priključek in se zavedalo velikega potenciala opreme, ki se za povezovanje uporablja v industrijskem omrežju. Takrat je ta funkcija olajšala branje in pisanje parametrov naprave, naloge prenosa programov in zbiranje rezervnih podatkov. Danes so vsa strojna orodja, sistemi CNC in roboti FANUC pripravljeni na IIoT.

Ne. FANUC se zaveda, da je v proizvodnih obratih običajno nameščena oprema številnih različnih dobaviteljev. Zato lahko večina Rešitev FANUC IIoT podpira tudi nelastniško opremo.

S pretvorbo fizičnega okolja v območje digitalnih signalov lahko IoT s hitrejšo komunikacijo in boljšo analitiko prispeva k izboljšavam. Povezovanje in učinkovita izmenjava podatkov sta najosnovnejši del IoT, zato ima ta tehnologija že tako velik vpliv na družbo. Običajni primeri "vsakdanje" tehnologije IoT vključujejo sledilnike telesne pripravljenosti, pametne domače naprave (pametni zvočniki, pametni števci, pametna stikala za luči, kamere za zvonjenje pri vratih), osebne monitorje onesnaženosti zraka in naprave za prometne informacije v realnem času, če jih naštejemo le nekaj.

Industrijski internet stvari (IIoT) je oznaka za poseben primer uporabe interneta stvari, in sicer za uporabo tehnologij interneta stvari v industriji ali proizvodnji. S pristopom IIoT lahko proizvajalci izkoristijo prednosti, ki vključujejo večjo produktivnost, nižje proizvodne stroške, boljši nadzor nad kakovostjo procesov in zmanjšanje delovno intenzivnih opravil.

Naprave IIoT so v bistvu vse naprave, nameščene v proizvodnem procesu, ki prek omrežja izmenjujejo podatke (na primer o stanju delovanja, stanju, posodobitvah nastavitev). Pogoste naprave IIoT v sodobni industriji vključujejo stroje CNC, robotske roke, avtomatizirane mobilne robote (AMR), krmilnike PLC in sisteme, specifične za posamezne procese, kot so merilni stroji, varilni sistemi ali vidni sistemi. Seveda je mogoče senzorje nadgraditi tudi v ročne stroje ali sisteme in jih tako pripraviti na industrijo 4.0.

Ne. Proizvajalci morajo za izkoriščanje prednosti IIoT uporabljati le svoje notranje omrežje, nekaj povezane opreme in izbrane rešitve IIoT FANUC. Vendar v nekaterih primerih povezava s strežnikom v oblaku prinaša dodano vrednost, na primer spremljanje proizvodnje z zunanjih lokacij ali boljšo podporo inženirjev na daljavo.