Skip to main content
grinding 
istock image
Electric wheel CNC grinding on steel structure produces colorful sparks
517997253
Metal Industry, Automobile Industry, Grind, Foundry, Photography, Metalwork, Grinding, Robot, Sheet Metal, Grinder, Color Image, Machine Part, Cutting, Working, Heat, Power, Action, Accuracy, Steel, Industry, Technology, Lighting Technique, Selective Focus, Close-up, Sparks, Fire, Laser, Workshop, Factory, Work Tool, Welding Torch, Manufacturing Equipment, Power Line, Equipment, cnc, machine tool, metal plate, High Powered, Machine, Disk, Metal, Industrial Manufacturing, Industrial Automation, Manufacturing Technology

CNC brušenje

Brušenje je natančen postopek strojne obdelave, pri katerem se kot rezalno orodje uporablja abrazivno kolo za odstranjevanje materiala z obdelovanca. Z njim se dosežejo fini zaključki in natančne dimenzije, zlasti pri trdih materialih. Postopek vključuje vrteče se brusilno kolo, ki odreže material, da doseže želeno obliko in velikost, ter je bistvenega pomena za ustvarjanje ravnih, valjastih ali stožčastih površin v sodobni proizvodnji.

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

Podjetje ESOMA s pomočjo rešitev za nadgradnjo FANUC ponovno vzpostavi delovanje CNC brusilnih strojev, da delujejo kot novi

Nadgradnja starejših obdelovalnih strojev je strateški način za podaljšanje njihove življenjske dobe, izboljšanje delovanja in zagotovitev dolgoročne produktivnosti. Za podjetje ESOMA, specialista za storitve nadgradnje, združevanje inženirskega znanja z napredno CNC tehnologijo FANUC, omogoča preoblikovanje obstoječih strojev za brušenje v sodobne, visoko natančne rešitve.

Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
METZ

Natančno brušenje

Pri brušenju je lahko zanesljiv in zmogljiv nadzorni sistem zelo pomemben. Če to združite z omrežnim povezovanjem celotne operacije v slogu Industrije 4.0, lahko tudi majhni strokovnjaki za orodja postanejo zelo konkurenčni.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modularna avtomatizacija CNC in robota s skupno platformo

Proizvajalec CNC strojev za brušenje orodij SCHNEEBERGER Maschinen AG je izbral FANUC zaradi njegovega svetovnega ugleda, trajnih izdelkov in podporne mreže. FANUC je zagotovil celovito rešitev s CNC, roboti in motorji, kar omogoča nemoteno komunikacijo. Uvedba najnovejšega FANUC 31𝑖-B CNC FANUC je izboljšala diagnostiko in povečala kakovost brušenja orodij.

Naše rešitve za druge aplikacije

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije

Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.