Skip to main content
METZ

Natančno brušenje

Pri brušenju je lahko zanesljiv in zmogljiv nadzorni sistem zelo pomemben. Če to združite z omrežnim povezovanjem celotne operacije v slogu Industrije 4.0, lahko tudi majhni strokovnjaki za orodja postanejo zelo konkurenčni.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Metz želi svojim strankam zagotoviti hitre, prilagodljive in visokokakovostne rezultate z uvedbo naprednega krmiljenja stroja za ponovno brušenje in proizvodnjo rezkalnih orodij za rezkanje kovin.

Rešitev

Kontroler 31𝑖-B5 podjetja FANUC ima 5-osno simultano obdelavo, natančno servo krmiljenje, kratke cikle krmiljenja položaja in krmilni sistem visoke ločljivosti. Enoten uporabniški vmesnik na vseh strojih zagotavlja stroškovno učinkovito in časovno optimizirano zaporedje obdelave

Rezultat

S uporabo strojev CNC FANUC podjetje Metz zagotavlja učinkovitost in prilagodljivost proizvodnje do velikosti serije 1.

METZ

Podjetje Metz ima sedež v kraju Zell am Harmersbach v Nemčiji, ustanovil pa ga je Wolfgang Metz. Njegov sin Daniel se je v podjetje vključil leta 2009. Diplomirani industrijski inženir je zdaj direktor in namerava ohraniti Metzovo specializacijo na področju rezkalnih orodij. Približno 70 odstotkov naročil je za ponovno brušenje, preostalo pa za posebna orodja. Najmanjša orodja imajo premer tri milimetre, največja pa 32 milimetrov. Delo poteka v eni izmeni. Ponoči proizvodnja posebnih orodij poteka avtonomno.

IZVEDITE VEČ O METZ-u
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Zmogljiv krmilni sistem FANUC daje podjetju Metz konkurenčno prednost

Ponovno brušenje rezkalnih orodij in proizvodnja posebnih orodij sta dejavnosti podjetja Metz Metal Cutting Tools. To majhno, prilagodljivo podjetje se osredotoča na kakovost - v interesu svojih strank.

To pa velja le za širino ponudbe izdelkov. Prednosti podjetja Metz vidi v tem, da "dobavljamo hitro, prilagodljivo in kakovostno."

V odvisnosti od orodja in zahtev strank se dosežene tolerance gibljejo do ±1/100 mm. To ne temelji vedno na natančnosti, ki je potrebna za proces rezanja, temveč na zanesljivosti procesa, ki je posledica uporabe natančnih orodij.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Glede na trenutno velikost podjetja smo zelo prilagodljivi; ne želimo tekmovati z velikimi proizvajalci orodij.

Mnenja uporabnikov

Daniel Metz

Generalni direktor

V Metzu je v uporabi šest strojev ISOG 20+ s FANUC CNC in programsko opremo švicarskega strokovnjaka MTS AG. Tehnologija podjetja FANUC je podjetje Metz prepričala zaradi kratkih ciklov nadzora položaja in visoke ločljivosti nadzornega sistema. Lastnosti, ki jih lahko operater optimizira z izkušnjami na dvodimenzionalnem področju, lahko pri hkratnem 5-osnem delovanju, kot pri brušenju orodij, doseže le zmogljiv nadzorni sistem.

Ker sta oprema stroja in uporabniški vmesnik enotna, lahko vsak zaposleni dela na katerem koli stroju, kar zagotavlja kratek čas za vzpostavitev in ohranja nizke stroške usposabljanja.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Nepogrešljiva je 3D simulacija postopka brušenja. Metz: "Preden uvedemo nove programe za orodja, si jih oglejmo v 3D." V idealnem primeru so podatki CAD vsakega novega orodja zabeleženi in prilagojeni. "Ne brušimo po standardnem programu, temveč dejansko prilagodimo delovne korake stanju orodja." To lahko storimo na ločeni programski postaji ali neposredno na stroju CNC. Pri tem je bistvenega pomena spremljanje trkov.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz je precej zadržan, ko gre za "industrijo 4.0" - a je kljub temu že uresničil nekaj osnovnih točk. Prilagodljivost podjetja pri proizvodnji do velikosti serije 1 ni le posledica enotnega strojnega parka, temveč tudi mrežnega povezovanja celotnega delovanja.

Velik monitor poleg tega prikazuje vse trenutne podatke o naročilih v delavnici: Katera naročila imajo prednost? Ali je naročilo v skladu s časovnim načrtom? Kateri elementi še manjkajo za dokončanje naročila? Kakšen je čas izvedbe posameznega naročila? Daniel Metz je preprosto napisal aplikacijo za spletni sistem, ki vizualizira proizvodne podatke iz osrednje zbirke podatkov.

Metz: "Želimo, da so naši procesi čim bolj vitki. Tu ostajamo vitki. In v tem pogledu ostajamo prilagodljivi."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.