Skip to main content
Erdrich

Popoln nadzor s tehnologijo FANUC CNC

Za uspešno poslovanje v globalno konkurenčnem okolju obdelovalne industrije je diferenciacija ključnega pomena. Vse več strojnih delavnic se zato odloča za avtomatizacijo in digitalizacijo kot način, da se ločijo od konkurence. Dober primer tega je nemško podjetje Roland Erdrich GmbH. S standardizacijo CNC krmilij, robotov in komunikacijskih protokolov na platformi FANUC dosega vse boljše rezultate ter nadaljuje svojo uspešno rast.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Skupina Roland Erdrich GmbH, ki se ukvarja s proizvodnjo struženih in rezkanih delov stroji CNC, je želela izstopati na vedno bolj natrpanem trgu. Za dosego te ambicije se je podjetje že na začetku svojega razvoja odločilo, da se bo osredotočilo na visoko stopnjo avtomatizacije in digitalizacije. Toda kateri izdelki za avtomatizacijo bi bili kos tej nalogi? Podjetje ima danes na lokaciji 60 strojev CNC, od katerih so skoraj vsi opremljeni s krmilniki FANUC. Poleg tega komunikacijski protokol FANUC FOCAS služi za povezovanje strojev z Erdrichovo lastno proizvodno programsko opremo. To napredno proizvodno podjetje ima tudi 20 Robotov FANUC (in pripadajoče krmilnike), ki opravljajo pomembne naloge ravnanja s sestavnimi deli v obdelovalnih celicah v najsodobnejši delavnici podjetja. Poleg tega sistem FANUC FOCAS zagotavlja brezhibno povezavo med stroji in proizvodno programsko opremo, ki jo je podjetje razvilo samo. Pomembna je tudi zanesljivost in dolga življenjska doba krmilnikov FANUC, saj podjetje Erdrich v več kot 50 letih ni doživelo niti ene napake krmilnika FANUC.

O podjetju Roland Erdrich GmbH

Družinsko podjetje Roland Erdrich GmbH, ki je bilo ustanovljeno leta 1974, je zraslo do 140 zaposlenih v proizvodnji zahtevnih CNC struženih komponent, CNC rezkanih delov in sklopov. Podjetje s sedežem v Oppenau pri Stuttgartu v Nemčiji, ki je akreditirano po standardu ISO9001, letno stroji približno 1 milijon delov z brezpogojno kakovostjo in optimalnim razmerjem med ceno in delovanjem. Podjetje Erdrich, ki proizvaja dele s premerom od 25 do 400 mm, se ukvarja s področji, kot so pogonska tehnologija, strojništvo/tehnologija, laser, medicinska tehnologija, hidravlika/pnevmatski, energetika in gradbena vozila/stroji.

VEČ O Erdrichu
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

V več kot 50 letih ni bilo niti ene okvare krmilnika FANUC

Kot eden od številnih proizvajalcev, specializiranih za strojno obdelavo kompleksnih struženih in rezkanih delov, je tržna diferenciacija ključnega pomena. V primeru podjetja Roland Erdrich GmbH se podjetje razlikuje po visoki stopnji avtomatizacije in digitalizacije. V središču te ponudbe je strojni park s 60 stroji CNC. Zato ima skoraj vseh naših 60 strojev CNC krmilnik FANUC.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

FANUC CNC, ki so na voljo v podjetju Erdrich, vključujejo serijo 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Model B za hitre in zelo natančne obdelave. Podjetje ima tudi 20 industrijskih robotov FANUC, vključno z modeloma R-2000𝑖C in M-710𝑖C, ki delujejo v različnih obdelovalnih celicah v talni in obrnjeni montaži.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Izdelki FANUC so zelo vzdržljivi in zanesljivi - nikoli nismo imeli okvare krmilnika. Skoraj vsa strojna orodja CNC z istim krmilnim sistemom imajo velike prednosti. Zagotavlja, da naše operacije ostanejo zelo prilagodljive, saj so delavci seznanjeni s sistemom. Všeč nam je tudi doslednost, ki je vidna pri več generacijah izdelkov FANUC, kar omogoča delavcem, da se znajdejo v starejših krmilnikih.

Mnenja uporabnikov

Steve Erdrich

Generalni direktor

Erdrich ima lastno ekipo IT in uporablja lastno programsko opremo za proizvodnjo. Ta programska oprema komunicira s stroji CNC na lokaciji prek komunikacijskega protokola FOCAS (Factory Automation Communication Library) podjetja FANUC, ki zunanjim aplikacijam omogoča dostop do podatkov iz krmilnikov FANUC. FOCAS uporablja datoteke DLL (Dynamic Link Library) za komunikacijo s CNC, običajno prek Ethernet ali hitrega zaporednega vodila (HSSB). "Izmerjene vrednosti se prenesejo v našo programsko opremo, ki pripravi predloge popravkov. Na podlagi teh predlogov lahko v programski opremi s klikom miške rečemo "popravi stroj". Zaradi te zmožnosti nam ni treba opravljati izračunov in ročnega vnašanja v nadzorni sistem. Sistem FOCAS deluje odlično in je zelo stabilen."

Sklene: "Če pogledamo nazaj, je bila zvestoba tehnologiji FANUC vsekakor pravi korak za uspeh našega podjetja. Zanesljivost in dolga življenjska doba krmilnikov nas motivirata, da še naprej sodelujemo s podjetjem FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Pridobite navdih

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.