Skip to main content
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Ponieważ Poloplast wytwarza produkty, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, firma potrzebowała wysoce wydajnych maszyn, które wymagają niewielkiej konserwacji i gwarantują wysoki poziom czystości.

Rozwiązanie

Poloplast korzysta z 35 wtryskarek ROBOSHOT o sile zamykania do 3000 kN /300 ton.

Rezultat

Zastosowanie wtryskarek ROBOSHOT ma wiele zalet, począwszy od szybszego czyszczenia maszyn, po krótsze czasy przezbrajania i znaczne skrócenie czasu rozruchu.

Poloplast

Firma Poloplast została założona w 1994 roku przez Giovanniego Posera, eksperta w produkcji lodów. Obecnie tę bardzo innowacyjną firmę prowadzą troje dzieci pana Posera: Christian, Martina i Alice. Firma, z siedzibą w Wenecji Euganejskiej, od 25 lat jest punktem odniesienia dla branży tworzyw sztucznych i gumy. Jest jedynym producentem oferującym szeroką gamę opakowań spożywczych – ponad 1 400 produktów i 230 linii specjalistycznych artykułów dla sektora lodziarskiego, cukierniczego oraz cateringowego. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Motta di Livenza (TV) oraz San Stino di Livenza (VE).


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLOPLAST
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT oferuje właściwy przepis na pakowanie żywności

Poloplast jest światowym punktem odniesienia w swojej dziedzinie, dysponując ponad 230 liniami produkcyjnymi przeznaczonymi do formowania wyrobów plastikowych dla przemysłu spożywczego i napojów. Firma produkuje ponad 12 milionów sztuk dziennie, w tym łyżki, kubki, talerze, filiżanki, sztućce, tace, podwyższenia oraz różne typy pojemników dedykowanych lodziarniom, cukierniom i usługom cateringowym.

Poloplast uzyskał ważne certyfikaty potwierdzające jego stałe zaangażowanie w jakość, higienę i bezpieczeństwo. Firma zwraca także szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, oferując specjalną linię produktów w pełni biodegradowalnych.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Zdecydowanie wyprzedzając swoje czasy, Poloplast rozpoczął wprowadzanie formowania z materiałów kompostowalnych już w 2010 roku. Obecnie wenecka firma oferuje swoim klientom ponad 60 linii produktów kompostowalnych, a dzięki wszechstronności pras FANUC nie musiała nic zmieniać na swoich liniach produkcyjnych, co pozwoliło na szybkie i łatwe przejście na nowy rodzaj produkcji. Łącznie w Poloplast zainstalowano 35 maszyn wtryskowych ROBOSHOT, od modeli 𝛼-S100𝑖A (siła zamykania 1000 kN / 100 ton) do 𝛼-S300𝑖A (3000 kN / 300 ton) oraz modeli S-2000𝑖A i S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser
Cytat z referencji

Christian Poser

Kierownik ds. łańcucha dostaw

Maszyny FANUC mają wiele zalet, od szybszego czyszczenia maszyn po krótszy czas konfiguracji i znaczne skrócenie czasu rozruchu. Maszyny ROBOSHOT zużywają również około 10-15% mniej energii niż porównywalne maszyny elektryczne i do 70% mniej niż porównywalne maszyny hydrauliczne.

Maszyny ROBOSHOT są wyposażone w funkcję AI Mould Protection, która mierzy nacisk na formę i zapobiega zamknięciu docisku w przypadku wystąpienia przeszkody. Istnieją dodatkowe funkcje, które chronią ściągacze i części formy przed zużyciem, co znacznie zmniejsza koszty konserwacji.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Maszyny są również wyposażone w oprogramowanie LINK𝑖, które aktywuje monitorowanie w czasie rzeczywistym ze zdalnych komputerów i urządzeń inteligentnych, zapewniając w ten sposób dostęp do szeregu strategicznie ważnych informacji na temat wydajności, jakości, identyfikowalności i zaawansowanej diagnostyki.

"Dzięki interfejsowi zarządzania możemy stale monitorować produkcję i uzyskiwać dokładne dane na temat wydajności każdej maszyny", wyjaśnia Poser. "Kontrolujemy wszystkie dane w zakresie efektywności energetycznej, czasów cykli, prędkości, alarmów i prac konserwacyjnych".

Pozytywne wyniki są widoczne jeszcze długo po zakupie maszyn: "FANUC oferuje wysoko wykwalifikowaną i terminową pomoc techniczną. Na konkretne zapytania zawsze odpowiadano w ciągu kilku godzin".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.