Skip to main content
METZ

Szlifowanie z wysoką precyzją

Jeśli chodzi o szlifowanie, niezawodny i wydajny system sterowania może mieć ogromne znaczenie. Gdy łaczysz to z osieciowaniem całej operacji w stylu Przemysłu 4.0, nawet niewielcy specjaliści w zakresie narzędzi mogą stać się w pełni konkurencyjni.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Metz dąży do zapewnienia swoim klientom szybkich, elastycznych i wysokiej jakości wyników poprzez wdrożenie zaawansowanego sterowania maszynami do szlifowania i 
produkcji frezarek do obróbki metalu.

Rozwiązanie

Sterowanie 31𝑖-B5 firmy FANUC oferuje jednoczesną obróbkę w 5 osiach, precyzyjne sterowanie serwonapędami, krótkie cykle sterowania pozycją oraz system sterowania o wysokiej rozdzielczości. Ujednolicony interfejs użytkownika we wszystkich maszynach zapewnia opłacalny i zoptymalizowany czasowo proces obróbki.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu maszyn ze sterowaniem CNC FANUC, Metz zapewnia zarówno wydajność, jak i elastyczność jednostkowej produkcji.

METZ

Firma Metz ma siedzibę w niemieckim mieście Zell am Harmersbach i została założona przez Wolfganga Metza. W 2009 roku do firmy dołączył jego syn Daniel. Teraz absolwent inżynierii przemysłowej jest dyrektorem zarządzającym i zamierza utrzymać specjalizację Metz w zakresie narzędzi frezarskich. Około 70 procent zamówień dotyczy ponownego szlifowania, a reszta to narzędzia specjalne. Najmniejsze narzędzia mają średnicę trzy milimetry, największe 32 milimetry. Praca odbywa się na jedną zmianę. W nocy produkcja narzędzi specjalnych przebiega w sposób autonomiczny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Wydajny system sterowania FANUC daje firmie Metz przewagę nad konkurencją

Szlifowanie narzędzi do frezowania i produkcja narzędzi specjalnych to działalność Metz Metal Cutting Tools. Ta mała, elastyczna firma koncentruje się na jakości - w interesie swoich klientów.

Jednak odnosi się to tylko do zakresu asortymentu. Metz dostrzega mocne strony firmy w tym, że „dostarczamy szybko, elastycznie i z wysoką jakością”.

W zależności od narzędzia i wymagań klienta, osiągane tolerancje mieszczą się w zakresie do ± 1/100 mm. Nie zawsze wynika to z dokładności wymaganej w procesie cięcia, ale z procesu, niezawodności wynikającej z zastosowania precyzyjnych narzędzi.

 

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Przy obecnym rozmiarze firmy jesteśmy bardzo elastyczni; nie chcemy konkurować z dużymi producentami narzędzi.

Cytat z referencji

Daniel Metz

Dyrektor zarządzający

W firmie Metz pracuje sześć maszyn ISOG 20+ ze sterowaniem CNC firmy FANUC i oprogramowaniem szwajcarskiego specjalisty MTS AG. Technologia FANUC przekonała Metz dzięki krótkim cyklom kontroli pozycji i wysokiej rozdzielczości systemu sterowania. Cechy, które operator może zoptymalizować dzięki doświadczeniu w dziedzinie obróbki dwuwymiarowej, mogą być osiągnięte w jednoczesnej pracy w 5 osiach, jak w przypadku szlifowania narzędzi, tylko dzięki wydajnemu systemowi sterowania.

Ponieważ wyposażenie maszyny i interfejs użytkownika są jednolite, każdy pracownik może pracować na dowolnej maszynie, co zapewnia krótki czas konfiguracji i niskie koszty szkolenia.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Symulacja 3D procesu szlifowania jest niezbędna. Metz: "Zanim wprowadzimy nowe programy narzędziowe, przyjrzyjmy się im w 3D". W idealnym przypadku dane CAD każdego nowego narzędzia są rejestrowane i dostosowywane. "Nie szlifujemy według standardowego programu, ale faktycznie dostosowujemy nasze etapy pracy do stanu narzędzia". Można to zrobić na oddzielnej stacji programowania lub bezpośrednio na maszynie CNC. Monitorowanie kolizji jest tutaj niezbędne.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz jest raczej powściągliwy, jeśli chodzi o „Przemysł 4.0” – a mimo to już zrealizował kilka podstawowych punktów. Elastyczność firmy w produkcji jednostkowej wynika nie tylko z jednolitego parku maszynowego, ale także z połączenia całego procesu w sieć.

Ponadto duży monitor wyświetla wszystkie aktualne dane dotyczące zamówień w warsztacie: Które zamówienia mają priorytet? Czy zamówienie jest realizowane zgodnie z harmonogramem? Które elementy są nadal potrzebne do zrealizowania zamówienia? Jaki jest czas realizacji zamówienia? Daniel Metz po prostu napisał aplikację dla systemu opartego na sieci Web, który wizualizuje dane produkcyjne z centralnej bazy danych.

Metz: „Chcemy, aby nasze procesy były jak najbardziej oszczędne. W tym aspekcie jesteśmy szczupli. I pozostajemy elastyczni”.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.