Skip to main content
ITD EOOD

Serwis FANUC zapewnia spokojny sen

Formowanie wtryskowe zwykle wiąże się z wysokimi kosztami energii - nie jest tak w przypadku całkowicie elektrycznych maszyn ROBOSHOT firmy FANUC, które umożliwiły firmie ITD osiągnięcie oszczędności energii na poziomie 50%. W połączeniu z doskonałą obsługą przekonało to ITD do dalszej automatyzacji z FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Aby zagwarantować nieprzerwany cykl produkcyjny, firma ITD dąży do maksymalnej dostępności serwisowej i bezawaryjnej pracy wszystkich swoich maszyn.

Rozwiązanie

Istniejące hydrauliczne maszyny do formowania wtryskowego zostały zastąpione w pełni elektrycznymi. W zakładach produkcyjnych ITD znajduje się obecnie pięć maszyn do formowania wtryskowego FANUC ROBOSHOT o różnych poziomach siły zacisku. Dodatkowo, ITD wdrożyło dwa pionowe centra obróbcze FANUC ROBODRILL, aby sprostać potrzebom produkcji narzędzi.

Wyniki

ITD udało się obniżyć koszty produkcji i osiągnąć niezmiennie wysoki poziom jakości. Podczas monitorowania zużycia energii ustalono, że maszyny FANUC zapewniają 50% oszczędności energii, co sprawia, że produkty ITD są niezwykle konkurencyjne.

 

ITD EOOD

ITD EOOD to bułgarska firma założona w 1990 roku w mieście Saedinenie. ITD specjalizuje się w produkcji form, preform, plastikowych butelek, fiolek, zakrętek i innych rodzajów plastikowych opakowań. Zajmuje się również recyklingiem opakowań PET, działając jako pionier w Bułgarii w tej dziedzinie. Firma zatrudnia około 250 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD poleca serwis i sprzęt FANUC, aby zapewnić bezawaryjną pracę.

Od ponad 30 lat ITD polega na usługach serwisowych FANUC Bułgaria, aby zapewnić maksymalną użyteczność i bezawaryjną pracę urządzeń FANUC. Usługi, z których korzysta ITD, obejmują umowy na serwis maszyn, konserwację, szkolenie personelu i przeprogramowanie opcji w celu spełnienia określonych potrzeb produkcyjnych.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Jest wielu innych dostawców sterowań i maszyn CNC, ale wybraliśmy FANUC ze względu na wyjątkową niezawodność ich urządzeń i doskonałą obsługę serwisową. Pracownicy firmy FANUC są zawsze dostępni i reagują w sposób terminowy i profesjonalny".

Cytat z referencji

Ivan Daradjanski

Właściciel i kierownik ITD.

"Rzadko musieliśmy korzystać z ich pomocy przy naprawach, ale w takich przypadkach reagowali szybko. Jesteśmy spokojni. Jesteśmy bardzo zadowoleni i jeśli będziemy musieli ocenić serwis FANUC, ocenimy go jako doskonały", powiedział kierownik ITD.

"Wybraliśmy FANUC, ponieważ ich maszyny pomagają nam obniżyć koszty naszych gotowych produktów. Maszyna ROBOSHOT do formowania wtryskowego ze sterowaniem CNC charakteryzuje się stabilną mechaniką, niezawodnością i łatwą obsługą, a także może wytwarzać odlewy o wysokiej precyzji. Jedną z jej najważniejszych zalet jest niskie zużycie energii elektrycznej - gdy zaczęliśmy z nią pracować, szybko okazało się, że osiągnęliśmy ponad 50% oszczędności energii. W porównaniu z maszynami hydraulicznymi, nasza produkcja z wykorzystaniem ROBOSHOT jest przyjazna dla środowiska, ponieważ nie ma olejów, filtrów, pomp ani ogrzewania z tych pomp", podzielił się Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"Z drugiej strony, ROBODRILL jest szybką maszyną wysokiej jakości ze wszystkimi opcjami 4-osiowego centrum maszynowego. Dzięki 24 000 obrotów wrzeciona możemy osiągnąć wyjątkową jakość wytwarzanych produktów w bardzo dobrej cenie, dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii", dodał.

Następnym etapem jest robotyzacja produkcji zarówno w budowie maszyn, jak i w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

"Podążając za trendami rynkowymi, przyszłość leży w wysokim stopniu automatyzacji, robotyce i sztucznej inteligencji. Do tego właśnie dążymy. Jako firma stawiamy na lojalność wobec naszych partnerów, którzy sprawdzili swoją niezawodność. Dla nas FANUC jest 
synonimem zaufania i bezpieczeństwa, dlatego wolimy z nimi współpracować.", podsumował Pan Daradjański.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.