ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Kompaktni obdelovalni centri CNC

Spoznajte izjemno hitre, zanesljive in vsestranske stroje CNC FANUC za rezkanje, vrtanje in vrezovanje.

Standardna različica: Hitra, zanesljiva in vsestranska

Standardna različica ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus je znana po svoji hitrosti in kakovosti. Idealna je za standardne aplikacije, kot so visokohitrostno vrtanje, vrtanje in rezkanje v orodjarski in medicinski industriji.

Ključne značilnosti standardnih modelov ROBODRILL:

  • Trdno oblikovanje in robustna lita prečna miza za stabilnost in vzdržljivost
  • Lahko vzdrževanje z enostavnim dostopom do mehanskih in električnih komponent
  • Preproste možnosti nastavitve za hitro in preprosto delovanje
  • Nova 𝑖HMI za maksimalno prijaznost do uporabnika in popolno načrtovanje vzdrževanja
  • Specialni zaslon za vzdrževanje z enostavnimi navodili za hitro obnovo
  • Integriran sistem zgodnjega opozarjanja za boljše zagotavljanje kakovosti
  • Tlak hladilne tekočine po sredini 7 MPa (70 bar) za neprekinjeno vrtanje globokih in majhnih premerov
  • Na voljo je širok nabor komponent za visoko prilagodljivost pri opravilih, vključno z vrtljivimi in nagibnimi mizami

Napredna različica: Najsodobnejša visokohitrostna obdelava

Napredni modeli ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus postavljajo merila delovanja v svojem razredu in vključujejo vse odlične funkcije standardnih modelov - in še nekaj več. Najsodobnejši stroji za navpično rezkanje so oblikovani za dolge, popolnoma avtomatizirane proizvodne serije in ponujajo vrhunsko delovanje glede natančnosti in ponovljivosti.

Dodatne funkcije naprednih modelov ROBODRILL:

  • 0,7-sekundna menjava orodja za izjemno hitre čase ciklov, kar povečuje produktivnost
  • možnost prenašanja 4 kg orodja za večstopenjska orodja, kar povečuje vsestranskost
  • 400 mm udarcev Z-os za večje dele, kar širi možnosti strojne obdelave in je primerno za 5-osno obdelavo
  • večji koristni tovor (400 kg) pri modelih M in L

Navdihujte se pri uspehu drugih

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC

Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL

Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Uspeh robotske celice FANUC vodi do novega vira prihodkov

Kaj upošteva večina pogodbenih podjetij za strojno obdelavo, ko želi doseči naslednjo raven učinkovitosti, produktivnosti in zanesljivosti? Odgovor je seveda avtomatizacija. Zato je podjetje WU Mechanische Werkstätte GmbH s sedežem v Nemčiji zgradilo celico za avtomatizacijo - z industrijskim robotom FANUC - za nakladanje in razkladanje enega od svojih obdelovalnih strojev. Dve leti pozneje je bil koncept tako všeč nekemu obiskovalcu, da je podjetje WU prosil, naj mu ga izdela. To je pomenilo začetek dodatnega vira prihodkov, ki temelji na načrtovanju in izdelavi avtomatizacijskih celic z visoko zmogljivimi industrijskimi roboti FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT

Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.