WU Mechanische Werkstätte GmbH

Uspeh robotske celice FANUC vodi do novega vira prihodkov

Kaj upošteva večina pogodbenih podjetij za strojno obdelavo, ko želi doseči naslednjo raven učinkovitosti, produktivnosti in zanesljivosti? Odgovor je seveda avtomatizacija. Zato je podjetje WU Mechanische Werkstätte GmbH s sedežem v Nemčiji zgradilo celico za avtomatizacijo - z industrijskim robotom FANUC - za nakladanje in razkladanje enega od svojih obdelovalnih strojev. Dve leti pozneje je bil koncept tako všeč nekemu obiskovalcu, da je podjetje WU prosil, naj mu ga izdela. To je pomenilo začetek dodatnega vira prihodkov, ki temelji na načrtovanju in izdelavi avtomatizacijskih celic z visoko zmogljivimi industrijskimi roboti FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Avtomatizacija obdelovalnih strojev daje proizvajalcem očitne prednosti glede izkoriščenosti, sekundarnih procesov, delovnih virov in produktivnosti. Kadar koli stroj miruje ali operater ni na voljo, da bi mu pomagal, se zmanjšata produktivnost in dobiček. Naloga rešitve za oskrbo strojev na podlagi robotov je izboljšati prepustnost in zanesljivost procesa. V kombinaciji z visokozmogljivim obdelovalnim strojem je to priložnost za dostop do hitrih časov cikla in popolne ponovljivosti procesa.

Rešitev

Družba WU Mechanische Werkstätte GmbH se je po raziskavi trga za primernega partnerja za avtomatizacijo odločila, da noben dobavitelj ni primerljiv z družbo FANUC. To se je zgodilo leta 2010. Danes podjetji skupaj gradita celovite rešitve za avtomatizacijo, ki temeljijo na industrijskih robotih, kot je FANUC LR-10𝑖A/10, popolnoma pokrit industrijski robot za majhne avtomatizacijske celice. Podjetje zdaj ponuja sisteme, kot je WU Robodrill RZ-1/10, zlasti za obdelovalne centre CNC FANUC ROBODRILL. Dva stroja ROBODRILL vsakodnevno delujeta v podjetju WU kot del lastne pogodbene strojne obdelave.

Rezultat:

Avtomatizacijske celice, ki jih je zgradila družba WU, s svojimi roboti FANUC ponujajo ključne prednosti, kot je prilagodljivost, hkrati pa povečujejo učinkovitost in prepustnost v kompaktnem delovnem prostoru. Glede dveh avtomatiziranih obdelovalnih centrov FANUC ROBODRILL na lokaciji podjetje WU pravi, da mu dinamika strojev omogoča 30-odstotni prihranek pri nekaterih časih ciklov. Poleg tega stroji ROBODRILL zagotavljajo zelo konkurenčne stroške na sestavni del, kar podpira ohranitev tudi preprostih strojnih del v Nemčiji.

O podjetju WU Mechanische Werkstätte GmbH

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Podjetje WU GmbH s sedežem v Nemčiji je od svoje ustanovitve leta 1993 s kombinacijo industrijskega znanja in izkušenj na področju strojne obdelave CNC (rezkanje, vrtanje, struženje) doseglo vidne uspehe. V najsodobnejšem proizvodnem obratu podjetja v Waizendorfu pri Bechhofnu, akreditiranem po standardu ISO9001, je zaposlenih 25 delavcev in ima široko paleto naprednih obdelovalnih strojev CNC. Poleg pogodbene strojne obdelave kovinskih in plastičnih sestavnih delov ima podjetje WU tudi oddelek za strojništvo, ki načrtuje, izdeluje in programira sisteme za avtomatizacijo.

Več o podjetju WU Mechanische Werkstätte GmbH

Avtomatizirana obdelava preprečuje selitev naročil v tujino

Družba WU Mechanische Werkstätte GmbH, ki je ključno usposobljena na področju rezkanja CNC, izdeluje natančne dele v skladu z zahtevami svojih strank.

"Imamo dve poslovni področji: klasično pogodbeno strojno obdelavo in strojništvo," pojasnjuje direktor Tobias Unger. "Slednje izdeluje robotske sisteme za samodejno nalaganje in razlaganje strojev CNC. Že nekaj let v sodelovanju s podjetjem FANUC izdelujemo tudi celovite rešitve, kot je naša majhna celica za avtomatizacijo WU Robodrill RZ-1/10, ki ima popolnoma pokritega industrijskega robota FANUC LR-10𝑖A/10."

Zamisel o diverzifikaciji na področje tehnologije avtomatizacije se je podjetju WU porodila leta 2010 preprosto zato, ker je želelo razviti svoje storitve strojne obdelave.

"Ko smo raziskali trg za primernega partnerja za robote, nismo našli nobenega ponudnika, ki bi bil primerljiv s podjetjem FANUC," pravi Unger. "Nato smo izdelali lastno celico za avtomatizacijo, s katero smo nakladali/razkladali enega od naših strojev. Dve leti pozneje je obiskovalec spletne strani dejal, da mu je bil koncept tako všeč, da si ga je želel tudi on."

Med glavnimi prednostmi, ki jih zagotavljajo sistemi za avtomatizacijo podjetja WU, je prilagodljivost, ključna lastnost industrijskih robotov, ki jih načrtuje in proizvaja podjetje FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Z WU Robodrill RZ-1/10, na primer, lahko uporabniki izkoristijo prednosti avtomatiziranega ravnanja z obdelovanci [vstavljanje delov neposredno v primež] ter avtomatiziranega ravnanja s paletami in orodji."

Po besedah Ungerja je strojni center CNC FANUC ROBODRILL (za katerega je zasnovan WU Robodrill RZ-1/10) v Nemčiji zelo podcenjen.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Z avtomatiziranim delovanjem strojev brez osebja družba WU ohranja prednost pred konkurenti, tudi tistimi, ki delujejo v tujini v nizkocenovnih gospodarstvih.

"Delamo v zelo zahtevnem cenovnem segmentu, kjer se zanašamo na tehnologije, kot so naši avtomatizirani obdelovalni centri FANUC ROBODRILL, da ohranjamo konkurenčnost," pravi Unger. "To pomeni, da veliko preprostih delov, ki bi se običajno preselili v tujino, ostane v Nemčiji."

Dodaja: "Izbira družbe FANUC je bila popolnoma pravilna odločitev. V 15 letih še nismo doživeli nobenega servisnega primera! Zanesljivost strojev, robotov in programske opreme FANUC je izjemna. Prav tako smo deležni doživljenjske podpore za izdelke FANUC, kar pomeni, da lahko vedno mirno in samozavestno zremo v prihodnost."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
Mnenja uporabnikov

Tobias Unger

Direktor družbe WU GmbH

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so namenjene optimizaciji in racionalizaciji vseh proizvodnih procesov.