Skip to main content
Loop Technology

Avtomatizacija hitre izdelave kompozitnih predoblik postaja resničnost

Podjetje Loop Technology uporablja industrijske robote serije FANUC M-2000 za podporo razvoju svojega sistema za avtomatizacijo izdelave kompozitnih predoblik FibreLINE, namenjenega letalski industriji. Roboti z izjemno natančnostjo upravljajo velike in kompleksne prijemalne naprave oziroma efektorje, kar omogoča doseganje prebojnih hitrosti nanašanja materiala, boljši dostop znotraj delovne celice ter ponovljivo kakovost pri izdelavi struktur za letala naslednje generacije.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

NALOGA

Z naraščajočim povpraševanjem po hitrejši proizvodnji kompozitnih struktur v letalski industriji je podjetje Loop Technology potrebovalo robotsko avtomatizacijsko platformo, ki bi bila sposobna upravljati izjemno težke in kompleksne prijemalne naprave na velikem delovnem območju. Ključni cilj je bil doseganje strogih proizvodnih toleranc ter zagotavljanje prilagodljive in stroškovno učinkovite avtomatizacije.

REŠITEV

Podjetje Loop Technology je za podporo svojemu sistemu izbralo industrijske robote serije FANUC M-2000, vključno z modelom M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 in M-2000𝑖A/900L. Roboti FANUC združujejo izjemno veliko nosilnost, velik delovni doseg in visoko togost konstrukcije, kar zagotavlja zmogljivosti, potrebne za natančno premikanje velikih prijemalnih naprav pri zahtevnih procesih izdelave kompozitnih struktur.

REZULTAT

Roboti FANUC podjetju Loop Technology omogočajo pomemben preboj na področju avtomatizirane proizvodnje kompozitnih predoblik. S kombinacijo rokovanja z velikimi bremeni, natančnega pozicioniranja in prilagodljivega dostopa do delovne celice sistem FibreLINE dosega bistveno višje stopnje nanašanja materiala kot tradicionalne proizvodne metode. Roboti hkrati zagotavljajo ozke tolerance in visoko stopnjo ponovljivosti, ki sta ključni za programe razvoja letal nove generacije z enim potniškim hodnikom.

O podjetju Loop Technology

Podjetje Loop Technology je specialist za industrijske avtomatizacijske rešitve. Podjetje, ki ga je leta 1998 ustanovil Alun Reece, ima certifikat ISO 9001 ter deluje na lokacijah v Dorchestru, Sheffieldu in Bristolu v Združenem kraljestvu, kjer zaposluje približno 80 ljudi. Loop Technology razvija napredne proizvodne sisteme, ki združujejo robotiko, strojni vid in krmiljenje gibanja za izboljšanje učinkovitosti v različnih področjih uporabe, vključno z izdelavo kompozitnih struktur. Njena tehnologija FibreLINE omogoča izredno hitro rezanje, sortiranje, polaganje, pregledovanje, začasno spajanje in utrjevanje kompozitnih materialov za globalne programe v letalski in vesoljski industriji.

IZVEDITE VEČ O Loop Technology
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Prebojna rešitev za proizvodnjo kompozitnih struktur

Za proizvajalce v letalski industriji, ki se osredotočajo na proizvodnjo letal naslednje generacije, predstavlja pospešitev proizvodnje kompozitnih struktur ob hkratnem ohranjanju strogih standardov kakovosti velik izziv. Prav ta izziv je spodbudil podjetje Loop Technology k razvoju sistema FibreLINE, naprednega avtomatiziranega sistema za izdelavo kompozitnih predoblik, ki ga podpirajo industrijski roboti FANUC za velika bremena.

Sistem FibreLINE je namenjen proizvodnji primarnih kompozitnih struktur za letalsko industrijo. Osrednji del sistema je FibreFORM, aktivna prijemalna naprava za pobiranje in polaganje materiala, ki se prilagaja obliki obdelovanca. FibreFORM lahko upravlja velike plasti kompozitnega materiala, dolge več kot 20 metrov, ter jih z visoko hitrostjo in natančnostjo polaga na kompleksne tridimenzionalne površine z dvojno ukrivljenostjo.

Čeprav je kompozitni material sam po sebi lahek, je prijemalna naprava velika in težka. Podjetje je zato potrebovalo robote, ki so sposobni upravljati težka bremena na velikem delovnem območju. Za podjetje Loop Technology se je serija robotov FANUC M-2000 izkazala kot idealna rešitev.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Če sem odkrit, je M-2000𝑖A edini robot na trgu, ki izpolnjuje naše zahteve. Ponuja velik delovni doseg in visoko nosilnost, zato je idealen za uporabo z našimi tovrstnimi prijemalnimi napravami.

Mnenja uporabnikov

Alun Reece

Generalni direktor

Ross Horrigan, tehnični direktor podjetja Loop Technology, dodaja: »Naša edina druga možnost bi bila, da bi morali vsakič izdelati portalni sistem po meri. V primerjavi s tem nam uporaba robotov FANUC omogoča, da smo s svojo rešitvijo FibreLINE bistveno bolj stroškovno konkurenčni.«

Za razliko od portalnih sistemov, ki omejujejo dostop znotraj proizvodne celice, roboti FANUC delujejo v konfiguraciji z enoosnim linearnim vodilom, ki zagotavlja boljšo dostopnost in večjo prilagodljivost pri postopkih polaganja materiala in pregledovanja.

Natančnost ostaja ključnega pomena skozi celoten proces. Kompozitne letalske konstrukcije zahtevajo izredno ozke tolerance pri ravnanju z občutljivimi materiali, ki se med proizvodnjo lahko zlahka deformirajo.

»Konstrukcije, ki bodo uporabljene v letalih, zahtevajo preverjene standarde kakovosti za nadzor proizvodnje,« pravi Reece. »Izdelane morajo biti znotraj predpisanih proizvodnih toleranc. Te tolerance pa so zelo stroge.«

Da bi izpolnili te zahteve, podjetje Loop Technology združuje togost in natančnost svojih robotov FANUC z naprednimi tehnologijami, ki vključujejo vizualno vodenje in fotogrametrijo.

»Danes dosegamo tolerance do ±1 mm, tudi pri velikih strukturah,“ navaja.

Pomembne so tudi pridobitve na področju produktivnosti.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

»Proizvajalci letal (OEM) v letalski industriji se osredotočajo na naslednjo generacijo enotrupnih potniških letal in želijo izdelati med 80 in 100 letal na mesec,« pojasnjuje Reece. »To je ogromna količina ogljikovih vlaken, ki jih je treba zelo hitro vstaviti v kalup. FibreLINE na tem področju predstavlja pravo prelomnico, saj omogoča izjemno visoke stopnje nanašanja materialao. S pomočjo robotov FANUC lahko dosegamo proizvodne zmogljivosti, ki bi po nekaterih ocenah lahko nadomestile od pet do deset tradicionalnih strojev.«

Naj vas navdihne

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Friction-Free Collaboration Delivers Optimal Outcome

HAGE Sondermaschinenbau aimed to develop an automated friction stir welding machine for EV battery trays, requiring multi-spindle, multi-axis capability. They partnered with FANUC, which provided the 30𝑖-B Plus CNC and M-900𝑖B/330L six-axis robot, along with extensive support. With FANUC's technology and assistance, HAGE Sondermaschinenbau completed the advanced welding system in 10 months. The first systems are now operational at the customer's facility.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Uspešne zgodbe strank FANUC

Raziščite našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, predstavljenih v podrobnih primerih iz prakse, ki so zasnovane za optimizacijo in poenostavitev vseh vrst proizvodnih procesov.