Série CRX
Conheça a série CRX
Dirige uma empresa de pequena ou média dimensão e nunca pensou em automação? Se assim for, os cobots CRX da FANUC oferecem-lhe a oportunidade que procura. Rápidos de instalar, fáceis de utilizar e com uma fiabilidade inigualável, representam uma solução duradoura que aumenta a sua produtividade e lhe proporciona novas oportunidades de crescimento. Oferecem também um retorno seguro do investimento. Deixe que os nossos especialistas o aconselhem sobre a solução de automatização mais adequada às suas necessidades!
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC
A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.
Unindo forças: um Cobot FANUC é a solução ideal para AS Adhesive Solutions
A automatização não é apenas para aplicações de grande volume. A AS Adhesive Solutions, um consultor especializado e parceiro da indústria de adesivos, reconhece que muitas PMEs que processam pequenas quantidades podem beneficiar de processos total ou parcialmente automatizados. Nesses casos, um robô colaborativo (cobot) é frequentemente a melhor forma de avançar.
From Training Floor to Shop Floor: KUNZMANN Adopts FANUC CRX Cobot
BKUNZMANN Maschinenbau, a German manufacturer of high-quality universal milling machines and machining centres, has introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities. Easy programming, flexible integration and safe human-robot interaction make the system ideal for automation beginners. The CRX cobot at KUNZMANN now helps demonstrate robotic capabilities while also supporting machine tending applications on the production line.
O cobot da FANUC ajuda a GER4TECH a dar o próximo passo
O desenvolvimento de um novo robô requer conhecimentos especializados, experiência e, muitas vezes, a colaboração com parceiros que possuam conhecimentos especializados em áreas tecnológicas específicas. Assim, quando a GER4TECH procurou um especialista em robôs colaborativos para dotar o seu novo robô móvel autónomo (AMR) de capacidades avançadas, a empresa recorreu à FANUC.
Robô colaborativo CRX da FANUC aumenta a flexibilidade da produção
Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.
Homem e tecnologia em estreito contacto
O CRX automatiza a descarga de peças acabadas directamente do torno, bem como as peças residuais do alimentador de barras. A disponibilidade da máquina foi aumentada para 96% por dia. Além disso, a produtividade da máquina pode ser aumentada, uma vez que um turno fantasma completo pode agora ser executado, o que não era possível com o antigo sistema de manuseamento.