Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

Centros de maquinação vertical ROBODRILL

Descubra a série de máquinas CNC ultra-rápidas, fiáveis e versáteis da FANUC para fresagem, furação e roscagem versáteis.

Versão standard: Rápido, fiável e versátil

A versão standard do centro de maquinação ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus é conhecida pela sua velocidade e qualidade. É ideal para aplicações padrão, como furação de alta velocidade e roscagem nas indústrias de ferramentas e médica.

Caraterísticas principais dos modelos standard ROBODRILL:

  • Design rígido e mesa cruzada fundida robusta para estabilidade e durabilidade
  • Manutenção fácil graças ao fácil acesso a componentes mecânicos e eléctricos
  • Opções de configuração que permitem uma operação rápida e simples
  • Uma nova 𝑖HMI para uma maior facilidade de utilização e um planeamento completo da manutenção
  • Um ecrã de manutenção dedicado com instruções fáceis de seguir
  • Sistema de aviso prévio integrado para uma maior garantia de qualidade
  • Pressão de refrigeração central de 7 MPa (70 bar) para perfuração ininterrupta em furos profundos e de pequeno diâmetro
  • Uma vasta gama de componentes disponíveis para uma elevada flexibilidade nas tarefas, incluindo mesas rotativas e basculantes

Versão avançada: Maquinação de ponta a alta velocidade

Os modelos Advanced das máquinas ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus estabelecem a referência de desempenho na sua classe e incluem todas as caraterísticas dos modelos standard - e mais algumas extra. Estas máquinas fresadoras verticais de vanguarda foram concebidas para longos ciclos de produção totalmente automatizados e oferecem o melhor desempenho em termos de precisão e repetibilidade.

Caraterísticas adicionais dos modelos ROBODRILL Advanced:

  • Troca de ferramenta em 0,7 segundos o que permite tempos de ciclo super-rápidos, aumentando a produtividade
  • Capacidade de manipulação de ferramentas de 4 kg, o que aumenta a versatilidade
  • Curso do eixo Z de 400 mm para peças maiores, expandindo as capacidades de maquinação, tornando este centro adequado para maquinação de 5 eixos
  • Maior carga útil da mesa (400 kg) para os modelos M e L

Inspire-se no sucesso dos outros

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximizar a flexibilidade e a fiabilidade da maquinação com o centro FANUC ROBODRILL

A ARCUS ELEKTROTECHNIK utiliza um centro de maquinação automatizado FANUC ROBODRILL Plus-K para fabricar, de forma económica, componentes complexos e de alta precisão para o setor energético, a partir de lotes tão pequenos quanto uma unidade. Combinando um centro de maquinação CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus com manuseamento integrado de ferramentas e peças através de um robô FANUC LR Mate 200𝑖D, a solução permite uma produção flexível e não tripulada, com mudanças rápidas de série e tempo de inatividade mínimo.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC

Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

A Vedos alcança a precisão com a FANUC ROBODRILL

Quando se trata de encontrar o equilíbrio correto entre alta precisão, eficiência e custo, o fabricante de componentes de precisão Vedos confia nos centros de maquinação ROBODRILL da FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

O sucesso da célula de robô da FANUC leva a um novo fluxo de receitas

O que é que a maioria das empresas de maquinação por contrato consideram quando procuram atingir o próximo nível de eficiência, produtividade e fiabilidade? A resposta é, evidentemente, a automatização. Precisamente por este motivo, a WU Mechanische Werkstätte GmbH, sediada na Alemanha, construiu uma célula de automação - equipada com um robô industrial FANUC - para carregar e descarregar uma das suas próprias máquinas-ferramentas. Dois anos mais tarde, um visitante gostou tanto do conceito que pediu à WU para lhe construir uma. Este facto marcou o início de um fluxo de receitas adicional baseado na conceção e construção de células de automação com robôs industriais de elevado desempenho da FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Os robôs FANUC permitem a maquinação CNC 24/7 na RADMOT

As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.