Skip to main content
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximizar a flexibilidade e a fiabilidade da maquinação com o centro FANUC ROBODRILL

A ARCUS ELEKTROTECHNIK utiliza um centro de maquinação automatizado FANUC ROBODRILL Plus-K para fabricar, de forma económica, componentes complexos e de alta precisão para o setor energético, a partir de lotes tão pequenos quanto uma unidade. Combinando um centro de maquinação CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus com manuseamento integrado de ferramentas e peças através de um robô FANUC LR Mate 200𝑖D, a solução permite uma produção flexível e não tripulada, com mudanças rápidas de série e tempo de inatividade mínimo.
Arcus-Haberle case study video
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

TAREFA

Com a crescente procura por pequenos lotes e componentes complexos, a ARCUS ELEKTROTECHNIK necessitava de uma solução de automatização capaz de tornar a produção em pequenos volumes economicamente viável. O sistema tinha de automatizar tanto o manuseamento das ferramentas como das peças, proporcionando simultaneamente a flexibilidade necessária para fabricar peças diferentes sem intervenção do operador.

SOLUÇÃO

ROBODRILL Plus-K, criado pelo integrador de sistemas Häberle Feinmechanik-CNC Technik GmbH, combina um centro FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus (equipado com o controlo FANUC Série 31𝑖-Modelo B5 Plus) com manuseamento automatizado de ferramentas e componentes através de um robô industrial de seis eixos FANUC LR Mate 200𝑖D integrado. Esta célula compacta oferece capacidade de armazenamento alargada para até 65 ferramentas e 60 paletes de peças, permitindo a produção sem intervenção humana de lotes de qualquer dimensão, mesmo no caso de componentes únicos.

RESULTADO

A ROBODRILL Plus-K permite à ARCUS processar diferentes encomendas automaticamente, inclusive durante turnos noturnos não tripulados. O manuseamento automatizado de ferramentas e peças proporciona maior flexibilidade e uma resposta mais rápida às necessidades dos clientes. Além disso, a fiabilidade do equipamento da FANUC ajuda a minimizar o tempo de inatividade e a manter a elevada qualidade exigida para produtos elétricos críticos em termos de segurança.

SOBRE A ARCUS ELEKTROTECHNIK:

A ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH, sediada na Alemanha, emprega cerca de 130 pessoas na conceção e fabrico de produtos de alta precisão para o setor energético. Fundada por Alois Schiffmann em 1928, a empresa é especializada em soluções de ligação de cabos e proteção elétrica nas suas instalações de 14 000 m² em Munique. Os produtos críticos para a segurança, fabricados para clientes em todo o mundo, privilegiam a qualidade e a fiabilidade, garantindo assim uma longa vida útil.

SAIBA MAIS SOBRE A ARCUS ELEKTROTECHNIK
Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Estabelecer as ligações certas para uma produção mais inteligente

Para a ARCUS ELEKTROTECHNIK, fabricar produtos de alta precisão e essenciais para a segurança na Alemanha exige tanto qualidade como competitividade.

Manfred Schicht, CEO da ARCUS, afirma: «Os produtos são 100 % fabricados em Munique. Isso significa que, sem automação, não teríamos qualquer hipótese de produzir produtos competitivos aqui.»

O mais recente investimento da ARCUS centra-se no Häberle ROBODRILL Plus-K, uma solução automatizada baseada num centro de maquinagem FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus da FANUC.

Segundo Florian Häberle, Diretor Técnico de Mecatrónica na Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH, o ROBODRILL proporciona uma plataforma ideal para a maquinação automatizada:

Success Story FDE Haeberle ARCUS

Graças à sua extrema fiabilidade, o modelo B5 constitui a base ideal para as nossas diversas soluções de automatização. A sua elevada repetibilidade torna-o perfeito para fresagem, perfuração e rosqueamento a alta velocidade em praticamente todas as áreas da indústria da maquinação.

Testemunhos citação

Florian Häberle

Responsável Técnico de Mecatrónica

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Para a ARCUS, o principal desafio mudou significativamente nos últimos anos, como confirma o Diretor de Produção, Philipp Lutzny: «No passado, o desafio consistia em automatizar peças simples e lotes de grande volume. Agora, a tarefa consiste em automatizar lotes de pequenas dimensões e peças complexas.»

ROBODRILL Plus-K responde a esta necessidade ao automatizar tanto o manuseamento das peças como o das ferramentas. O seu robô FANUC LR Mate 200𝑖D integrado tem uma carga útil de 7 kg e um alcance de 717 mm, enquanto o sistema de armazenamento da célula acomoda até 65 ferramentas e 60 paletes de peças. Esta capacidade significa que a ARCUS pode operar de forma económica a partir de lotes de uma única peça, sendo que a célula é capaz de alternar automaticamente entre diferentes peças.

«Pode mudar para um novo componente por si própria, sem intervenção humana, durante o turno da noite, por exemplo», salienta Lutzny. «No dia seguinte, várias encomendas já foram processadas e podemos entregá-las rapidamente aos clientes.»

O sistema compacto e autónomo também simplifica a operação, com a gestão de paletes e a atribuição de programas a serem geridas diretamente através do controlo FANUC 31𝑖-Modelo B5 Plus.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

A fiabilidade é outro aspeto fundamental para a ARCUS. A empresa utiliza tornos verticais controlados por CNC FANUC há décadas e beneficia agora da mesma tecnologia fiável nas suas operações de maquinação com as máquinas ROBODRILL.

“Estamos muito satisfeitos com as máquinas da FANUC”, afirma Lutzny. “São muito fiáveis, praticamente sem tempo de inatividade.”

Para Florian Häberle, a estreita cooperação com a FANUC é igualmente importante: “Mantemos uma relação de trabalho e uma parceria muito estreitas com a FANUC. O diálogo decorre em pé de igualdade e chegamos sempre rapidamente a uma solução.»

A combinação de automação flexível, tecnologia fiável da FANUC e apoio ágil está a ajudar a ARCUS a manter a sua vantagem competitiva no fabrico de produtos elétricos críticos para a segurança, em Munique.

Inspire-se

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximizar a flexibilidade e a fiabilidade da maquinação com o centro FANUC ROBODRILL

A ARCUS ELEKTROTECHNIK utiliza um centro de maquinação automatizado FANUC ROBODRILL Plus-K para fabricar, de forma económica, componentes complexos e de alta precisão para o setor energético, a partir de lotes tão pequenos quanto uma unidade. Combinando um centro de maquinação CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus com manuseamento integrado de ferramentas e peças através de um robô FANUC LR Mate 200𝑖D, a solução permite uma produção flexível e não tripulada, com mudanças rápidas de série e tempo de inatividade mínimo.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automação industrial, apresentadas em estudos de caso detalhados e concebidas para otimizar e simplificar qualquer processo de fabrico.