Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Indústria automóvel

Onde existe o fabrico just-in-time, existe a FANUC!

Abordagem Lean para a Indústria Automóvel - Alta Eficiência e Produtividade

A FANUC é um parceiro líder em automação para a indústria automóvel, oferecendo uma vasta gama de soluções, desde robôs industriais e sistemas CNC a centros de maquinação e máquinas de corte por fio e moldagem por injeção. A nossa tecnologia suporta maquinação complexa e diversas necessidades de fabrico, melhorando a eficiência e a sustentabilidade. Com as inovações energeticamente eficientes da FANUC, os fabricantes e fornecedores do sector automóvel podem manter-se competitivos e amigos do ambiente. A nossa tecnologia avançada optimiza os processos e aumenta a produtividade, impulsionando o progresso em direção a um futuro automóvel mais sustentável.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Estudos de caso da FANUC na indústria automóvel

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

As soluções FANUC fornecem uma linha comum a este especialista em corte de parafusos

Passar de operações de produção baseadas em mão de obra para operações de produção automatizadas pode, por vezes, parecer assustador. No entanto, com o parceiro tecnológico certo a bordo, processos como a maquinação e montagem automatizadas podem ser realizados com relativa facilidade, proporcionando instantaneamente novos níveis de produtividade e fiabilidade.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

A FANUC fornece o elo em falta na ZPM

Quando a ZPM pretendeu aumentar a utilização das suas máquinas e robôs, apoiar a estratégia de fabrico verticalmente integrada da empresa e mapear a sua produção com maior precisão, recorreu ao MT-LINK da FANUC. Com este software avançado, fabricantes como a ZPM podem supervisionar e gerir dados de uma a 2.000 máquinas, robôs e sistemas PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mecatrónica

System Integrator encontra o parceiro perfeito na FANUC

Por vezes, uma relação de trabalho de longa data e crítica para a empresa desenvolve-se quase por acaso. Neste caso, quando um cliente importante expressou a sua preferência pelos robôs da FANUC, o integrador de sistemas líder no Reino Unido, ALS Mechatronic, foi levado a afastar-se dos seus actuais fornecedores de robôs. Cinco anos mais tarde, a empresa está verdadeiramente satisfeita com a situação, uma vez que a FANUC e a ALS Mechatronic estabeleceram uma parceria comercial altamente frutuosa e gratificante que, atualmente, beneficia um vasto leque de utilizadores finais da empresa em todo o mundo.