IA física para robótica industrial e automação
Criar as bases para a IA física
Driver FANUC ROS 2
Programação em Python
Implementação do Stream Motion
- Avanços na IA Física
- Driver ROS 2
- Benefícios
- Aplicações
- Perguntas frequentes
Como a FANUC está a promover a IA física através de parcerias estratégicas
Promover a IA física e os gémeos digitais através da colaboração com a NVIDIA
A FANUC avança na concretização da IA física através de iniciativas de plataforma aberta em colab...
Comece a utilizar o controlador FANUC ROS 2
O controlador FANUC ROS 2 já está disponível para a série de robôs colaborativos CRX e vários outros modelos.
Os programadores podem aceder à documentação, aos guias de instalação e ao apoio técnico através dos repositórios oficiais da FANUC CORPORATION no GitHub.
Por que é que as plataformas abertas são importantes
Uma das maiores vantagens de uma plataforma aberta é a flexibilidade de utilizar recursos informáticos tanto de centros de dados na nuvem como de servidores de perifeiria, todos ligados através de comunicações de alta velocidade de última geração. Isto significa que os fabricantes podem ampliar a automatização, otimizar o desempenho e adaptar-se rapidamente às necessidades de produção em constante mudança.
Vantagens da IA física para a automação industrial
Programação mais flexível
Desenvolvimento mais rápido
Maior precisão
Colaboração mais segura
Comissionamento mais rápido
Maior escalabilidade
Aplicações da IA na área da física
A IA física permite que os robôs percecionem, se adaptem e ajam em ambientes de produção do mundo real. Estas aplicações destacam a forma como os robôs da FANUC podem utilizar a IA, o controlo em tempo real, as instruções em linguagem natural e a simulação para realizar tarefas complexas de automatização com maior flexibilidade e precisão.
Robô com IA monitoriza peças móveis e aperta parafusos
Os robôs da FANUC conseguem identificar e acompanhar peças em movimento nas três dimensões, seguindo-as com precisão em tempo real. Isto permite operações como o aperto de parafusos em peças em movimento, uma tarefa que, tradicionalmente, exigia uma fixação precisa ou a estabilização da peça. Com um desempenho de rastreamento de alta velocidade de 1 milissegundo, o rastreamento 3D de alta velocidade garante uma precisão consistente, mesmo em ambientes dinâmicos.
Operações de preparação de kits orientadas por agentes de IA
Ao dar instruções em linguagem natural ao agente de IA para tarefas como fotografar formulários de encomenda, reconhecer texto e transportar tabuleiros e peças, um robô pode executar a preparação de conjuntos de peças. Ao combinar um agente de IA, que compreende a linguagem natural para controlar o robô e executar tarefas de forma autónoma, com uma função de reconhecimento de IA sem mestre que identifica objetos com base em entradas em linguagem natural, torna-se possível modificar a lógica de funcionamento, tal como se estivéssemos a dar instruções a um ser humano.
Robô com IA e monitorização dinâmica de proximidade
Os robôs FANUC equipados com perceção baseada em IA conseguem detetar pessoas nas proximidades e ajustar as suas trajetórias em tempo real, sem interromper a produção. Através da entrada de comando de binário da função «Stream Motion», a força gerada pelo braço do robô é limitada a um intervalo de funcionamento seguro. Se uma pessoa entrar na área de trabalho do robô, este modifica automaticamente a sua trajetória para evitar o contacto. Assim que a área estiver livre, o robô regressa à sua trajetória original e prossegue com a tarefa. Isto permite uma colaboração segura e ininterrupta no chão de fábrica.
A IA controla dois braços para instalar um cabo flexível
Utilizando o modelo base Vision-Language-Action (VLA), dois braços robóticos da FANUC podem trabalhar em conjunto para imitar tarefas humanas, como dobrar uma t-shirt ou realizar operações de ligação de cabos que exigem grande destreza. O sistema deteta a tensão dos cabos em tempo real e manipula cabos macios e flexíveis com uma sensibilidade semelhante à humana. Aproveitando a articulação multieixos, os robôs encaminham os cabos por percursos 3D complexos, incluindo altura, profundidade e inclinação, mantendo ao mesmo tempo um manuseamento preciso e evitando danos.
Programação de robôs por voz com IA generativa
Os robôs da FANUC conseguem reconhecer comandos de voz em várias línguas, gerar automaticamente programas em Python utilizando IA generativa e executar as tarefas resultantes enquanto percebem o ambiente que os rodeia. Os utilizadores dão instruções verbalmente e o robô interpreta a linguagem, gera o programa adequado e executa a ação solicitada.
Estas capacidades também permitem realizar tarefas complexas, tais como:
Lançar um dado e colocá-lo no local correto com base no número apresentadoEmpilhar um dado de uma cor específica em cima de outro
Estas tarefas exigiam anteriormente programação especializada, mas podem agora ser executadas através de comandos de voz intuitivos.
Simulação avançada e apoio à criação de gémeos digitais
A FANUC apoia tecnologias avançadas de simulação e de gémeos digitais que permitem aos fabricantes conceber, testar e validar sistemas robóticos antes da sua implementação. Ambientes de fábrica virtuais fotorrealistas ajudam as equipas a modelar o comportamento dos robôs, a avaliar a disposição das células e a otimizar o desempenho num ambiente sem riscos. Ao utilizar o NVIDIA Isaac GR00T para treinar os movimentos dos robôs e o comportamento dos objetos, os robôs aprendem de forma autónoma a lidar com situações anteriormente «desconhecidas». Os robôs da FANUC estão disponíveis em formatos adequados para plataformas de simulação modernas, permitindo a análise do tempo de ciclo, a validação de trajetórias e a geração de dados de treino de IA em fluxos de trabalho de produção virtuais. Estas ferramentas reduzem o tempo de colocação em funcionamento e melhoram a precisão geral do sistema.
Integração melhorada com as ferramentas de simulação da FANUC
O ecossistema de simulação da FANUC — nomeadamente as suas ferramentas de programação offline — permite a troca de dados relativos a trajetórias e desempenho com ambientes de simulação externos. Isto permite aos programadores modelar o comportamento real do robô com maior fidelidade e validar o desempenho do sistema numa fase mais precoce do processo de conceção.
IA Física: Perguntas Frequentes
A IA Física está a transformar a automação industrial através da combinação de robótica, inteligência artificial, controlo em tempo real, simulação e plataformas de desenvolvimento abertas. Descubra as respostas a perguntas frequentes sobre como a FANUC apoia a IA Física, como estas tecnologias funcionam em conjunto e como os fabricantes podem utilizá-las para criar sistemas de automação mais flexíveis, inteligentes e adaptáveis.
Perguntas Frequentes
Physical AI refers to artificial intelligence that can perceive the real world, make decisions, and take physical action through machines such as industrial robots. In manufacturing, Physical AI enables robots to understand their environment, adapt to changing conditions, and perform complex tasks with greater autonomy.
FANUC supports Physical AI through open platform technologies such as ROS 2 support, Python programming, real-time motion control with Stream Motion, digital-twin simulation capabilities, and collaborations with global technology leaders. These tools help developers and manufacturers build intelligent automation systems that can perceive, adapt, and act.
ROS 2 is important because it provides a flexible framework for connecting robots, sensors, motion planning tools, simulation platforms, and AI applications. FANUC’s ROS 2 driver helps developers integrate FANUC robots into modern robotics workflows, including MoveIt, simulation, and advanced robot control.
Developers can get started by exploring the FANUC ROS 2 driver, robot description packages, Stream Motion capabilities, Python programming support, and FANUC’s simulation tools. These resources help teams connect FANUC robots with modern AI, robotics, and automation development environments.
A automação industrial tradicional baseia-se frequentemente em programação fixa, ambientes estruturados e tarefas repetíveis. A IA física acrescenta perceção, aprendizagem, simulação, controlo em tempo real e tomada de decisão adaptativa, permitindo que os robôs respondam de forma mais inteligente a ambientes de produção dinâmicos.
A FANUC está a colaborar com líderes tecnológicos, como a NVIDIA e a Google, para impulsionar a IA Física em áreas como gémeos digitais, simulação em tempo real, aprendizagem por imitação, IA generativa, programação de robôs com IA e software avançado de robótica. Estas colaborações contribuem para tornar os robôs industriais mais inteligentes, adaptáveis e fáceis de utilizar.
Sim. Os controladores de robôs da FANUC podem executar programas em Python diretamente, permitindo que os utilizadores apliquem modelos de IA e lógicas de automação desenvolvidos em Python. Isto ajuda a colmatar a lacuna entre o desenvolvimento de IA e o controlo de robôs industriais.
O controlo de movimento em tempo real permite ajustar a posição, a velocidade e o binário de um robô através de uma comunicação extremamente rápida. A funcionalidade Stream Motion da FANUC suporta o controlo de alta velocidade, possibilitando aplicações como o acompanhamento de trajetórias, o movimento adaptativo e a automação orientada por IA.
*ROS é uma marca comercial da Open Source Robotics Foundation.
**Python é uma marca registada da Python Software Foundation.
***GitHub é uma marca registada da GitHub, Inc.