CNC de maquinação avançada
Domine a complexidade da maquinação com CNC de elevado desempenho
Liberte um controlo sem paralelo para maquinação complexa e de alta velocidade. Estes sistemas CNC de classe mundial lidam facilmente com aplicações multi-eixo exigentes, maquinação simultânea de 5 eixos, maquinação composta e caraterísticas de segurança superiores. Desde a programação no chão de fábrica até à prevenção de colisões, experimente uma revolução na eficiência e precisão do fabrico.
Juntos, vamos redefinir os padrões de fabrico e criar produtos que não só satisfazem as expectativas, como as excedem. Contacte-nos para saber como o 30𝑖/31𝑖/32𝑖-MODEL B Plus pode melhorar a sua produção.
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
Controlo total com a tecnologia CNC da FANUC
Para operar como uma oficina mecânica de sucesso num mercado globalmente competitivo, existe uma necessidade genuína de diferenciação. Cada vez mais, as oficinas mecânicas estão a voltar-se para a automação e a digitalização como formas de se distinguirem. A Roland Erdrich GmbH, sediada na Alemanha, é um exemplo disso. Ao padronizar a FANUC para os seus requisitos de CNC, robôs e protocolos de comunicação, a empresa está a crescer em força.
A INHOM-98 confia na elevada qualidade dos equipamentos e serviços da FANUC
Quando se trata de automatizar uma fábrica, a fiabilidade dos sistemas é tão importante como a sua eficiência. Um excelente serviço de manutenção e reparação pode fazer toda a diferença.
CNC da FANUC ajuda a transformar um sonho em realidade
Qualquer construtor de máquinas personalizadas dirá que a escolha do sistema de controlo correto é fundamental para o sucesso do projeto. E quando a máquina em questão tem vários eixos que requerem um controlo simultâneo a altas velocidades com uma precisão ultra-precisa, a FANUC tem as melhores soluções CNC disponíveis. A Unique Method, um fabricante húngaro de máquinas de corte a laser personalizadas, encontra-se entre um número crescente de empresas que descobriram este facto por si próprias.
O CNC da FANUC com múltiplas capacidades leva o torneamento vertical a novos patamares
O desenvolvimento de uma nova abordagem a um processo antigo como o torneamento requer níveis sobre-humanos de criatividade e inovação. Além disso, a conversão dessas novas visões e conceitos de máquinas em realidade necessita de uma tecnologia de controlo extremamente avançada. Com este pensamento em mente, o construtor de máquinas-ferramenta FFG Werke sabia exatamente onde se dirigir para obter um sistema CNC com a capacidade e o desempenho necessários para complementar o seu novo e inovador centro de torneamento vertical: FANUC.