Dispositivos médicos
Corresponder às mais elevadas exigências
Quer esteja a produzir peças para implantes, dispositivos cirúrgicos ou equipamento médico eletrónico, deixe que os sistemas CNC, robôs e máquinas da FANUC o ajudem a manter-se rentável no fornecimento da indústria de fabrico médico. No crescente sector dos dispositivos médicos, os fabricantes impulsionam a inovação fornecendo produtos vitais. Regulamentos rigorosos exigem padrões elevados para o equipamento médico, realçando a segurança e a consistência dos processos de fabrico. A FANUC oferece soluções abrangentes para o fabrico de dispositivos médicos. Estas soluções permitem aos fabricantes prosperar, ultrapassando desafios e garantindo a qualidade na competitiva indústria de equipamento médico. Estamos empenhados na qualidade, fiabilidade e repetibilidade sem comprometer os padrões mais elevados e o conjunto mais rigoroso de regulamentos típicos da indústria. As nossas soluções personalizadas dão prioridade à precisão na produção de produtos médicos cruciais.
- Aplicação
- Produtos relacionados
- Benefícios
- Estudos de caso
Soluções inovadoras para o fabrico de dispositivos médicos
As tecnologias de robótica, automação e engenharia de precisão da FANUC estão a revolucionar a produção de dispositivos médicos. Desde a montagem de dispositivos de administração de medicamentos até à complexa maquinação de implantes médicos de alta tecnologia, as nossas soluções garantem a máxima qualidade, fiabilidade e repetibilidade. Com processos avançados de moldagem por injeção, sistemas CNC e soluções EDM de fio, lidamos com diversos materiais com uma precisão excecional, cumprindo os requisitos rigorosos da indústria médica. O nosso compromisso com a garantia de qualidade, a rastreabilidade histórica e o cumprimento das normas de higiene garantem sempre uma produção eficiente e sem falhas.
Montagem
Área de maquinação
Polimento e lixagem de superfícies
Moldagem por injeção
Embalagem e marcação
Embalagem primária, medição e controlo
Montagem
Os robôs montam com precisão dispositivos médicos complexos e de alta precisão, garantindo a máxima exatidão e uma qualidade consistente, mantendo normas de higiene rigorosas.
Área de maquinação
As soluções avançadas de sistemas CNC, ROBODRILL e ROBOCUT da Fanuc são cruciais para a maquinação de dispositivos médicos de alta tecnologia. As nossas tecnologias trabalham materiais como o aço inoxidável, o alumínio e a cerâmica com uma precisão excecional, produzindo geometrias complexas e acabamentos de alta qualidade, ao mesmo tempo que cumprem as rigorosas normas de higiene e de salas limpas.
Polimento e lixagem de superfícies
A FANUC fornece uma variedade de modelos de robôs adequados para aplicações de tratamento de superfícies de implantes e de médicos, para rebarbar e polir de vários materiais e superfícies com sensores de força FANUC totalmente integrados.
Moldagem por injeção
O processo de moldagem por injeção de precisão da Fanuc Roboshot garante a máxima qualidade, fiabilidade e repetibilidade, eliminando as preocupações com a saída de gás ou a alteração da viscosidade. Os nossos sistemas avançados, incluindo o controlo integrado de canais quentes e diversos tamanhos de parafusos, simplificam as operações e mantêm uma eficiência de produção consistente para.
Embalagem e marcação
Organize os seus produtos para entrega com os nossos robôs. A automatização dos processos de fim de linha, tais como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, pode ajudar a reduzir o trabalho manual extenuante e repetitivo, frequentemente observado no fabrico de material e dispositivos médicos.
Embalamento primário/medição/controlo
Equipados com 𝑖RVision e sensor de visão 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta e os robôs SCARA são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser feito a alta velocidade em transportadores em movimento.
A nossa oferta de robôs
Centros de maquinação vertical ROBODRILL
ROBOCUT | Máquinas EDM de corte a fio
Máquinas de moldagem por injeção eléctrica ROBOSHOT
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Aplicações em salas limpas
Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para trabalhar no fabrico de dispositivos médicos.
Construídos para cumprir os requisitos padrão (norma IP67) de ambientes de laboratório e de dispositivos médicos altamente exigentes, podem atingir a classe ISO 5 de salas limpas (em conformidade com a norma ISO 14644), sem comprometer a velocidade e a repetibilidade do robô.
Destaques
Robôs colaborativos FANUC
Sistemas de Inspeção Visual
Software de simulação ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Pacote médico
ROBOSHOT Robot Package
Pacote LSR
Vantagens para a sua indústria
Precisão e exatidão
Consistência na produção
Melhoria do controlo de qualidade
Produção eficiente
Segurança reforçada
High-Precision, Flexible Machining for Dental Device Production
Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio
Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.
A automatização é o melhor remédio na DEMO
A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.
Um espaço seguro para a maquinação de implantes
A assistência a máquinas (carga e descarga) é uma das aplicações mais populares para um robot industrial, graças à eliminação dos custos de mão de obra e ao aumento do rendimento da produção. No entanto, numa instalação industrial movimentada, como é possível garantir a segurança dos funcionários que estão próximos de uma instalação tão rápida e potente? A utilização da tecnologia Dual Check Safety da FANUC na Smith+Nephew, empresa líder mundial em tecnologia médica, demonstra a solução ideal.
As nossas soluções para outros sectores
Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.