Skip to main content
Smith+Nephew

Um espaço seguro para a maquinação de implantes

A assistência a máquinas (carga e descarga) é uma das aplicações mais populares para um robot industrial, graças à eliminação dos custos de mão de obra e ao aumento do rendimento da produção. No entanto, numa instalação industrial movimentada, como é possível garantir a segurança dos funcionários que estão próximos de uma instalação tão rápida e potente? A utilização da tecnologia Dual Check Safety da FANUC na Smith+Nephew, empresa líder mundial em tecnologia médica, demonstra a solução ideal.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A movimentada fábrica de Aarau, na Suíça, da Smith+Nephew, especialista mundial em tecnologia médica, pretendia automatizar um dos seus principais processos de produção: a maquinação de implantes de hastes de anca em titânio. Anteriormente, um operador de máquina carregava e descarregava implantes de caixas para um centro de torneamento CNC. Embora a ideia fosse aumentar o rendimento da produção com a instalação de um robô industrial, era igualmente importante manter a segurança no local de trabalho.

Solução

A Smith+Nephew recorreu ao seu parceiro de automação de longa data, a Robotec Solutions, um integrador de sistemas oficial da FANUC há mais de 25 anos. A Robotec recomendou a utilização de um robô industrial compacto de 6 eixos FANUC LR-10𝑖A/10 com 10 kg de carga útil e 1101 mm de alcance. Concebido especificamente para operações de manutenção de máquinas, este robô leve e totalmente coberto é ideal para pequenas células de automação. É importante salientar que a solução de automação apresentada pela Robotec incluía a tecnologia Dual Check Safety (DCS) da FANUC para manter os funcionários da fábrica em segurança.

Resultado

Com o robô de controlo de máquinas da FANUC instalado, a Smith+Nephew está a usufruir de um aumento de 45% na produção de implantes de anca maquinados. Além disso, o sistema DCS da FANUC significa que a empresa pode criar uma vedação de segurança virtual durante o funcionamento da célula que garante a segurança dos trabalhadores através do controlo de movimentos, posições e velocidades.

Sobre a Smith+Nephew

Com mais de 18.000 funcionários, a Smith+Nephew é uma empresa líder mundial em tecnologia médica, especializada em áreas que incluem ortopedia, medicina desportiva, otorrinolaringologia (ouvido, nariz e garganta) e soluções avançadas de tratamento de feridas. A fábrica da empresa em Aarau, na Suíça, produz uma gama inovadora de implantes para a anca e o joelho, bem como tecnologias robóticas e digitais e sistemas de fixação interna e externa. No total, a fábrica com 250 funcionários produz mais de 500.000 produtos por ano.

Saiba mais sobre a Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Juntos pela anca: Mais de 20 anos de apoio da FANUC na Implant Specialist

Beat Schwarzentruber, Diretor de Produção da fábrica de Aarau, na Suíça, da Smith+Nephew, define o seu princípio orientador sobre a robótica: "Preferimos soluções de automação simples e incrementais que podemos implementar rápida e facilmente, pois elas representam um grande benefício para nós".

Assim como em muitas instalações anteriores, este princípio constituiu a base para um novo projeto de automatização, como explica a gestora de projeto Patrizia Rieser: "Estávamos à procura de uma solução de carga/descarga que nos permitisse melhorar uma operação de maquinação central com a ajuda de um robô industrial rápido e estável."

Como utilizador de robôs FANUC há mais de 20 anos, a fábrica de Aarau é um parceiro de longa data do integrador de sistemas oficial da FANUC, Robotec Solutions. O objetivo era automatizar o anterior carregamento e descarregamento manual de implantes de hastes de anca em titânio de e para um centro de torneamento CNC. A Robotec recomendou o FANUC LR-10𝑖iA/10, um robô industrial compacto de 6 eixos, concebido especificamente para operações de controlo de máquinas. Em particular, a solução de automação incluía a tecnologia Dual Check Safety (DCS) da FANUC para a monitorização da segurança do espaço de trabalho.

Aron Spigaglia, Gestor de Projectos na Robotec Solutions AG, afirma: "Utilizamos produtos FANUC devido à sua fiabilidade inerente e elevados padrões de construção. Com as tecnologias FANUC, conseguimos implementar a automação total para a maquinação de implantes de anca em Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

De facto, os primeiros robôs FANUC instalados em Aarau ainda estão em funcionamento, o que demonstra a sua fiabilidade em ambientes de produção exigentes.

A chave para o aspeto de segurança da nova célula de maquinação automatizada é o DCS da FANUC que, apoiado por sensores laser, permite à Smith+Nephew criar uma vedação de segurança virtual que controla movimentos, posições e velocidades para uma monitorização completa da segurança no local de trabalho. Todo o sistema de monitorização da área é dedicado à colaboração segura entre robôs e humanos.

Um dos principais desafios desta instalação específica foi determinar a posição das caixas que contêm implantes de anca que chegam à célula automatizada. As caixas tendem a estar em ângulos e alturas ligeiramente diferentes. Não sendo permitida a entrada de pessoas no interior da vedação de segurança virtual durante a operação, a Robotec concebeu um método de digitalização das caixas com um laser para determinar as suas posições dinâmicas exactas.

"Com o sistema automatizado, aumentámos o nosso rendimento de produção da operação de maquinação de implantes da anca em 45%", afirma Reiser. "Isto permite-nos trabalhar de forma autónoma durante quatro horas todos os dias."

A observação final de Spigaglia está relacionada com a facilidade com que a Smith+Nephew pode gerir a célula automatizada após a instalação: "Uma das maiores vantagens dos produtos FANUC é a facilidade de utilização. Uma curta sessão de formação é tudo o que é necessário para efetuar ajustes de forma independente."

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Há mais de 20 anos que utilizamos os robôs FANUC com total satisfação. Os robôs são flexíveis e fiáveis.

Testemunhos citação

Patrizia Rieser

Gestor de projectos

Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.