Eletrónica
Maior produtividade ao longo de toda a sua cadeia de valor
Na indústria eletrónica, competitiva e de ritmo acelerado, é essencial a capacidade de combinar padrões consistentemente elevados de qualidade e precisão com uma produtividade maximizada, baixos custos de produção e tempos de processamento rápidos. Oferecendo uma enorme flexibilidade numa vasta gama de processos de fabrico, as soluções automatizadas tornam relativamente fácil alcançar esta síntese. As máquinas FANUC foram concebidas para proporcionar uma precisão extremamente repetível, uma fiabilidade sólida e criar eficiências que reduzem significativamente os seus custos. Além disso, proporcionam-lhe a flexibilidade necessária para responder de forma dinâmica às tendências e exigências do mercado. Quer pretenda automatizar todo o seu cenário de produção ou apenas uma pequena parte do mesmo, a FANUC tem uma solução que não só é adequada às suas necessidades, como também ajudará a preparar o seu negócio para o futuro.
- Aplicação
- Produtos relacionados
- Benefícios
- Estudos de caso
Robótica e Automação para a Indústria Eletrónica
Aumentar a eficiência do fabrico de produtos electrónicos com as soluções automatizadas da FANUC, oferecendo precisão, fiabilidade e capacidade de resposta dinâmica ao mercado.
Moldagem por injeção
Maquinação complexa
Torneamento difícil
Perfuração de alta precisão
Torneamento difícil
Corte por laser, plasma e jato de água
Montagem
Soldadura
Seleção e colocação
Automação de fim de linha
Montagem
A FANUC oferece uma variedade de robôs de montagem altamente fiáveis que são hábeis, repetíveis, compactos e rápidos. Desde robôs articulados de 5 a 6 eixos, a robôs Delta de 3 - 6 eixos, à nossa série SCARA e robôs colaborativos, temos robôs e as funcionalidades inteligentes necessárias para manter os seus objectivos de produção no caminho certo.
Pick & Place
Equipados com 𝑖RVision e sensor de área 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser efectuado a alta velocidade em transportadores em movimento.
Soldadura
Os robôs utilizados para tarefas de soldadura e soldagem garantem uma aplicação consistente e precisa da solda ou do material de soldadura, contribuindo para a qualidade e fiabilidade dos produtos electrónicos.
Automatização do fim da linha
Organize os seus produtos para entrega com os nossos robots equipados com um sistema de visão. A automatização dos processos de fim de linha, tais como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, simplifica o processo de embalagem e melhora a eficiência logística global.
Moldagem por injeção
A produção de um elevado número de pequenos componentes eléctricos requer velocidade e repetibilidade. A aceleração fornecida pelos servomotores eléctricos do ROBOSHOT é ideal para criar as paredes finas que as peças eléctricas frequentemente exigem. Além disso, as funções inteligentes do ROBOSHOT compensam as alterações de viscosidade, enquanto a ventilação ativa de gás melhora ainda mais a qualidade.
Corte por EDM de fio
Com a sua vasta gama de opções que garantem superfícies perfeitas e uma incrível precisão das peças, a ROBOCUT destaca-se como o polivalente perfeito para a indústria eletrónica. A EDM de fio da FANUC demonstra uma precisão extremamente elevada em ferramentas, como moldes. Os incríveis níveis de repetibilidade da máquina garantem ainda que os mesmos padrões elevados são obtidos de forma consistente.
Furação de alta precisão
As aplicações da indústria eléctrica requerem frequentemente a perfuração de pequenos orifícios em componentes de precisão. Para o efeito, o centro de maquinação FANUC ROBODRILL é fornecido com um fuso finamente equilibrado para garantir um grau muito elevado de precisão repetível. Para maximizar a precisão em aplicações deste género, o ROBODRILL também inclui uma unidade de limpeza de ferramentas. Limpando a ferramenta e o fuso durante as mudanças de ferramenta, esta funcionalidade melhora consideravelmente a repetibilidade.
Maquinação complexa
Os CNC da FANUC permitem-lhe obter um elevado rendimento de produção e os mais elevados padrões de qualidade para fresagem, torneamento, retificação ou corte de 5 eixos rápidos e precisos de caixas de peças complexas de todos os tipos, desde a eletrónica de consumo à aeroespacial. O ROBODRILL da FANUC oferece controlo simultâneo e funcionalidades avançadas como funções de antecipação, interpolação e suavização inteligente para uma produção precisa e rápida de moldes complexos, eléctrodos e peças 3D.
Virar com força
Para a produção de componentes eléctricos e electrónicos, a tecnologia de torneamento rápido e ultra-preciso com accionamentos e controlos FANUC é uma alternativa económica à retificação circular e atinge precisões na ordem dos microns.
Fresagem
A Fanuc melhora a fresagem de componentes electrónicos com o centro ROBODRILL e a robotização de máquinas para uma eficiência máxima. O nosso controlo CNC garante uma operação fácil e resultados superiores numa vasta gama de aplicações.
Corte a laser, plasma e jato de água
Os controladores CNC avançados da FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) são líderes em aplicações de corte a laser, plasma e jato de água, oferecendo uma precisão e eficiência inigualáveis. Em conjunto com a robotização, a FANUC eleva estes processos de corte, garantindo uma qualidade e velocidade superiores nos ambientes de fabrico mais exigentes.
A nossa oferta de robô
Série SCARA
Série Delta
Série LR Mate
Robôs para salas limpas
Robôs colaborativos
A nossa oferta de maquinagem
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Destaques
Acabamento de superfície de alta qualidade
Tecnologia servo interna para elevada precisão
Robôs para salas limpas
Robôs colaborativos
𝑖RVision
Vantagens para a sua indústria
Precisão e exatidão
Alta velocidade e eficiência
Versatilidade
Fiabilidade e durabilidade
Facilidade de integração
Flexibilidade de programação
Pegada compacta
Eficiência energética
Controlo de qualidade
Apoio ao ciclo de vida
Maximizar a flexibilidade e a fiabilidade da maquinação com o centro FANUC ROBODRILL
A ARCUS ELEKTROTECHNIK utiliza um centro de maquinação automatizado FANUC ROBODRILL Plus-K para fabricar, de forma económica, componentes complexos e de alta precisão para o setor energético, a partir de lotes tão pequenos quanto uma unidade. Combinando um centro de maquinação CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus com manuseamento integrado de ferramentas e peças através de um robô FANUC LR Mate 200𝑖D, a solução permite uma produção flexível e não tripulada, com mudanças rápidas de série e tempo de inatividade mínimo.
Montagem totalmente automatizada de moinhos de café
No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.
Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing
Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
As nossas soluções para outros sectores
Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.