Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Robôs colaborativos FANUC

Porquê contentar-se com menos quando se pode obter mais? Os robôs colaborativos da FANUC oferecem mais opções, mais carga útil, mais alcance e mais velocidade do que qualquer outra série de cobots no mercado.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluções adesivas AS

Unindo forças: um Cobot FANUC é a solução ideal para AS Adhesive Solutions

A automatização não é apenas para aplicações de grande volume. A AS Adhesive Solutions, um consultor especializado e parceiro da indústria de adesivos, reconhece que muitas PMEs que processam pequenas quantidades podem beneficiar de processos total ou parcialmente automatizados. Nesses casos, um robô colaborativo (cobot) é frequentemente a melhor forma de avançar.

Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company Stihl.
STIHL

Cobot alivia o esforço físico dos trabalhadores

Os controlos de qualidade e a embalagem podem ser fisicamente exigentes. No entanto, a integração de robôs colaborativos pode melhorar significativamente a ergonomia dessas actividades.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

O cobot da FANUC ajuda a GER4TECH a dar o próximo passo

O desenvolvimento de um novo robô requer conhecimentos especializados, experiência e, muitas vezes, a colaboração com parceiros que possuam conhecimentos especializados em áreas tecnológicas específicas. Assim, quando a GER4TECH procurou um especialista em robôs colaborativos para dotar o seu novo robô móvel autónomo (AMR) de capacidades avançadas, a empresa recorreu à FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robô colaborativo CRX da FANUC aumenta a flexibilidade da produção

Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.