Skip to main content
Método Único Kft

CNC da FANUC ajuda a transformar um sonho em realidade

Qualquer construtor de máquinas personalizadas dirá que a escolha do sistema de controlo correto é fundamental para o sucesso do projeto. E quando a máquina em questão tem vários eixos que requerem um controlo simultâneo a altas velocidades com uma precisão ultra-precisa, a FANUC tem as melhores soluções CNC disponíveis. A Unique Method, um fabricante húngaro de máquinas de corte a laser personalizadas, encontra-se entre um número crescente de empresas que descobriram este facto por si próprias.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Quando a Metz Művek, especialista no fabrico de sistemas de fixação com fita adesiva, pretendia uma máquina de corte de tubos a laser personalizada para ajudar a melhorar as capacidades de fabrico da empresa, recorreu à experiência do construtor de máquinas húngaro Unique Method. Durante a fase de conceção e desenvolvimento, a empresa teve de decidir qual o sistema CNC ideal para a máquina.

Solução

A Unique Method decidiu que um CNC FANUC 31𝑖-LB seria a melhor solução para a sua UMET UniTube 6000. O 31𝑖-LB é ideal para máquinas altamente complexas com requisitos de corte de vários eixos, vários percursos, alta velocidade e alta precisão. Para além disso, a elevada memória SRAM permite uma configuração mais flexível das funções opcionais e oferece um maior potencial de personalização.

Resultado

Ao tirar partido das capacidades do sistema CNC 31𝑖-LB da FANUC, a máquina de corte de tubos a laser UniTube 6000 da UMET na Metz Művek consegue executar muitas funções avançadas que poupam tempo crucial. Por exemplo, o controlador pode unir contornos complexos, reduzindo para metade o tempo de corte e diminuindo drasticamente os tempos de ciclo globais.

Método único

Com sede na Hungria, a Unique Method é um fabricante de máquinas líder, especializado no desenvolvimento e fabrico de máquinas para satisfazer as necessidades de aplicações específicas dos clientes. Grande parte deste foco centra-se em máquinas de corte a laser industriais. A marca UMET UniTube de máquinas de corte de tubos a laser da empresa é um exemplo disso, proporcionando ao mercado uma oferta única.

Saiba mais sobre o Unique Method
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Método único transforma-se em um rastreador laser com o CNC da FANUC

Para produzir um cortador de tubos a laser de cinco eixos específico para o seu cliente Metz Művek, um especialista no fabrico de sistemas de fixação de fitas, o construtor de máquinas Unique Method escolheu a FANUC como parceiro para soluções de automação. Com base na sua experiência, a Unique Method apenas adopta os produtos de fornecedores líderes de mercado para garantir uma elevada qualidade e longevidade. A empresa sabia que a escolha da FANUC significaria fiabilidade, produtividade, suporte de peças sobresselentes e serviços de manutenção abrangentes.

Adam Horvath, Diretor Geral da Unique Method, afirma: "A ideia de desenvolver uma máquina de corte de tubos a laser surgiu durante discussões com representantes da Metz Művek, que apresentaram as suas necessidades específicas. Depois de combinarmos estes requisitos com as possibilidades, concordámos em conceber e desenvolver a máquina, a que chamámos UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Para o sistema CNC, um ecrã baseado em Windows foi um pedido primordial do cliente, uma vez que ofereceria a possibilidade de criar ecrãs personalizados. Como resultado desta e de várias outras exigências da aplicação, a FANUC recomendou o seu sistema CNC 31𝑖-LB, uma solução de controlo ideal para máquinas complexas. Neste caso, funcionalidades como a costura de contornos oferecem vantagens específicas.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"A produção do cliente utiliza uma função especial fornecida pela FANUC que une contornos complexos, reduzindo para metade o tempo de corte e diminuindo drasticamente os tempos de ciclo globais", explica Horvath. "Com esta funcionalidade, conseguimos fornecer tempos de ciclo iguais aos fornecidos por máquinas mais caras com capacidades de produção muito superiores."

As funções importantes da UMET UniTube 6000, que proporciona velocidades de deslocação rápidas até 90 m/min e uma precisão de posicionamento de 0,05 mm, incluem a calibração do seguimento da superfície e a alimentação automática de barras com medição do comprimento, assegurando um desperdício de corte mínimo e um funcionamento seguro. Além disso, o seguimento preciso da peça de trabalho é cortesia da função de "controlo de folgas 3D". O FANUC 31𝑖-LB proporciona o nível de controlo necessário para uma máquina tão avançada.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Testemunhos citação

Adam Horvath

Diretor Geral

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.